Elettronica
Maggiore produttività lungo tutta la catena del valore
Nel settore dell’elettronica, dove velocità e competitività sono all’ordine del giorno, saper combinare standard elevati di qualità e precisione con la massima produttività, tempi di processo ridotti e costi contenuti è fondamentale.
Le soluzioni automatizzate offrono un’enorme flessibilità su un’ampia gamma di processi produttivi e rendono questo equilibrio più semplice da raggiungere.
Le macchine FANUC sono progettate per garantirti una precisione estremamente ripetibile, un’affidabilità assoluta e un’efficienza in grado di ridurre significativamente i tuoi costi.
In più, ti offrono tutta la flessibilità necessaria per rispondere in modo dinamico alle richieste e alle tendenze del mercato.
Che tu voglia automatizzare l’intera produzione o solo una parte, FANUC ha la soluzione adatta alle tue esigenze e in grado di preparare il tuo business alle sfide future.
- Applicazione
- Prodotti correlati
- Vantaggi
- Case Studies
Robotica e automazione per l'industria elettronica
Aumenta l'efficienza della produzione di elettronica con le soluzioni di automazione FANUC, che offrono precisione, affidabilita' e reattivita' dinamica sul mercato.
Injection Moulding
Complex machining
Hard turning
High-accurate Drilling
Hard turning
Laser, Plasma and Waterject cutting
Assembly
Soldering
Picking & Placing
End-of-the-line automation
Montaggio
FANUC offre una varietà di robot di assemblaggio altamente affidabili che sono abili, ripetibili, compatti e veloci. Dai robot antropomorfi da 5 a 6 assi, ai robot Delta da 3 a 6 assi, alla nostra serie SCARA e ai robot collaborativi, abbiamo i robot e le funzioni intelligenti necessarie per mantenere i vostri obiettivi di produzione in linea.
Raccolta e collocazione
Equipaggiati con 𝑖RVision e sensore di area 3D, i robot FANUC prelevano, selezionano, posizionano e sistemano i prodotti su un nastro trasportatore in movimento. Ad esempio, i robot Delta sono la scelta perfetta per il prelievo, lo smistamento, l'ispezione, il posizionamento e l'inserimento di parti. Queste operazioni possono essere eseguite ad alta velocità su nastri trasportatori in movimento.
Saldatura
I robot utilizzati per le attività di saldatura assicurano un'applicazione coerente e accurata del materiale di saldatura, contribuendo alla qualità e all'affidabilita' dei prodotti elettronici.
Automazione di fine linea
Selezionate i vostri prodotti per la consegna con i nostri robot dotati di sistema di visione. L'automazione dei processi di fine linea, come l'avvolgimento, l'etichettatura, l'imballaggio e la pallettizzazione, snellisce il processo di confezionamento e migliora l'efficienza logistica complessiva.
Stampaggio a iniezione
La produzione di un numero elevato di piccoli componenti elettrici richiede velocità e ripetibilità. L'accelerazione fornita dai servomotori elettrici di ROBOSHOT è ideale per creare le pareti sottili spesso richieste dai componenti elettrici. Inoltre, le funzioni intelligenti di ROBOSHOT compensano le variazioni di viscosità e lo sfiato attivo dei gas migliora ulteriormente la qualità.
Taglio con elettroerosione a filo
Con la sua vasta gamma di opzioni che assicurano superfici immacolate e un'incredibile precisione dei pezzi, ROBOCUT si distingue come il perfetto tuttofare per l'industria elettronica. L'elettroerosione a filo di FANUC dimostra una precisione estremamente elevata sugli utensili, come gli stampi. Gli incredibili livelli di ripetibilità della macchina garantiscono inoltre l'ottenimento di standard elevati.
Foratura ad alta precisione
Le applicazioni dell'industria elettrica richiedono spesso la realizzazione di piccoli fori in componenti di precisione. A questo scopo, ROBODRILL di FANUC è dotato di un mandrino finemente bilanciato per garantire un'elevata ripetibilità. Per massimizzare la precisione in questo tipo di applicazioni, ROBODRILL include anche un'unità di pulizia dell'utensile. Questa funzione, che pulisce sia l'utensile che il mandrino durante il cambio utensile, migliora notevolmente la ripetibilità.
Macchine complesse
I CNC FANUC consentono di ottenere un'elevata produzione e i più alti standard qualitativi per la fresatura, la tornitura, la rettifica o il taglio rapido e preciso a 5 assi di alloggiamenti di parti complesse di ogni tipo, dall'elettronica di consumo a quella aerospaziale. ROBODRILL di FANUC offre controllo simultaneo e funzioni avanzate come look-ahead, interpolazione e funzioni di levigatura intelligente per una produzione precisa e veloce di stampi complessi, elettrodi e parti 3D.
Giramento duro
Per la produzione di componenti elettrici ed elettronici, la tecnologia di tornitura dura ultrarapida e veloce che utilizza gli azionamenti e i controlli FANUC è un'alternativa economica alla rettifica circolare e consente di ottenere precisioni nell'ordine dei micron.
Fresatura
FANUC migliora la fresatura dei componenti elettronici con il centro ROBODRILL e la robotizzazione delle macchine per la massima efficienza. Il nostro controllo CNC assicura un funzionamento semplice e risultati superiori in un'ampia gamma di applicazioni.
Taglio laser, al plasma e a getto d'acqua
I controllori avanzati CNC FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) sono all'avanguardia nelle applicazioni di taglio al laser, al plasma e a getto d'acqua, offrendo precisione ed efficienza senza pari. Insieme alla robotizzazione, FANUC eleva questi processi di taglio, garantendo qualità e velocità superiori negli ambienti di produzione più richiesti.
La nostra offerta robotica
Serie SCARA
Serie Delta
Serie LR Mate
Robotica per camera bianca
Robot collaborativi
La nostra offerta di macchine
CNC
ROBODRILL
ROBOCUT
ROBOSHOT
Punti salienti
Finitura superficiale di alta qualità
Tecnologia servoassistita interna per un'elevata precisione
Robotica per camera bianca
Robot collaborativi
𝑖RVision
Vantaggi per il vostro settore
Precisione e accuratezza
Alta velocità ed efficienza
Versatilità
Affabilita' e durata
Facilità di integrazione
Flessibilità di programmazione
Impronta compatta
Efficienza energetica
Controllo qualità
Supporto al ciclo di vita
Massimizzare la flessibilità e l’affidabilità della lavorazione con FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK utilizza una cella di lavorazione automatizzata FANUC ROBODRILL Plus-K per produrre in modo economico componenti complessi e di alta precisione per il settore energetico, a partire da lotti di anche un solo pezzo. Grazie alla combinazione di un centro di lavorazione CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus con movimentazione integrata di utensili e pezzi tramite un robot FANUC LR Mate 200𝑖D, la soluzione consente una produzione flessibile e senza operatore, con cambi rapidi e tempi di fermo minimi.
Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè
Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.
Fastlog AG utilizza robot FANUC per la pulitura industriale
La pulitura manuale è un'attività delicata e fisicamente richiesta. In Fastlog, questo sistema comportava spesso assenze per motivi di salute, per cui l'azienda ha deciso di automatizzare il processo per alleviare la pressione sui dipendenti.
Prelievo di ordini di assemblaggio con due robot su un asse di traslazione di 13 metri
L'automazione di una linea di produzione può essere realizzata in modo flessibile e in uno spazio ridotto. Le soluzioni personalizzate e le funzioni software di sicurezza sono un elemento chiave per un'implementazione di successo.
Le nostre soluzioni per altri settori
Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo
Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarvi a risolvere le vostre sfide di automazione.