Robot application
Triple arm
High res

Robot & Cobot FANUC per la saldatura ad arco

I robot e i cobot FANUC per la saldatura ad arco offrono precisione e ripetibilità ai vertici del settore, garantendo saldature impeccabili in tutte le applicazioni per la saldatura ad arco. Offriamo una gamma completa di robot e cobot per la saldatura ad arco per supportare ogni fase della vostra attività, dalla perfetta integrazione per i principianti dell'automazione alle soluzioni avanzate per gli utenti esperti.

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai prodotti FANUC.

Lasciati ispirare

Ispirati al successo degli altri

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Sollevamento pesante per la costruzione di autocarri

NTM è riuscita ad aumentare la capacità produttiva dei suoi veicoli per la raccolta dei rifiuti scegliendo di automatizzare il turno di notte. Grazie all'utilizzo di un robot per impieghi gravosi in grado di sollevare fino a due tonnellate e di una soluzione robotica di saldatura, lo stabilimento finlandese dell'azienda può ora lavorare senza personale di notte o nei fine settimana.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Il cobot CRX di FANUC aumenta la flessibilità della produzione

Oggi Bonvicini Carpenteria gode di livelli di qualità e flessibilità ancora più elevati. L'azienda può scegliere tra le soluzioni di automazione quando i volumi di produzione lo richiedono. In particolare, Bonvicini Carpenteria si avvale di una programmazione robotica facile e veloce, grazie a funzionalità come il drag and drop e una semplice interfaccia tablet.

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

I robot FANUC mettono Brose Sitech al posto di guida

Il settore automobilistico è noto per le sue richieste di alta produttività, i margini di profitto ridotti e i rigorosi standard di qualità. L'automazione è essenziale per garantire una produzione affidabile, ripetibile ed economica, con il massimo tempo di attività. La scelta del fornitore di robotica, quindi, è fondamentale.