Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Robotica e automazione per il settore automobilistico

Eccellenza automobilistica: Le versatili soluzioni di automazione FANUC.

Automazione dei processi automobilistici con la robotica

FANUC offre un'ampia gamma di soluzioni per la produzione automobilistica per i processi standardizzati comunemente presenti nel settore automobilistico. Si va da robot dedicati dotati di sistemi avanzati di visione e controllo del movimento a soluzioni dedicate per l'assemblaggio, la saldatura, la manipolazione, la lavorazione, l'ispezione o la verniciatura. Spesso queste soluzioni sono ideali per eseguire prestazioni ripetitive che richiedono alti livelli di produttivita' e che potrebbero rappresentare un rischio per la salute delle persone. In ogni caso, FANUC ha una soluzione per migliorare il tempo di ciclo e aumentare la produttivita'.

3D simulation of an Automotive Line. Low resolution.

Saldatura efficiente

Saldatura a punti rapida

Manipolazione precisa, carico e scarico

Assemblaggio versatile

Verniciatura precisa

Erogazione efficiente

Rimozione di materiale / Lavorazione / Finitura

Rilevamento delle parti

Saldatura efficiente

FANUC fornisce prodotti e interfacce personalizzate per automatizzare la saldatura a resistenza, MIG/MAG, MIG a impulsi, TIG e al plasma. La possibilità di migliorare la qualità e i tempi di ciclo e di ottenere punti e saldature uniformi è un'opzione particolarmente interessante per le aziende che vogliono automatizzare per ridurre i costi.

Saldatura a punti Swift

I cavi di processo completamente integrati garantiscono la protezione dei cavi di processo e prevengono le interferenze con le apparecchiature del sistema. Il controllo delle vibrazioni di apprendimento FANUC consente al robot di apprendere automaticamente un movimento fluido ad alta velocità che accelera le applicazioni di saldatura a punti e di foratura fino al 15%.

Manipolazione precisa, carico e scarico

Devi movimentare componenti automotive? Dal pezzo più piccolo fino all’intera carrozzeria, FANUC offre una gamma completa di robot per il trasferimento pezzi con capacità fino a 2300 kg. Questi robot sono pronti per iRVision e sensori di forza, garantendo trasferimenti ad alta velocità in sistemi ottimizzati per la massima efficienza.

Assemblaggio versatile

FANUC offre un'ampia gamma di robot di assemblaggio altamente affidabili che sono abili, ripetibili, compatti e veloci. Dai robot antropomorfi da 5 a 6 assi, ai robot Delta da 3 a 6 assi, ai robot SCARA e ai robot collaborativi, abbiamo i robot di assemblaggio e le funzioni intelligenti necessarie per mantenere i vostri obiettivi di produzione.

Pittura precisa

I robot FANUC per la verniciatura sono adatti a un'ampia varietà di applicazioni di verniciatura e rivestimento per autoveicoli, offrendo facilità di accesso, spazi di lavoro ottimali e una produttività massimizzata. Con alcuni modelli progettati per operare in ambienti pericolosi e un'ampia gamma di sbracci e capacità di movimentazione, qualunque siano le vostre esigenze di verniciatura o di erogazione, potete essere certi che esiste un modello in grado di soddisfare le vostre necessità.

Erogazione efficiente

Applica adesivi con maggiore precisione, accuratezza ed efficienza grazie ai robot dispenser FANUC. L’utilizzo di robot per applicazioni di sigillatura offre numerosi vantaggi, tra cui costanza migliorata, velocità e produttività più elevate, e maggiori tempi di attività del sistema.

Rimozione di materiale / Lavorazione / Finitura

I sistemi di visione FANUC offrono un vantaggio competitivo garantendo il controllo qualità tramite un rilevamento preciso dei difetti, facilitano l’automazione grazie all’identificazione affidabile dei pezzi sia su nastro trasportatore che in contenitore, e ottimizzano l’efficienza produttiva abilitando processi adattativi basati su dati visivi in tempo reale.

Rilevamento delle parti

I sistemi di visione FANUC garantiscono un vantaggio competitivo offrendo controllo qualità con rilevamento preciso dei difetti, facilitando l’automazione grazie all’identificazione affidabile dei pezzi su nastro o in contenitore, e ottimizzando l’efficienza produttiva attraverso processi adattativi basati su dati visivi in tempo reale.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

I robot FANUC automatizzano un processo automobilistico di precisione

Le applicazioni automobilistiche sono tra le attività di automazione più richieste in tutto il settore industriale. Certo, la velocità degli assi e l'alta produttività sono parametri chiave, ma in questo particolare progetto anche la precisione e la ripetibilità erano tra le priorità. A fronte di tali richieste, i robot industriali FANUC sono stati all'altezza della situazione.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatizzazione della lavorazione di cuscinetti ad anello di grandi dimensioni con le macchine

È stata creata una cella robotica per lavorare cuscinetti ad anello di grandi dimensioni. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, con una capacità di carico di 210 kg e sensore di visione 3D, carica e scarica gli anelli in un tornio CNC verticale. Mikron Plus ha utilizzato il CNC FANUC Servo Learning Oscillazione per spezzare i trucioli lunghi in pezzi più piccoli. Questa soluzione ha aumentato la produttività, ridotto i costi e garantito un'elevata precisione e qualità, riducendo al minimo la dipendenza dalla manodopera.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Sollevamento pesante per la costruzione di autocarri

NTM è riuscita ad aumentare la capacità produttiva dei suoi veicoli per la raccolta dei rifiuti scegliendo di automatizzare il turno di notte. Grazie all'utilizzo di un robot per impieghi gravosi in grado di sollevare fino a due tonnellate e di una soluzione robotica di saldatura, lo stabilimento finlandese dell'azienda può ora lavorare senza personale di notte o nei fine settimana.

Le nostre soluzioni per altri settori

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo

Settori per l’Automazione
FANUC supporta ogni settore industriale per affrontare e risolvere le tue sfide di automazione.