Skip to main content
Media data stream portal

Notizie e media

Le ultime notizie, i casi di successo e i prossimi eventi del leader mondiale dell'automazione di fabbrica.

Casi di successo

Scopri i notevoli risultati ottenuti grazie alle soluzioni di automazione di fabbrica FANUC. Scopri come la nostra tecnologia trasforma i settori industriali e favorisce il successo.

ESOMA restores CNC grinding machines to like‑new performance with FANUC retrofit solutions
ESOMA AG

ESOMA riporta le macchine CNC a prestazioni pari a quelle di un prodotto nuovo grazie alle soluzioni di retrofit FANUC

L'ammodernamento delle macchine utensili di vecchia generazione rappresenta una strategia efficace per prolungarne il ciclo di vita, migliorarne le prestazioni e garantire la produttività a lungo termine. Per ESOMA, azienda specializzata in servizi di ammodernamento, la combinazione delle competenze ingegneristiche con l'avanzata tecnologia CNC FANUC consente di trasformare le rettificatrici esistenti in soluzioni moderne e ad alta precisione.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.
Phytopharm Klęka S.A.

Dalla pallettizzazione al prodotto: I cobot FANUC migliorano il confezionamento dei prodotti farmaceutici

Phytopharm Klęka S.A., leader nel mercato dei prodotti a base vegetale per la farmaceutica e la cosmetica, ha migliorato l'ergonomia, la flessibilità e l'affidabilità dell'imballaggio grazie all'adozione di due robot collaborativi (cobot) di FANUC. Automatizzando la pallettizzazione dei flaconi e l'impilamento dei cartoni in collaborazione con ZW Automation, l'azienda sta superando le stime iniziali sulle prestazioni dei cobot, migliorando la sicurezza e riducendo la monotonia dei lavoratori. Supportati dal software di pallettizzazione FANUC e da un funzionamento intuitivo, i cobot garantiscono un ambiente di produzione più agile ed efficiente su tre turni.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

I robot FANUC consentono la lavorazione CNC 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 presso RADMOT

Le celle di lavorazione automatizzate per macchine CNC che comprendono diverse macchine utensili e robot richiedono un progetto e un'integrazione accurati. Allora perché non semplificare il processo rivolgendosi al produttore più importante al mondo di macchine utensili CNC e robotica: FANUC. È stata proprio questa la strategia di RADMOT, un importante fornitore di servizi di lavorazione con sede in Polonia, quando ha voluto implementare una nuova cella di fresatura CNC con tre centri di lavoro e due robot che potesse funzionare senza operatore 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza collisioni tra i robot.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Il successo della cella robotica FANUC porta a un nuovo flusso di entrate

Che cosa prende in considerazione la maggior parte delle aziende di lavorazione per conto terzi quando vuole raggiungere il livello successivo di efficienza, produttività e affidabilita'? La risposta, ovviamente, è l'automazione. Proprio per questo motivo, la tedesca WU Mechanische Werkstätte GmbH ha costruito una cella di automazione - dotata di un robot industriale FANUC - per caricare e scaricare una delle sue macchine utensili. Due anni dopo, un visitatore apprezzò così tanto il concetto che chiese a WU di costruirne una. Questo segnò l'inizio di un ulteriore flusso di entrate basato sul progetto e la costruzione di celle di automazione con robot industriali ad alte prestazioni di FANUC.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè

Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

Il CNC FANUC a capacità multipla porta la tornitura verticale a nuove altezze

Lo sviluppo di una nuova versione di un processo antico come la tornitura richiede livelli sovrumani di creatività e innovazione. Inoltre, convertire queste nuove visioni e concetti di macchine in realtà richiede una tecnologia di controllo estremamente avanzata. Con questo pensiero in mente, il costruttore di macchine utensili FFG Werke sapeva esattamente a chi rivolgersi per ottenere un sistema CNC con le capacità e le prestazioni necessarie per completare il suo nuovo e rivoluzionario centro di tornitura verticale: FANUC.