Skip to main content
Phytopharm Klęka S.A.

Dalla pallettizzazione al prodotto: I cobot FANUC migliorano il confezionamento dei prodotti farmaceutici

Phytopharm Klęka S.A., leader nel mercato dei prodotti a base vegetale per la farmaceutica e la cosmetica, ha migliorato l'ergonomia, la flessibilità e l'affidabilità dell'imballaggio grazie all'adozione di due robot collaborativi (cobot) di FANUC. Automatizzando la pallettizzazione dei flaconi e l'impilamento dei cartoni in collaborazione con ZW Automation, l'azienda sta superando le stime iniziali sulle prestazioni dei cobot, migliorando la sicurezza e riducendo la monotonia dei lavoratori. Supportati dal software di pallettizzazione FANUC e da un funzionamento intuitivo, i cobot garantiscono un ambiente di produzione più agile ed efficiente su tre turni.
CRX cobots (CRX-20iA/L and CRX-25iA) at Phytopharm Klęka S.A. automate bottle de‑palletising and heavy carton palletising, using custom vacuum gripping and FANUC PalletTool® software to streamline and manage operations.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Phytopharm Klęka cercava di migliorare l'ergonomia del confezionamento e di ridurre il rischio di infortuni accidentali nell'ambito delle sue operazioni di confezionamento farmaceutico, senza sacrificare la produttività. L'automazione era la risposta più ovvia, ma le pile di bottiglie variabili, le superfici irregolari dei pallet e i cartoni pesanti dei prodotti aggiungevano complessità alla proposta. Un altro obiettivo di Phytopharm era una maggiore flessibilità operativa per gestire le assenze del personale e sostenere prestazioni affidabili in un programma impegnativo su tre turni.

La soluzione

Phytopharm Klęka ha sfruttato i vantaggi dei cobot della serie CRX di FANUC per automatizzare la de-pallettizzazione delle bottiglie e la pallettizzazione dei prodotti finiti. Integrato da ZW Automation, un CRX-20𝑖A/L gestisce pile di bottiglie utilizzando una pinza a vuoto personalizzata, mentre un CRX-25𝑖A pallettizza cartoni di prodotti pesanti. Quest'ultima è supportata dal software FANUC PalletTool® per la semplificazione, la simulazione e la gestione delle operazioni di pallettizzazione.

Risultato

Le postazioni di lavoro automatizzate offrono una movimentazione efficiente, precisa e flessibile, superando gli obiettivi di prestazione iniziali, raggiungendo 3,4 colli al minuto nella de-pallettizzazione e 8 cartoni al minuto nell'impilamento. La collaborazione sicura con i robot, supportata da scanner di sicurezza integrati, contribuisce a ridurre la pressione sugli operatori. PalletTool® consente agli operatori di creare nuovi schemi di impilamento in modo indipendente senza alterare il programma principale del cobot.

Informazioni su Phytopharm Klęka S.A.

Parte della holding The Nature Network®, Phytopharm Klęka S.A. è leader di mercato nello sviluppo e nella produzione di prodotti farmaceutici e cosmetici di origine naturale e a base vegetale. L'azienda, che conta 370 dipendenti, è anche un produttore a contratto globale. Fondata nel 1949, l'azienda descrive la sua missione come "Ispirata dalla natura, alimentata dalla scienza", come si evince dal moderno impianto di produzione di Phytopharm a Klęka, a circa 50 km a sud di Poznan, in Polonia, conforme agli standard GMP e ISO.

SCOPRI DI PIÙ SU Phytopharm Klęka S.A.
Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Phytopharm Klęka spinge la precisione e la flessibilità con i cobot FANUC

"Nel mondo di oggi, dove le conoscenze e le competenze hanno un valore reale, abbiamo cercato soluzioni robotiche che supportassero i nostri dipendenti nelle attività più semplici", afferma Bartosz Wojtecki, responsabile della produzione farmaceutica e del magazzino di Phytopharm Klęka.

Il responsabile del progetto Bartosz Kwiatkowski aggiunge: "Volevamo migliorare l'ergonomia della postazione di lavoro e aumentare la flessibilità del nostro reparto farmaceutico, soprattutto in caso di assenze o carenze di personale. Inoltre, volevamo ridurre la monotonia del lavoro e minimizzare il rischio di infortuni accidentali, il tutto senza compromettere l'efficienza della produzione".

Installando un robot collaborativo a 6 assi della serie FANUC CRX (cobot) all'inizio della linea di imballaggio Romaco dell'azienda, ZW Automation ha automatizzato il processo di pallettizzazione dei flaconi, mentre alla fine della linea ha installato un secondo cobot FANUC CRX per impilare automaticamente le pesanti scatole di prodotto finito.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

La pallettizzazione segna la prima fase della linea di produzione e definisce il tono generale dell'affidabilità del processo. L'applicazione presentava diverse sfide: altezze variabili delle pile, pesi fluttuanti e superfici irregolari dei pallet. Per rispondere a queste esigenze, Phytopharm si avvale di un FANUC CRX-20𝑖 cobot A/L che offre uno sbraccio di 1.418 mm e un carico utile di 20 kg. Il cobot deve prelevare e trasferire pacchi di dimensioni diverse, molti dei quali con superfici delicate, mantenendo una precisione ripetibile.

L'integratore di sistema ZW Automation ha sviluppato una pinza dedicata dotata di ventose morbide e un sistema di controllo del vuoto integrato per garantire una manipolazione efficiente e senza danni dei prodotti. Il risultato è un movimento stabile, accurato e fluido, con una produttività che raggiunge i 3,4 pacchi al minuto, superando le aspettative iniziali di performance.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

La seconda installazione è incentrata su un FANUC CRX-25𝑖A con una portata massima di 25/30 kg e uno sbraccio di 1889/1756 mm per impilare scatole di prodotti finiti preselezionati. In questo caso, ZW Automation ha implementato il PalletTool® di FANUC, che consente agli operatori di generare schemi di impilaggio ottimali e configurare intercalari protettivi senza modificare il programma principale del cobot. Questa capacità dà al team di Phytopharm la libertà di introdurre nuovi formati di cartone in modo indipendente, mantenendo una ripetibilità della produzione fino a 8 cartoni al minuto. Questa cifra ha nuovamente superato le previsioni iniziali.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Un trio di scanner protegge la cella di pallettizzazione, consentendo al FANUC CRX-25𝑖A di impilare cartoni fino a 1,6 m di altezza senza protezioni aggiuntive o complesse apparecchiature periferiche. Il risultato è un processo automatizzato stabile e di alta qualità che preserva un ambiente di lavoro aperto e accessibile.

Il progetto raggiunge due obiettivi strategici: l'automazione mirata dei processi e la creazione di uno spazio di lavoro sicuro e flessibile. Grazie ai cobot FANUC, le postazioni di lavoro sono intuitive da utilizzare, altamente produttive e supportano una programmazione flessibile del lavoro nei tre turni di produzione di Phytopharma.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Con il successo di queste postazioni di lavoro automatizzate sulla nostra linea moderna, abbiamo effettivamente aperto la porta all'impiego dei cobot FANUC in altri processi presso Phytopharm Klęka.

Testimonianze

Bartosz Kwiatkowski

Responsabile di progetto

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrata da casi di studio dettagliati e progettata per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.