Skip to main content
Silverline

Výrobca odsávačov pár využíva výhody Robotov FANUC

Spolupráca medzi spoločnosťou FANUC a výrobcom odsávačov pár Silverline, ktorá sa začala špeciálnym projektom automatizovaného lepenia v roku 2015, viedla k tomu, že v továrni spoločnosti v Turecku pracuje celkovo 17 robotov. Spoločnosť FANUC sa pravidelne stretáva s takýmito výsledkami, keď počiatočný skok do investícií do robotov vedie k takmer okamžitému zisteniu, že výroba môže dosiahnuť úplne nové úrovne výkonu.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Silverline is using FANUC robots for tasks such as chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer, and press feeding applications, which constitute 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Vzhľadom na to, že globálne trendy v oblasti dizajnu kuchýň a sporákov vyvolávajú potrebu dynamických vývojových procesov, má dnes spoločnosť Silverline vo svojom portfóliu výrobkov približne 4 000 rôznych dizajnov. V reakcii na rastúci dopyt po týchto výrobkoch chcela spoločnosť nájsť vhodného partnera pre automatizáciu.

Riešenie

To, čo sa začalo zavedením šesťosového priemyselného robota FANUC pre projekt automatizovaného lepenia v roku 2015, sa vyvinulo do celkového počtu 17 robotov FANUC s rozsiahlym výkonom procesne kritických operácií. Medzi najnovšie modely, ktoré pribudli, patrí kolaboratívny robot (cobot) FANUC série CRX.

Výsledok

Používanie robotov FANUC pomáha spoločnosti Silverline dodržiavať stratégiu nasadzovania technológií novej generácie pri výrobe inovatívnych odsávačov pár. Vďaka automatizácii operácií, ako je lepenie, ohýbanie plechu, zváranie, paletizácia, prenos výrobkov a podávanie do lisu, predstavujú dnes roboty FANUC 27 % výrobnej kapacity spoločnosti Silverline a významne prispievajú k plánu neustáleho zlepšovania spoločnosti.

Silverline

Spoločnosť Silverline so sídlom v Turecku začala obchodovať v roku 1994 a odvtedy vyrobila milióny odsávačov pár. V súčasnosti je spoločnosť Silverline, akreditovaná podľa normy ISO 9001, jedným z desiatich najväčších výrobcov odsávačov pár na svete a zo svojho najmodernejšieho závodu s rozlohou 103 000 m2 vyváža do viac ako 70 krajín. Tento podnik s viac ako 4 000 návrhmi výrobkov, v ktorom pracuje viac ako 1 850 zamestnancov, získal viac ako 150 medzinárodných ocenení za dizajn od najprestížnejších svetových organizácií vrátane cien Red Dot Design Award, iF Design Award a European Product Design Award.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI Silverline
mage related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Roboty FANUC pomáhajú pri výrobe na plné obrátky

S neustálym vývojom svetových trendov v oblasti dizajnu kuchýň a sporákov si spoločnosť Silverline udržiava náskok vďaka neustálym inováciám, ktoré spájajú funkčnosť a eleganciu. V súlade s tým spoločnosť vyrába svoje odsávače pár a ďalšie produkty s použitím technológií novej generácie.

Vysvetľuje Murat Koç, generálny riaditeľ spoločnosti Silverline: "Napriek nášmu úspechu prikladáme veľký význam technológiám budúcnosti, pretože sa snažíme o neustále zlepšovanie a udržateľnú výrobu. Vždy sa snažíme investovať do našich prevádzok a sme hrdí na to, že patríme medzi 250 najväčších spoločností v Turecku, ktoré investujú do výskumu a vývoja." Spolupráca spoločnosti Silverline so spoločnosťou FANUC sa začala v roku 2015 zavedením šesťosového priemyselného robota FANUC do projektu automatizovaného lepenia.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Testimonial of Suat Çetin.
Citácia z recenzií

Suat Çetin

Riaditeľ pre výrobné inžinierstvo

V súčasnosti spoločnosť Silverline dosahuje 27 % svojej výrobnej priepustnosti pomocou robotov FANUC, pričom modely ako M-710𝑖C/70, R-2000𝑖C/165F, ARC Mate 120𝑖C, M-10𝑖A a M-20𝑖A zabezpečujú nepretržitú výrobu.

"Spolupráca so spoločnosťou FANUC nás veľmi teší. Spoločnosť FANUC prispieva k našej stratégii neustáleho zlepšovania výroby; k našej technologickej obnove," uvádza Çetin.

Ukážkou tejto stratégie je nedávno nainštalovaný kolaboratívny robot (cobot) FANUC CRX-10𝑖A/L spoločnosti Silverline, ktorý pracuje spolu s pracovníkmi spoločnosti a zvyšuje efektivitu výroby bez obmedzení v podobe stráženia alebo bariér.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

"Technológie vyvinuté spoločnosťou FANUC v tejto oblasti poskytujú našim výrobným prevádzkam flexibilitu a produktivitu. Do budúcnosti sa naše partnerstvo so spoločnosťou FANUC týkajúce sa zlepšovania našich technológií a výrobných kapacít bude len upevňovať."

Cituje Çetin.

Priemyselná transformácia závodu spoločnosti Silverline spolu s neustálym vzdelávaním kvalifikovanej pracovnej sily ďalej zvýši flexibilitu výrobných procesov spoločnosti.

Záverom Çetin dodáva: "Ako spoľahlivým partnerom budeme aj naďalej spolupracovať so spoločnosťou FANUC, ktorá poskytuje vysokú kvalitu výrobkov v súlade s našimi požiadavkami, profesionálne správanie orientované na riešenia a globálnu podporu v oblasti servisu a náhradných dielov."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.