Skip to main content
ITD EOOD

Serviciul FANUC oferă liniște sufletească

Turnarea prin injecție este de obicei asociată cu costuri energetice ridicate - nu și în cazul mașinilor ROBOSHOT complet electrice de la FANUC, care au permis ITD să realizeze economii de energie de 50%. În combinație cu un serviciu excelent, acest lucru a convins ITD să continue automatizarea cu FANUC.
Success story about successful implementation o FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Pentru a-și garanta un ciclu de producție continuu, societatea ITD se străduiește să obțină o capacitate maximă de service și o funcționare fără probleme a tuturor mașinilor sale.

Soluția

Mașinile de turnare prin injecție hidraulice existente au fost înlocuite cu mașini complet electrice. Instalațiile de producție ale ITD includ acum cinci mașini de turnare prin injecție FANUC ROBOSHOT cu un nivel diferit al forței de prindere. În plus, ITD a implementat două centre de prelucrare verticală FANUC ROBODRILL pentru a acoperi nevoile sale de producție de instrumente.

Rezultat

ITD a reușit să își reducă costurile de producție și a atins un nivel de calitate constant ridicat. În timpul monitorizării consumului de energie, s-a stabilit că mașinile FANUC asigură economii de energie de 50%, ceea ce face ca produsele ITD să fie extrem de competitive.

ITD EOOD

ITD EOOD este o companie bulgară înființată în 1990 în orașul Saedinenie. ITD este specializată în producția de matrițe, preforme, sticle de plastic, fiole, capace și alte tipuri de ambalaje din plastic. De asemenea, este implicată în reciclarea ambalajelor din PET, acționând ca un pionier în Bulgaria în acest domeniu. Întreprinderea are aproximativ 250 de angajați.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE ITD
Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

ITD recomandă serviciile și echipamentele FANUC pentru asigurarea unei funcționări fără probleme

De mai bine de 30 de ani, ITD se bazează pe serviciile de întreținere ale FANUC Bulgaria pentru a asigura operabilitatea maximă și funcționarea fără probleme a echipamentelor sale FANUC. Serviciile utilizate de ITD includ contracte pentru repararea utilajelor, întreținere, formarea personalului și reprogramarea opțiunilor pentru a răspunde nevoilor specifice de producție.

Testimonial of ITD. Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd.

"Există mulți alți furnizori de unități CNC și mașini CNC, dar noi am ales FANUC datorită fiabilității excepționale a echipamentelor lor și a serviciului lor excelent de întreținere. Colegii de la FANUC sunt întotdeauna disponibili și răspund în timp util și în mod profesionist."

Citat declarație

Ivan Daradjanski

Proprietar și manager al ITD.

"Nu am fost nevoiți decât rareori să cerem ajutorul lor pentru reparații, dar în acele ocazii, au răspuns rapid. Avem liniște sufletească. Suntem extrem de mulțumiți și, dacă va trebui să evaluăm serviciile FANUC, le vom califica drept excelente", a declarat managerul ITD.

"Am ales FANUC deoarece mașinile lor ne ajută să reducem costurile necesare pentru produsele noastre finite. Mașina de turnare prin injecție ROBOSHOT cu comandă CNC se caracterizează prin mecanică stabilă, fiabilitate și operare ușoară și poate produce piese turnate de mare precizie. Unul dintre cele mai importante avantaje ale acesteia este consumul redus de energie electrică - odată ce am început să lucrăm cu ea, nu a trecut mult timp până când am constatat că am obținut peste 50% în ceea ce privește economiile de energie. În comparație cu mașinile hidraulice, producția noastră cu ROBOSHOT este ecologică, deoarece nu există uleiuri, filtre sau pompe, sau încălzire de la aceste pompe", a împărtășit Daradjanski.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

"ROBODRILL, pe de altă parte, este o mașină rapidă de înaltă calitate, cu toate opțiunile unui centru de prelucrare cu 4 axe. Cu cele 24.000 de rotații ale sale, putem obține o calitate excepțională a produselor noastre fabricate la un preț foarte bun, datorită consumului foarte redus de energie", a adăugat acesta.

Următoarea etapă constă în robotizarea producției, atât în construcția de mașini, cât și în producția de produse din plastic.

"Urmând tendințele pieței, viitorul se află într-un grad ridicat de automatizare, robotică și inteligență artificială. Și acesta este obiectivul nostru. Ca societate, ne bazăm pe loialitatea față de partenerii noștri atunci când aceștia și-au dovedit fiabilitatea. Pentru noi, FANUC este sinonim cu încrederea și securitatea și preferăm să lucrăm cu ei.", a conchis dl Daradjanski.

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.