Skip to main content
Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Roboții FANUC înlătură ineficiența

Wäscherei Aschenbrenner GmbH s-a confruntat cu o lipsă de personal pentru sarcini precum încărcarea mașinilor de pliat rufe. Pentru a rezolva această problemă, au apelat la Sewts GmbH, care le-a furnizat sistemul VELUM. Acest sistem utilizează roboți FANUC pentru a pregăti până la 700 de prosoape pe oră pentru pliere. Automatizarea a îmbunătățit considerabil eficiența, a rezolvat deficitul de forță de muncă și a redus costurile cu forța de muncă, promițând o rentabilitate rapidă a investiției.
Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Provocare

La fel ca majoritatea spălătoriilor industriale, Wäscherei Aschenbrenner GmbH se confruntă cu o situație extrem de dificilă de lipsă de personal, în special pentru lucrările manuale repetitive și laborioase, cum ar fi încărcarea mașinilor de împăturit rufe. Pentru a depăși provocările asociate forței de muncă, compania a avut nevoie de un sistem de automatizare extrem de dedicat.

 

Soluție

Sewts GmbH, specialist în procese de automatizare care se ocupă cu materiale ușor deformabile, cum ar fi textilele, a putut furniza Wäscherei Aschenbrenner noul său VELUM, un sistem dedicat alimentării mașinilor de împăturit rufe. În centrul VELUM se află o pereche de roboți industriali FANUC M-10𝑖D/12 care oferă cea mai mare viteză și precizie a axelor din clasa lor.

 

Rezultat

După spălare și uscare, două sisteme VELUM de la Wäscherei Aschenbrenner pregătesc prosoapele pentru pliere. Cu ajutorul roboților FANUC și al sistemelor de vedere AI, cele două celule automatizate VELUM pot pregăti până la 700 de prosoape pe oră, sporind eficiența. În plus, compania a anulat problema deficitului de forță de muncă și a redus semnificativ costurile cu forța de muncă într-o mișcare care va oferi un ROI (randament al investiției) rapid.

Despre Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Înființată în 1956, unitatea Wäscherei Aschenbrenner din Aschheim, la est de Munchen, găzduiește aproximativ 60 de angajați. Compania administrează o spălătorie industrială de mare succes, prelucrând lenjerie din sectoarele de asistență medicală, catering și hoteluri, precum și din comerț și industrie. În 2019, Wäscherei Aschenbrenner s-a mutat într-o nouă clădire a sediului central, dotată cu o hală de producție de ultimă generație și o aripă modernă de birouri.

Aflați mai multe despre Wäscherei Aschenbrenner
Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

Inteligența artificială le arată roboților calea către rufe fără cute

"În industria de spălătorie, tot ceea ce sosește necesită, de obicei, curățarea pentru a doua zi", afirmă Bernhard Aschenbrenner, director general, Wäscherei Aschenbrenner. "Din acest motiv, suntem recunoscători pentru orice ajutor, mai ales dacă este bine calificat și permanent."

Puțin mai calificat și mai permanent decât o soluție complet automatizată. 

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

Spălătoriile industriale spală și usucă textile într-un mediu foarte automatizat pentru a face față cantităților mari de lenjerie murdară. Cu toate acestea, există în continuare o nevoie de muncă manuală pentru a umple câteva goluri în lanțul de automatizare. De exemplu, fiecare mașină de împăturit necesită, de obicei, un angajat care să alimenteze rufele și să le întindă fără cute. VELUM de la Sewts oferă soluția prin alimentarea prosoapelor și a altor articole din țesătură spongioasă în mașinile de împăturit. Succesul sistemului se bazează pe doi roboți industriali FANUC.

Image related to Sewts and Aschenbrenner case study.

Am ales FANUC pentru că au crezut în VELUM încă de la început. Am discutat cu mai mulți producători de roboți, dar FANUC și-a arătat spiritul inovator încă de la început. Chiar ne-au pus la dispoziție roboți pentru a putea dezvolta un prototip.

Citat declarație

Till Rickert

Co-fondator și CPO al Sewts

O altă condiție prealabilă pentru VELUM a fost nevoia de un robot foarte fiabil, care să poată face față prafului foarte agresiv.

"FANUC, cu mulți ani de robotică fiabilă și dovedită, a fost foarte convingătoare", spune Rickert. "Încă de la început am avut parte de o cooperare profesională și prietenoasă cu echipa FANUC, care ne-a oferit contacte dedicate atât în vânzări, cât și în serviciul tehnic." Prima sarcină robotică din interiorul celor două celule de automatizare VELUM complet închise de la Wäscherei Aschenbrenner, numite afectuos Bobby și Betty, este pre-separarea prosoapelor spălate și uscate.

Un sistem video AI ghidează un robot FANUC M-10𝑖D/12 către locația optimă pentru a activa prinderea unui prosop individual. Odată apucat, robotul plasează prosopul pe o bandă transportoare, care îl transportă la o a doua stație robotică. Aici, un alt robot M-10𝑖D/12 preia prosopul de pe banda transportoare și îl plasează între o pereche de dispozitive de prindere montate pe o șină liniară orizontală. Aceste dispozitive de prindere se deplasează în direcții opuse pentru a extinde complet prosopul pregătit pentru pliere.

În cele din urmă, sistemul VELUM oferă o modalitate foarte eficientă și eficace de automatizare a acestei sarcini care anterior era manuală, depășind deficitul de forță de muncă și reducând costurile procesului.

Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizarea este cel mai bun medicament la DEMO

Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetice

Producătorul de cosmetice vede frumusețea automatizării cu FANUC

Erkul Cosmetics din Turcia beneficiază de o multitudine de avantaje de calitate și eficiență oferite de diverse produse de automatizare FANUC de înaltă performanță. Această întreprindere de produse cosmetice cu creștere rapidă dorește să stabilească un punct de referință pentru producția din sectorul său, susținută de câștigurile competitive oferite de soluțiile FANUC.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboții FANUC automatizează producția de monede la Swissmint

Automatizarea întregului proces de batere a monedelor, de la monedele individuale până la cutiile paletizate finite, nu este o treabă ușoară. Cu toate acestea, aceasta a fost sarcina cu care s-a confruntat Swissmint, Monetăria federală a Elveției. Pentru a transforma acest concept complex în realitate, Swissmint utilizează roboți FANUC de înaltă performanță în sarcini care includ preluarea și plasarea, asamblarea cutiilor și paletizarea.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.