FANUC News
Ricevi gli ultimi aggiornamenti da FANUC! Leggete le nostre ultime notizie e i comunicati stampa per conoscere le nostre innovazioni e le intuizioni del settore. Accedete ora!
Affina la ricerca
53 Notizie – 1-32 Notizie
Notizie / 05/11/2026
FANUC lancia un robot per la verniciatura di nuova generazione che garantisce maggiore flessibili...
FANUC Europe ha presentato il modello P-55/15-21A, il primo di una nuova generazione di robot per la verniciatura progettati per aiutare i produttori a migliorare la flessibilità, semplificare la manutenzione e garantire una qualità costante di spruzzatura e rivestimento in un’ampia gamma di applicazioni di verniciatura.
Notizie / 02/10/2026
Hitachi e FANUC stringono una partnership per promuovere l'intelligenza artificiale fisica nel se...
Una nuova partnership strategica unisce l'intelligenza artificiale e la robotica industriale per favorire una produzione più intelligente e autonoma.
Notizie / 30/09/2026
Ridurre gli interventi di manutenzione aumentando la produttività: FANUC presenta la nuova serie ...
FANUC Europe presenta la nuova generazione della serie di robot industriali R-2000, progettata per aiutare i produttori a migliorare l’efficienza, ridurre le esigenze di manutenzione e abbassare il costo totale di proprietà.
Notizie / 03/08/2026
La lavorazione meccanica reinventata con il nuovo robot FANUC ad elevata accuratezza e rigidità
FANUC sta ampliando la propria gamma di robot per la lavorazione meccanica con la nuova serie M-810, progettata per aiutare i produttori a lavorare componenti metallici di grandi dimensioni in modo più flessibile ed economico. Grazie alla combinazione di elevata rigidità e controllo avanzato della precisione di serie, la nuova gamma consente di eseguire operazioni quali fresatura, foratura e sbavatura tramite robot, riducendo la dipendenza da macchine utensili CNC di grandi dimensioni e ad alto costo.
Notizie / 03/08/2026
WorldSkills e FANUC sostengono la prossima generazione di talenti nel campo della robotica
Venti squadre si contenderanno la medaglia d'oro nella categoria "Integrazione di sistemi di robotica" ai WorldSkills di Shanghai 2026; metà di esse proverrà dall'Europa.
Notizie / 23/07/2026
FANUC ad AMB 2026
I visitatori di AMB a Stoccarda potranno scoprire le ultime novità nei settori della tecnologia di controllo e azionamento, della robotica e delle macchine utensili. Presso lo stand FANUC, l’attenzione sarà rivolta in particolare all’intelligenza artificiale e alle tecnologie digitali, che stanno assumendo un’importanza sempre maggiore nelle applicazioni industriali.
Notizie / 20/05/2026
FANUC collabora con Google
FANUC sta guidando lo sviluppo della "Physical AI" e sta presentando un sistema robotico alimentato dall'AI sviluppato con Gemini Enterprise che comprende le istruzioni umane.
Notizie / 17/04/2026
FANUC a Interpack 2026
FANUC supporta i produttori durante l'intero processo di produzione, dal ricevimento delle merci alla depalettizzazione, passando per l'automazione integrata nei processi, fino all'imballaggio e alla pallettizzazione.
Notizie / 02/04/2026
Trasportare. Depositare. Saldare. Il nuovo FANUC CRX-3𝑖Un robot collaborativo
FANUC amplia la serie CRX con il modello più leggero e più piccolo finora realizzato
Notizie / 02/04/2026
Macchine ad iniezione efficienti stanno diventando cruciali
L'industria europea delle materie plastiche può ottenere sostanziali risparmi sui costi e guadagni di efficienza passando alle macchine ad iniezione completamente elettriche FANUC ROBOSHOT.
Notizie / 13/03/2026
FANUC alla Paint Expo 2026
Presenta soluzioni robotiche innovative per una qualità delle superfici superiore e processi di verniciatura efficienti. Un momento saliente è l'anteprima di un nuovissimo modello di robot per la verniciatura.
Notizie / 03/03/2026
La Physical AI prende vita
Le esposizioni di FANUC dedicate all'intelligenza artificiale all'iREX 2025 di Tokyo hanno riscosso grande interesse.
Notizie / 26/01/2026
FANUC tra i 100 migliori innovatori di Clarivate
FANUC Corporation è stata riconosciuta come uno dei "Top 100 Innovatori Globali 2026" da Clarivate Plc, fornitore leader mondiale di intelligenza trasformativa. È la settima volta e il quinto anno consecutivo che FANUC viene inserita nell'elenco.
Notizie / 31/12/2025
Il lancio del posizionatore H-Frame di FANUC semplifica le specifiche dei sistemi di saldatura ad...
Il nuovo posizionatore H-Frame di FANUC per il mercato europeo è progettato per elevati carichi utili e precisione
Notizie / 12/12/2025
Nuova tecnologia robotica: Piattaforme aperte e IA fisica
Accelerare l'implementazione dell'intelligenza artificiale fisica attraverso piattaforme aperte.
Notizie / 30/09/2025
FANUC potenzia l'industria europea delle macchine utensili in tempi di cambiamento
FANUC affronta le sfide più importanti dell'industria europea delle macchine utensili fornendo prodotti e soluzioni che rendono i clienti pronti per il futuro.
Notizie / 29/09/2025
FANUC e Fujitsu e la collaborazione nel campo della Physical AI
FANUC Corporation e Fujitsu Limited potrebbero avviare una collaborazione nel campo dell'intelligenza artificiale fisica (Physical AI) per accelerarne l'implementazione concreta in ambito industriale.
Notizie / 18/09/2025
Il nuovo robot FANUC ad alta portata e a lunga gittata semplifica il lavoro delle applicazioni pe...
M-1000/550F-46A offre un sollevamento ad alta velocità fino a 550 kg con uno sbraccio di 4,6 m.
Notizie / 28/08/2025
Il nuovo robot FANUC per l'industria alimentare e le camere bianche unisce igiene e alte prestazi...
Portata massima di 10 kg LR Mate/10-11A Food/Clean amplia la gamma FANUC per applicazioni alimentari e in camera bianca
Notizie / 26/08/2025
K 2025: Il nuovo ROBOSHOT di FANUC offre risultati unici nello stampaggio a iniezione
Vantaggio produttivo grazie a velocità, flessibilità e risparmio di costi
Notizie / 22/08/2025
EuroSkills - Concorso europeo per giovani esperti di robotica
FANUC e WorldSkills Europe ospitano un concorso per integratori di sistemi emergenti.
Notizie / 18/08/2025
FANUC presenta la nuova serie di CNC ad alte prestazioni alla EMO 2025
Lavorazioni intelligenti, flessibili ed efficienti grazie alle ultime innovazioni di FANUC nel campo dell'automazione di fabbrica, delle macchine utensili e dei robot.
Notizie / 14/08/2025
FANUC presenta soluzioni di automazione innovative a Schweissen & Schneiden 2025
I nuovi posizionatori H-Frame e i robot di alta precisione migliorano le prestazioni di saldatura e taglio
Notizie / 04/08/2025
FANUC si assicura un importante ordine di robotica
FANUC si aggiudica un importante ordine di robot per l'automazione della linea di verniciatura di un produttore di auto di lusso.
Notizie / 17/06/2025
Taglio, saldatura, fresatura e foratura con il nuovo robot FANUC ad alta precisione
Il nuovo M-800/60-20B di FANUC, di seconda generazione, è un robot ad alta precisione con una capacità di carico di 60 kg che offre prestazioni eccezionali in applicazioni di alta precisione.
Notizie / 11/06/2025
FANUC CORPORATION ottiene il rating di sostenibilità “Platinum” da EcoVadis
FANUC ottiene il rating “Platinum” da EcoVadis, posizionandosi nell’1% delle aziende migliori a livello globale in termini di sostenibilità in materia di ambiente, lavoro, etica e approvvigionamento sostenibile.
Notizie / 05/06/2025
FANUC Salone dell'aria di Parigi
FANUC presenta le prime applicazioni industriali dell'automazione aerospaziale di nuova generazione Dal 16 al 22 giugno 2025 Stand F 210 - Padiglione 5, presso il Centro Esposizioni di Parigi Le Bourget
Notizie / 03/06/2025
Solleva di più, impila più in alto con il nuovo robot palletizzatore ad alta capacità di FANUC.
Il nuovo robot FANUC M-410/800F-32C ha un'impressionante capacità di carico utile di 800 kg.
Notizie / 15/05/2025
FANUC ha ottenuto la valutazione GOLD per la sostenibilità
EcoVadis apprezza l'impegno ambientale di FANUC.
Notizie / 15/05/2025
FANUC presenta l'automazione pratica ad Automatica
Applicazioni robotiche flessibili per una maggiore efficienza nella produzione automobilistica, nella lavorazione dei metalli, nel settore alimentare e farmaceutico.
Notizie / 14/05/2025
FANUC supporta il progetto della Deutsche Bahn
Robot per la verniciatura nel nuovo stabilimento di manutenzione DB di Cottbus.
Notizie / 13/05/2025
I nuovi robot della serie M-710 presentano un design accattivante e notevoli miglioramenti
Presentiamo di M-710𝑖D/50M e M-710𝑖D/70: Gli ultimi modelli di macchine FANUC migliorano la gestione delle macchine, la movimentazione dei materiali, l'assemblaggio, la pallettizzazione e la saldatura.