Skip to main content
Poloplast

Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC

En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.
Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

De la tarea al resultado

Tarea

Puesto que Poloplast fabrica productos que entran en contacto directo con alimentos, la empresa necesitaba máquinas altamente eficientes que requirieran poco mantenimiento y garantizaran un alto nivel de limpieza.

Solución

Poloplast utiliza 35 Máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT con una fuerza de cierre de hasta 3000 kN /300 toneladas.

Resultado

El uso de máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT tiene muchas ventajas, que van desde una limpieza más rápida de las máquinas hasta tiempos de preparación más cortos y una reducción significativa de los tiempos de puesta en marcha.

Poloplast

Poloplast fue fundada en 1994 por Giovanni Poser, un experto heladero. Hoy, esta empresa altamente innovadora está dirigida por los tres hijos del Sr. Poser, Christian, Martina y Alice. Con sede en el Véneto, la empresa es desde hace 25 años una referencia para la industria del caucho plástico, único fabricante de una gama de Packaging alimentario que abarca más de 1.400 productos y 230 líneas de artículos especializados para los sectores del helado, la pastelería y la restauración. Las dos plantas de la empresa se encuentran en Motta di Livenza (TV) y en San Stino di Livenza (VE).

MÁS INFORMACIÓN SOBRE POLOPLAST
Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT ofrece la receta adecuada para el Packaging de alimentos

Poloplast es un referente mundial en su campo de especialización, con más de 230 líneas de producción dedicadas al moldeo de artículos de plástico para la industria alimentaria y de bebidas. La empresa produce más de 12 millones de piezas al día, entre cucharas, vasos, platos, tazas, cubiertos, bandejas, elevadores y diversos tipos de recipientes dedicados a heladerías, pastelerías y servicios de catering.

Poloplast ha obtenido importantes certificaciones que atestiguan su compromiso constante con la calidad, la higiene y la seguridad. También se ha prestado atención a la sostenibilidad y al medio ambiente, con una línea específica de productos totalmente biodegradables.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Decididamente adelantada a su tiempo, Poloplast comenzó a introducir el moldeo a partir de materiales compostables en 2010. En la actualidad, la empresa veneciana ofrece a sus clientes más de 60 líneas de artículos compostables y, gracias a la versatilidad de las prensas FANUC, no tuvo que cambiar nada en las líneas, por lo que pudo aprovechar un cambio rápido y sencillo en la producción. En total, en Poloplast hay instaladas 35 Máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT, desde la 𝛼-S100𝑖A (fuerza de cierre de 1.000 kN / 100 toneladas) hasta la 𝛼-S300𝑖A (3.000 kN / 300 toneladas) y los modelos S-2000𝑖A y S-2000𝑖B.

Testimonial picture from Poloplast of Christian Poser

Para nosotros es fundamental que las Máquinas sean precisas y también ecosostenibles, por eso decidimos confiar en FANUC en 2005.

Testimonios

Christian Poser

Director de la cadena de suministro

Las máquinas FANUC tienen muchas ventajas, desde una limpieza más rápida de las máquinas hasta tiempos de preparación más cortos y una reducción significativa de los tiempos de puesta en marcha. ROBOSHOT también utiliza alrededor de un 10-15% menos de energía que las máquinas eléctricas comparables y hasta un 70% menos en comparación con las máquinas hidráulicas comparables.

Las ROBOSHOT están equipados con la función AI Mould Protection, que mide la presión en el molde y evita que la mordaza se cierre en caso de obstrucción. Existen funciones adicionales que protegen los extractores y las piezas del molde contra el desgaste, reduciendo así significativamente los costes de mantenimiento.

Protección del molde.

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Las Máquinas también cuentan con el software LINK𝑖 que activa la supervisión en tiempo real desde PC remotos y dispositivos inteligentes, por lo que proporciona acceso a una serie de información de importancia estratégica sobre productividad, calidad, trazabilidad y diagnósticos avanzados.

"Gracias a la interfaz de gestión, podemos supervisar constantemente la producción y obtener datos precisos sobre el rendimiento de cada máquina", explica Poser. "Controlamos todos los datos en términos de eficiencia energética, tiempos de ciclo, velocidad, alarmas y tareas de mantenimiento".

Los resultados positivos siguen observándose mucho tiempo después de la adquisición de las máquinas: "FANUC ofrece un servicio de asistencia altamente cualificado y puntual. Las solicitudes específicas siempre han recibido respuesta en pocas horas".

 

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.