Skip to main content
ITD EOOD

El servicio de FANUC le da tranquilidad

El moldeo por inyección suele asociarse a costes energéticos elevados, pero no ocurre lo mismo con las máquinas ROBOSHOT totalmente eléctricas de FANUC, que han permitido a ITD conseguir un ahorro energético del 50%. En combinación con un excelente servicio, esto convenció a ITD para seguir automatizando con FANUC.
Success story about successful implementation o FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines.

De la tarea al resultado

Tarea

Para garantizar su ciclo de producción continuo, la empresa ITD se esfuerza por conseguir la máxima capacidad de servicio y un funcionamiento sin problemas con todas sus máquinas.

Solución

Las máquinas de moldeo por inyección hidráulicas existentes se sustituyeron por otras totalmente eléctricas. Las instalaciones de producción de ITD incluyen ahora cinco máquinas de moldeo por inyección FANUC ROBOSHOT con un nivel de fuerza de cierre diferente. Además, ITD instaló dos centros de mecanizado vertical FANUC ROBODRILL para cubrir sus necesidades de producción de instrumentos.

Resultado

ITD ha conseguido reducir sus costes de producción y ha logrado un alto nivel de calidad constante. Durante la supervisión del consumo de energía, se determinó que las máquinas FANUC proporcionan un 50% de ahorro energético, lo que hace que los productos de ITD sean extremadamente competitivos.

Resultado

ITD ha conseguido reducir sus costes de producción y ha logrado un nivel de calidad constante.

ITD EOOD

ITD EOOD es una empresa búlgara fundada en 1990 en la ciudad de Saedinenie. ITD está especializada en la producción de moldes, preformas, botellas de plástico, viales, tapones y otros tipos de Packaging de plástico. También se dedica al reciclaje de Packaging de PET, siendo pionera en Bulgaria en este campo. La empresa emplea a unas 250 personas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ITD
Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

ITD recomienda el servicio y los equipos de FANUC para garantizar un funcionamiento sin problemas

Durante más de 30 años, ITD ha confiado en los servicios de mantenimiento de FANUC Bulgaria para garantizar la máxima capacidad de servicio y un funcionamiento sin problemas de sus equipos FANUC. Los servicios utilizados por ITD incluyen contratos para la revisión de máquinas, mantenimiento, formación del personal y reprogramación de opciones para satisfacer necesidades de producción específicas.

El servicio de mantenimiento de FANUC en Bulgaria es una de las principales actividades de ITD.

Testimonial of ITD. Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd.

"Hay muchos otros proveedores de controles y máquinas CNC, pero elegimos FANUC por la excepcional fiabilidad de sus equipos y su excelente servicio de mantenimiento. Los compañeros de FANUC están siempre disponibles y responden de forma puntual y profesional."

Testimonios

Ivan Daradjanski

Propietario y gerente de ITD.

"Sólo en contadas ocasiones hemos tenido que solicitar su asistencia para reparaciones, pero en esas ocasiones, respondieron con rapidez. Estamos tranquilos. Estamos muy satisfechos y, si tuviéramos que evaluar el servicio de FANUC, lo calificaríamos de excelente", afirma el director de ITD.

"Hemos elegido FANUC porque sus máquinas nos ayudan a reducir los costes necesarios para nuestros productos acabados. La máquina de moldeo por inyección ROBOSHOT con control CNC se caracteriza por su mecánica estable, fiabilidad y fácil manejo, y puede producir moldes de alta precisión. Una de sus ventajas más importantes es su bajo consumo eléctrico: una vez que empezamos a trabajar con ella, no tardamos en comprobar que conseguíamos más de un 50% de ahorro energético. En comparación con las máquinas hidráulicas, nuestra producción con ROBOSHOT es respetuosa con el medio ambiente, ya que no hay aceites, filtros o bombas, ni calentamiento de estas bombas", comparte Daradjanski.

 

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

"ROBODRILL, por su parte, es una máquina rápida de alta calidad con todas las opciones de un centro de mecanizado de 4 ejes. Con sus 24.000 revoluciones, podemos conseguir una calidad excepcional en nuestros productos  a muy buen precio, gracias a un consumo de energía muy bajo", añadió.

La próxima etapa radica en la robotización de la producción, tanto en la construcción de máquinas como en la fabricación de productos de plástico.

"Siguiendo las tendencias del mercado, el futuro pasa por un alto grado de automatización, robótica e inteligencia artificial. Y esto es a lo que aspiramos. Como empresa, confiamos en la fidelidad a nuestros socios cuando han demostrado su fiabilidad. Para nosotros, FANUC es sinónimo de confianza y seguridad y preferimos trabajar con ellos", concluyó el Sr. Daradjanski.

 

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.