Skip to main content
medical industry with clinical instruments

Dispositivo medico

Dove c'è produzione medica, c'è FANUC!

Soluzioni innovative per la produzione di dispositivi medici

Le tecnologie robotiche, di automazione e di ingegneria di precisione di FANUC stanno rivoluzionando la produzione di dispositivi medici. Dall'assemblaggio di macchine per la somministrazione di farmaci alla complessa lavorazione di impianti medicali ad alta tecnologia, le nostre soluzioni garantiscono la massima qualità, affidabilita' e ripetibilità. Grazie a processi avanzati di stampaggio a iniezione, sistemi CNC e soluzioni di elettroerosione a filo, gestiamo materiali diversi con una precisione eccezionale, soddisfacendo i severi requisiti dell'industria medica. Il nostro impegno per l'assicurazione della qualità, la tracciabilità storica e la conformità agli standard igienici garantisce una produzione sempre efficiente e impeccabile.

3D simulation of a medical production line. High-res industry rendering.

Montaggio

Area macchine

Pulitura e levigatura delle superfici

Stampaggio a iniezione

Confezionamento e marcatura

Confezionamento primario, misurazione e controllo

Montaggio

I robot assemblano con precisione dispositivi medici complessi e di alta precisione, garantendo la massima accuratezza e una qualità costante, mantenendo rigorosi standard igienici.

Area macchine

Gli avanzati sistemi CNC, ROBODRILL e le soluzioni di elettroerosione a filo di FANUC sono fondamentali per la lavorazione di macchine medicali ad alta tecnologia. Le nostre tecnologie gestiscono materiali come l'acciaio inossidabile, l'alluminio e la ceramica con un'accuratezza eccezionale, producendo geometrie intricate e finiture di alta qualità, nel rispetto di rigorosi standard igienici e di camera bianca.

Pulitura e levigatura delle superfici

FANUC offre una varietà di modelli di robot adatti alle applicazioni di trattamento delle superfici di impianti e strumenti medici per sbavare, lucidare e sabbiare vari materiali e superfici con sensori di forza FANUC completamente integrati.

Stampaggio a iniezione

Il processo di stampaggio a iniezione di precisione di FANUC ROBOSHOT garantisce la massima qualità, affidabilita' e ripetibilità, eliminando le preoccupazioni relative allo sfiato di gas o alla variazione della viscosità. I nostri sistemi avanzati, tra cui il controllo integrato del canale caldo e le diverse dimensioni delle viti, semplificano le operazioni e mantengono un'efficienza di produzione costante.

Confezionamento e marcatura

Sistemate i vostri prodotti per la consegna con i nostri robot. L'automazione dei processi di fine linea, come l'avvolgimento, l'etichettatura, l'imballaggio e la pallettizzazione, può contribuire a ridurre il lavoro manuale faticoso e ripetitivo, spesso presente nella produzione di forniture e dispositivi medici.

Confezionamento primario/misurazione/controllo

Equipaggiati con 𝑖RVision e sensore di visione 3D, i robot FANUC prelevano, selezionano, posizionano e sistemano i prodotti su un nastro trasportatore in movimento. Ad esempio, i robot Delta e i robot SCARA sono la scelta perfetta per prelevare, smistare, ispezionare, posizionare e inserire pezzi. Queste operazioni possono essere eseguite ad alta velocità su nastri trasportatori in movimento.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Applicazioni in camera bianca

I robot FANUC per camere bianche sono stati progettati specificamente per lavorare nella produzione di dispositivi medici.
Costruiti per soddisfare i requisiti standard (standard IP67) degli ambienti di laboratorio e dei dispositivi medici altamente esigenti, possono raggiungere la classe ISO 5 della camera bianca (in conformità alla norma ISO 14644), senza compromettere la velocità e la ripetibilità del robot.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab

High-Precision, Flexible Machining for Dental Device Production

Phentagon Lab Srl, an Italian specialist in dental implantology, has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL CNC machining technology. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alfa Robotica

I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida

Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

L'automazione è la migliore medicina in DEMO

Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

Uno spazio sicuro per la lavorazione degli impianti

La gestione delle macchine (carico e scarico) è una delle applicazioni più popolari per i robot industriali, grazie all'eliminazione dei costi di manodopera e alla maggiore produttività. Tuttavia, in uno stabilimento industriale molto frequentato, come è possibile garantire la sicurezza dei dipendenti che si trovano nelle immediate vicinanze di un'installazione così veloce e potente? L'utilizzo della tecnologia Dual Check Safety di FANUC presso Smith+Nephew, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia medica, dimostra la soluzione ottimale.

Le nostre soluzioni per altri settori

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo

Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarvi a risolvere le vostre sfide di automazione.