Skip to main content
close-up-metal-piece-with-screw-itmetal-drill-industrial-drilling-machine-billet-drillin

Foratura e maschiatura ad alta velocità

La foratura e la maschiatura ad alta velocità sono processi essenziali nell'industria manifatturiera ed edile. Queste tecniche prevedono l'esecuzione di fori e la creazione di filettature in modo rapido ed efficiente, consentendo una maggiore produttività e precisione in varie applicazioni. Utilizzando la foratura e la maschiatura ad alta velocità, le aziende possono snellire le loro operazioni e ottenere tempi di esecuzione più rapidi senza sacrificare la qualità.

Lasciati ispirare

Lasciati ispirare dai successi altrui

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos raggiunge la precisione con FANUC ROBODRILL

Quando si tratta di trovare il giusto equilibrio tra alta precisione, efficienza e costi, il produttore di componenti di precisione Vedos si affida ai centri di fresatura FANUC ROBODRILL.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Handhabungstechnik

Una buona presa sulle macchine: ROBODRILL aumenta di sei volte la capacità produttiva

Con la crescente richiesta di robotica a livello mondiale, Grip GmbH aveva bisogno di una maggiore capacità di centri di lavoro per aumentare la produttività e ridurre i costi. Ha scelto le avanzate macchine FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, note per la velocità, la precisione, l'affidabilita' e la flessibilità, anche per lotti di singoli componenti. Queste macchine, dotate di robot FANUC e di un innovativo sistema di manipolazione di utensili e pezzi, consentono la produzione non presidiata di piccole serie e di singoli pezzi. Questa soluzione ha aumentato la capacità di lavorazione di Grip GmbH di quasi sei volte.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL migliora la velocità di taglio e aumenta la produttività grazie alle macchine FANUC

Con le sue nuove macchine FANUC, EUROEDIL ha aumentato la velocità di taglio e la produttività per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Inoltre, l'accuratezza e la precisione degli strumenti di fustellatura dell'azienda sono notevolmente migliorate.

Le nostre soluzioni per altre applicazioni

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Aumento dell'efficienza, della precisione e della produttività con le soluzioni FANUC per diverse applicazioni

Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.