Skip to main content
FBL success story featuring handling of kegs.

Robot FANUC per la pallettizzazione

FANUC dispone della gamma di robot di pallettizzazione più robusta del settore, in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze di Portata Massima. Che si tratti di impilare uno strato intero o singole scatole, sacchi, secchi o fusti, i robot e i cobot di pallettizzazione FANUC forniscono una soluzione di automazione veloce, stabile e affidabilita'.

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai prodotti FANUC.

Lasciati ispirare

Ispirati al successo degli altri

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

I robot FANUC aumentano la capacità di pallettizzazione dell'impianto di produzione di farina

La soppressione della fatica nelle operazioni di sollevamento pesante è un'applicazione classica per i robot industriali. Tuttavia, l'implementazione dei robot nelle attività di sollevamento non solo fornisce un sollievo fisico ai lavoratori, ma ha anche il potenziale per aumentare la produttività, anche quando lo spazio è limitato. Il produttore di farina Lindmühle ne è un esempio, dove il software di simulazione FANUC ha evidenziato il robot ottimale per l'area di lavoro disponibile.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

I robot FANUC ampliano i vantaggi del sistema di cappe estensibili

Keramik Makina, un integratore di sistemi FANUC, ha combinato sistemi di pallettizzazione e cappe di termoretrazione con robot FANUC per creare potenti soluzioni di fine linea nello stabilimento di verniciatura di Polisan Kansai in Turchia.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

Il robot FANUC pone fine al collo di bottiglia del confezionamento in una fabbrica alimentare

Quando si implementano miglioramenti a un processo che presenta un collo di bottiglia, il risultato comune è l'emergere di un nuovo collo di bottiglia in un altro punto della fabbrica. Mentre negli anni passati questa situazione avrebbe richiesto l'assunzione di altra manodopera, oggi l'automazione è diventata la soluzione ideale per i colli di bottiglia. Basta chiedere a Brunos, produttore leader di condimenti per insalate, che sa bene quali vantaggi può portare un robot.