The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Amplifica la velocità e la precisione con i robot FANUC SCARA. Stai cercando un modo per aumentare la velocità, la precisione e la ripetibilità nei processi di produzione che richiedono una portata massima di 20 kg? La nostra linea di robot SCARA è stata utilizzata in tutti i tipi di applicazioni di manipolazione.

Scarica ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili per aiutarvi a prendere le decisioni giuste e a ottenere il massimo dai vostri prodotti FANUC.

Lasciati ispirare

Fatti inspirare dal successo degli altri

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alfa Robotica

I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida

Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Posizionamento dello stampaggio a iniezione di plastica nelle vaschette di imballaggio

Poiché i produttori di tutto il mondo devono far fronte alla carenza di manodopera qualificata e in quanto azienda votata all'eccellenza, Kunstoff-Packungen cerca continuamente di migliorare il proprio livello di automazione.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Carico e scarico, alimentazione flessibile e ispezione in un'unica cella

Vernay è rinomata a livello mondiale per le soluzioni di controllo del flusso e produce oltre un miliardo di componenti di valvole in gomma all'anno in Asia, America ed Europa. I loro prodotti critici, utilizzati in dispositivi come i respiratori e i sistemi di batterie EV, devono soddisfare i più elevati standard di qualità con zero difetti.