Skip to main content
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot zvyšuje flexibilitu výroby

Spoločnosť Bonvicini Carpenteria sa dnes teší ešte vyššej úrovni kvality a flexibility. Spoločnosť môže meniť automatizačné riešenia vždy, keď si to vyžaduje objem výroby. Spoločnosť Bonvicini Carpenteria využíva najmä jednoduché a rýchle programovanie robotov s funkciami, ako je napríklad funkcia drag and drop a jednoduché tabletové rozhranie.
Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

V reakcii na rastúce požiadavky zákazníkov na ešte vyššiu flexibilitu chcela spoločnosť Bonvicini Carpenteria nadviazať na svoju dlhoročnú tradíciu využívania automatizácie pri riešení náročných výrobných výziev.

Popri investícii do nových priemyselných robotov plánovala firma zaviesť aj svoj prvý kolaboratívny robot (cobot).

Riešenie

Spoločnosť Bonvicini Carpenteria využíva roboty od FANUC už viac ako 20 rokov, preto sa aj pri najnovšom projekte obrátila na osvedčeného partnera.

Okrem nových zváracích robotov FANUC ARC Mate 100iD/8L firma implementovala aj svoj prvý kolaboratívny robot FANUC CRX-10iA/L, ktorý dnes zvára rúrky na slnečníky v rámci bunkového pracoviska dodaného popredným systémovým integrátorom Tecnorobot.

Výsledok

Spoločnosť Bonvicini Carpenteria dnes dosahuje ešte vyššiu úroveň kvality a flexibility. Dokáže pružne prechádzať medzi rôznymi automatizačnými riešeniami podľa aktuálnych objemov výroby.

Významnou výhodou je aj jednoduché a rýchle programovanie robotov, napríklad prostredníctvom funkcie „drag and drop“ a prehľadného tabletového rozhrania.

Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Spoločnosť Bonvicini Carpenteria sídli v priestoroch s rozlohou 2200 m2 neďaleko Verony v Taliansku a svoju činnosť začala v roku 1998. Táto rodinná spoločnosť, ktorá dnes zamestnáva 15 ľudí, sa špecializuje na zmluvnú výrobu so zameraním na zváranie vrátane procesov MIG, MAG a TIG. Spoločnosť Bonvicini Carpenteria má silnú podnikateľskú motiváciu, ktorá sa premieta do neustálych investícií do najnovších výrobných technológií, čo pomáha vytvárať vynikajúcu povesť medzi zákazníkmi.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI BONVICINI CARPENTERIA S.R.L.
Building of Bonvicini. FIT success story

FANUC CRX zvyšuje flexibilitu výroby

S dlhodobými skúsenosťami v oblasti investícií do inovácií a automatizácie získala spoločnosť Bonvicini Carpenteria svojho prvého priemyselného robota FANUC už v roku 2001. Tento pracovitý robot je stále v prevádzke a má za sebou viac ako 60 000 hodín zvárania. V posledných rokoch však spoločnosť zaznamenala zmenu v dopyte zákazníkov. "Po našej objednávke sa k nám dostal len za jeden mesiac ako súčasť integrovaného riešenia, ktoré poskytla spoločnosť Tecnorobot."

Od svojho vzniku v roku 1993 spoločnosť Tecnorobot nainštalovala viac ako 2200 robotov. Od začiatku spolupracuje so spoločnosťou FANUC a veľký počet robotov pôsobí v rezacích a zváraných aplikáciách, ako napríklad v spoločnosti Bonvicini Carpenteria.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

"Spočiatku sa aplikácia spoliehala len na jeden podporný stôl, ale čoskoro sme pridali druhý, aby sme mohli realizovať zváranie väčších dielov v súlade s požiadavkami zákazníka," hovorí Bonvicini.

Programovanie robota CRX-10𝑖A/L je vďaka funkcii drag and drop jednoduché pre každého operátora, čo ešte podporujú možnosti manuálneho navádzania robota a jednoduché tabletové rozhranie.

 

Image related to the success story Bonvicini Carpenteria.
Citácia z recenzií

Alessandro Bonvicini

Vedúci a výrobný riaditeľ

"Keď potrebujeme vyrábať väčšie výrobné dávky, spoliehame sa na naše konvenčné zváracie roboty FANUC," dodáva Bonvicini. "V súčasnosti máme jednu bunku, ktorá montuje robot ARC Mate na dráhu. Pozostáva zo štyroch in-line staníc, čo nám umožňuje vyrábať štyri rôzne typy výrobkov. "Dnešný trh si vyžaduje, aby sme ponúkali čoraz väčšiu flexibilitu a kvalitu výrobkov, preto je naším poslaním pokračovať v automatizácii a inštalácii výrobkov FANUC."

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Inšpirujte sa

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Lepiace riešenia

Spájanie síl: FANUC Cobot je optimálnym riešením pre lepiace riešenia AS

Automatizácia nie je určená len pre veľkoobjemové aplikácie. Spoločnosť AS Adhesive Solutions, špecializovaný poradca a partner pre lepiaci priemysel, si uvedomuje, že mnohé malé a stredné podniky, ktoré spracovávajú malé množstvá, môžu využívať výhody plne alebo čiastočne automatizovaných procesov. V takýchto prípadoch predstavuje kolaboratívny robot (cobot) často optimálnu cestu vpred.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Zdvíhanie ťažkých bremien pre konštrukciu nákladných vozidiel

Spoločnosť NTM mohla zvýšiť výrobnú kapacitu svojich vozidiel na zber odpadu tým, že sa rozhodla automatizovať nočnú zmenu. Vďaka použitiu vysokovýkonného robota, ktorý dokáže zdvihnúť až dve tony, a zváracieho robotického systému môže teraz fínsky závod spoločnosti pracovať bez posádky v noci alebo cez víkendy.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.