Skip to main content
Axzion

Bezpečné zváranie pomocou oblúkového zváracieho robota FANUC ARC

Roboty sú ideálne na automatizáciu zvárania. Ich vysokokvalitná práca je ešte úžasnejšia, keď do hry vstupujú veľké zvárané komponenty.
ARC Mate robot used in production of lifting equipment at Axzion in Neustrelitz. EN

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Spoločnosť Axzion chcela nainštalovať portálový systém na zváranie komponentov s dĺžkou až 10 m a hmotnosťou do 5 000 kg. Robot mal pracovať s jedným drôtom aj s tandemovou zváracou horákovou súpravou a systém mal umožňovať offline programovanie.

Riešenie

Spoločnosť EWM-Euen vyvinula systém so svetovo uznávaným robotom FANUC ARC Mate, ktorý efektívne ťahá zvary na upínacích prvkoch.

Výsledok

Implementácia robota umožnila skrátiť dodacie lehoty a úspora oproti manuálnemu zváraniu sa pohybuje v dvojcifernom percentuálnom rozsahu.

Axzion

Spoločnosť Axzion so sídlom v meste Neustrelitz vo Švajčiarsku je výrobcom zdvíhacej techniky. Pomocou ich upínačov a zdvíhacích nosníkov sa manipulujú náklady presahujúce 1 000 ton. Kvalita musí byť mimoriadna, pretože pri bezpečnom umiestňovaní základov pre offshore veterné elektrárne, ktoré vážia stovky ton, na morské dno nie je žiadna druhá šanca.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI AXIZON
Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Robot ARC Mate používaný pri výrobe zdvíhacích zariadení

Hlavnou náplňou výroby spoločnosti Axzion v meste Neustrelitz je zdvíhacia technika a transportné kolísky veľkých rozmerov. Takéto kolísky sú potrebné napríklad na bezpečnú prepravu rotorových lopatiek pre pozemné aj offshore veterné turbíny. Upínače patria medzi najpôsobivejšie zariadenia zdvíhacej techniky a používajú sa napríklad na zdvíhanie obrovských potrubí s priemerom až šesť metrov a dĺžkou 30, 40 alebo dokonca 60 metrov.

Pre spoločnosť Axzion bolo dôležité, aby riešenie zvárania pozostávalo z portálového systému na zváranie komponentov s dĺžkou až 10 m a hmotnosťou jednotlivých dielov do 5 000 kg. Plánovalo sa použiť zvárací zdroj od spoločnosti EWM-Euen, pretože najlepšie skúsenosti s manuálnym zváraním poskytoval proces EWM „forceArc“. Navyše mal robot pracovať s jedným drôtom aj s tandemovými horákmi a systém mal umožňovať offline programovanie.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Polohovacie zariadenie, na ktorom sa môžu otáčať aj upnuté obrobky, je primerane veľké. Osy posuvu a otáčania sú integrované ako servoosi priamo do riadiacej jednotky robota a možno ich ovládať riadiacou jednotkou robota R-30𝑖B. Inžinier zvárania Ray Baumann klasifikuje riadenie osi otáčania obrobku ako "veľmi zložité". Aj keď ťažisko leží mimo osi otáčania, os sa otáča úplne rovnomerne, takže aj zvárací robot môže vykonávať svoju prácu rovnomerne.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Baumann: "Nevykonávame žiadne zváranie mimo polohy." Takmer všetky zvárané švy sú zvárané v polohách PA a PB. Na tento účel sa na robote používa jednodrôtový horák alebo tandemový horák, ktoré sú umiestnené v prepínacom zariadení na portáli. K dispozícii sú dve zodpovedajúce stanice na čistenie horákov. Postup čistenia horáka sa na tandemovom horáku uskutočňuje približne raz za hodinu. Na umiestnenie predpripraveného obrobku na otočný stôl sa používa vnútorný žeriav. Rôzne úchytky, držiaky a upínacie prvky držia obrobok tak, aby sa dalo vykonať zváranie bez deformácií. Aby bolo zváranie naozaj bezpečné, operátor Ronny Hahn niekedy vytvorí dodatočný bod zvárania.

 

 

Images for Success Stories of Axzion. Testimonial picture
Citácia z recenzií

Ray Baumann

Inžinier zvárania

Nakoniec nesmie byť voľný prístup robota k obrobku zhoršený upínacími prvkami. Operátor musí zabezpečiť upnutie vhodné pre robota, aby mohol k zváracej hrane pristúpiť s čo najlepším uhlom dopadu horáka.

Kým robot pracuje na jednej časti systému, druhá časť môže byť osadená komponentmi, ktoré nie sú príliš veľké, alebo sa môže pripraviť ďalší obrobok. Niekedy robot FANUC ARC Mate stále potrebuje trochu podpory a dohľadu od Ronnyho Hahna. Pozorovaním procesu cez zváracie okuliare môže miestami upraviť uhol horáka alebo pomôcť senzoru sledovania švíku prostredníctvom programovacieho nástroja iPendant.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Inšpirujte sa

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Zdvíhanie ťažkých bremien pre konštrukciu nákladných vozidiel

Spoločnosť NTM mohla zvýšiť výrobnú kapacitu svojich vozidiel na zber odpadu tým, že sa rozhodla automatizovať nočnú zmenu. Vďaka použitiu vysokovýkonného robota, ktorý dokáže zdvihnúť až dve tony, a zváracieho robotického systému môže teraz fínsky závod spoločnosti pracovať bez posádky v noci alebo cez víkendy.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot zvyšuje flexibilitu výroby

Spoločnosť Bonvicini Carpenteria sa dnes teší ešte vyššej úrovni kvality a flexibility. Spoločnosť môže meniť automatizačné riešenia vždy, keď si to vyžaduje objem výroby. Spoločnosť Bonvicini Carpenteria využíva najmä jednoduché a rýchle programovanie robotov s funkciami, ako je napríklad funkcia drag and drop a jednoduché tabletové rozhranie.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.