Skip to main content
Hembrug

Încărcare de precizie și prelucrare la nivel de micron cu soluții FANUC

Dezvoltarea unei noi mașini-unelte nu este o sarcină ușoară, dar atunci când mașina în cauză trebuie să rotească componente dure cu o precizie de ordinul micronilor, sarcina devine mult mai dificilă. Calea de urmat pentru constructorul olandez de mașini-unelte Hembrug a fost să apeleze la expertiza și tehnologiile FANUC. Prin utilizarea atât a mașinilor CNC, cât și a soluțiilor robotice FANUC, compania a reușit să atingă obiectivele cheie pentru noua sa mașină de strunjire MikroTurn Twin de înaltă specificație.
Video Hembrug case study: accurate loading and micrometer machining with FANUC LR-10iA/10 robot and 32iB Plus CNC

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Pentru a contribui la dezvoltarea noului MikroTurn Twin, o mașină capabilă să strunească componente dure de înaltă precizie folosind două fusuri, Hembrug a trebuit să identifice un partener tehnologic cu produse capabile să asigure precizii de până la microni de milimetru. Nu doar pentru prelucrarea componentelor, ci și pentru încărcarea automată.

Soluție

Hembrug a optat pentru un CNC complet integrat FANUC Series 32𝑖-Model B Plus pentru sistemul de control al mașinii de strunjire, susținut de un PANEL FANUC 𝑖H Pro, un sistem servo din seria FANUC 𝛼𝑖-B, o interfață FANUC SDU (unitate de detectare separată) și o unitate I/O FANUC Model A. Compania a selectat un robot industrial compact FANUC LR-10𝑖A/10 cu 6 axe pentru a asigura îngrijirea de înaltă precizie a mașinilor.

Rezultat

Cu ajutorul combinației de soluții FANUC de control și robotică, utilizatorii Hembrug MikroTurn Twin pot produce componente dure cu o precizie de ordinul micronilor, în mod fiabil și productiv. În plus, integrarea și optimizarea fără probleme a CNC și PLC asigură o configurație flexibilă pentru a se potrivi cerințelor variate ale clienților.

Despre Hembrug

Situată în Haarlem, la aproximativ 10 km vest de Amsterdam, Hembrug este un lider mondial în proiectarea și fabricarea de mașini-unelte care efectuează procese de strunjire dură. De-a lungul a peste 50 de ani, compania a produs peste 700 de mașini de strunjire de înaltă precizie. Parte a grupului Danobat din 2019, compania (împreună cu o altă afacere a grupului, Overbeck), oferă mașini-unelte de strunjire și rectificare complet personalizate pentru industrii solicitante. Aproximativ 50 de angajați lucrează la unitatea din Haarlem.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE HEMBRUG
Image related to the success story Hembrug

Integrare perfectă între CNC și robotul FANUC

Mașinile consacrate din seriile MikroTurn și MikroTurnGrind de la Hembrug dispun de tehnologie hidrostatică care permite funcționarea fără uzură a fusurilor și glisierelor, contribuind la menținerea preciziei timp de peste 25 de ani. Cu toate acestea, atunci când a dezvoltat cea mai recentă MikroTurn Twin, o mașină pentru strunjirea componentelor dure folosind două fusuri, compania știa că designul său va necesita un factor suplimentar de luat în considerare: automatizarea.

 

Image related to the success story Hembrug

Managerul de inginerie Bart de Wolf preia povestea: "Provocarea în acest caz este că am proiectat o mașină pentru prelucrare în volum mare, unde fiecare secundă contează, și am dorit să efectuăm încărcarea și prelucrarea pieselor simultan. Conceptul implică două fusuri principale care facilitează prelucrarea componentelor pe un fus, folosind în același timp un robot pentru a descărca/încărca o altă piesă pe al doilea fus."

Așa cum este tipic pentru mașinile Hembrug, nu ar putea exista niciun compromis în ceea ce privește precizia. Mașinile construite de companie ating de obicei toleranțe dimensionale de ≤2 µm, rotunjimi de ≤0,5 µm și Ra (finisaj de suprafață) de 0,1-0,4 µm. În mod similar, MikroTurn Twin trebuia să servească drept o platformă de înaltă calitate, potrivită pentru prelucrarea de precizie la nivel de microni.

Soluția a venit sub forma unui CNC FANUC Series 32𝑖-Model B Plus cu PC industrial FANUC PANEL 𝑖H Pro și a unui robot industrial compact FANUC LR-10𝑖A/10 cu 6 axe.

Bart de Wolf continuă: "Avem aproape 20 de ani de experiență cu FANUC, în principal pentru unitățile CNC, dar în ultimii ani și pentru roboții FANUC și integrarea lor în soluții complete la cheie."

Image related to the success story Hembrug
Citat declarație

Bart de Wolf

Director de inginerie

Pentru MikroTurn Twin, Hembrug a trebuit să definească trasee de prelucrare foarte precise de la mașina CNC FANUC, asigurându-se în același timp că robotul FANUC încarcă/desîncarcă componentele în mod fiabil și precis. Piesele de lucru nu pot fi dezaliniate în mandrină, nici măcar cu 1 sau 2 µm.

"Cu controlul robotului FANUC, am găsit o soluție eficientă pentru a ne ajuta să ne îndeplinim obiectivele", spune de Wolf. "O provocare importantă și un punct de dezvoltare pentru noi a fost să optimizăm atât CNC-ul, cât și PLC-ul pentru procesele de prelucrare ale MikroTurn Twin. Prin adoptarea soluțiilor FANUC am știut că putem crea contururi extrem de precise, oferind în același timp o configurație flexibilă pentru a răspunde cerințelor variate ale clienților. Totul a dus la un rezultat satisfăcător și robust."

Image related to the success story Hembrug

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.