Skip to main content
Green Services

Un robot FANUC que se lanza a la agricultura

El levantamiento de cargas pesadas y el esfuerzo físico son ahora un recuerdo lejano en Green Services. El sistema de paletizado automatizado con el robot FANUC proporciona hoy un funcionamiento seguro y productivo.
Success story about successful implementation of FANUC robots in the agricultural industry. A FANUC Robot M-20iD/35 palletising turf rolls at the Swiss company Green Services.

De la tarea al resultado

Tarea

Green Services GmbH necesitaba una forma de aliviar el exigente trabajo manual de paletización del césped cosechado por la empresa. Sin embargo, automatizar una tarea de este tipo es un desafío, no sólo por el peso, sino también por las propiedades fluctuantes de este producto natural.
 

Solución

Green Services recurrió a la experiencia en construcción de maquinaria y automatización de procesos de TwinAutomation, que especificó un robot industrial de 6 ejes FANUC M-20𝑖D/35 para facilitar la paletización de los rollos de césped. Al montar el robot en la parte trasera de una cosechadora existente, el M-20𝑖D/35 cuenta con opciones de seguridad integradas que incluyen el software DCS (Dual Check Safety) de FANUC.

Resultado

El levantamiento de cargas pesadas y el esfuerzo físico son ahora un recuerdo lejano en Green Services. El sistema de paletizado automatizado con el robot FANUC ofrece hoy en día un funcionamiento seguro y productivo. La capacidad de paletizado ha aumentado a unos 500 rollos por hora con un tiempo de ciclo de 7 segundos, lo que supone una reducción del tiempo de trabajo de alrededor del 45% y una mayor flexibilidad de producción.

Green Services

Green Services GmbH, situada a unos 5 km al noroeste de Winterthur (Suiza), está dirigida por su fundador y director general, Ernst Brandenberger, y su hijo Marco. La empresa produce césped en rollo para jardines domésticos, parques infantiles, parques, campos de golf y campos deportivos. Green Services también se dedica a la agricultura y la ganadería.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL INTEGRADOR DE ESTE PROYECTO
Image related to the success story GREEN SERVICES. FANUC Switzerland

Cómo un robot se convirtió en agricultor

"La recogida de césped siempre ha sido un proceso muy exigente, ya que cada rollo pesa unos 15 kg", afirma Ernst Brandenberger, fundador y director general de Green Services GmbH. "En consonancia con nuestro espíritu de mejora continua, empezamos a buscar una solución automatizada que facilitara la tarea física de paletizar el césped"

Green Services se puso en contacto con TwinAutomation GmbH, una empresa suiza especializada en el diseño y la fabricación de soluciones personalizadas para una amplia gama de industrias. TwinAutomation, que ofrece una gestión de proyectos completa desde el concepto inicial hasta la puesta en marcha final, incorpora con regularidad robots FANUC en los proyectos de sus clientes. En la actualidad, la mayoría de las Máquinas construidas por la empresa incorporan robótica.

Robot palletising rolled turf

"Nos interesó mucho este proyecto desde el principio porque era algo totalmente diferente", afirma Michael Studer, director general de TwinAutomation.

Al igual que muchos fabricantes de máquinas e integradores de sistemas, TwinAutomation suele centrarse en aplicaciones industriales, donde la ingeniería de precisión, los procedimientos operativos estándar y la conformidad son la norma. Como producto natural, el césped es diferente.

"Por ejemplo, el contenido de humedad cambia cada día, lo que significa que las propiedades del césped tienden a fluctuar", explica el Sr. Studer. "El comportamiento de rodadura difiere, al igual que la resistencia y la firmeza. Además, las vibraciones del motor de la cosechadora tienen un efecto negativo en la paletización."

Estaba claro que la aplicación de paletizado de césped en Green Services requería un robot extremadamente fiable en términos de control, Rendimiento y vida útil. Con esta idea en mente, TwinAutomation optó por un robot industrial FANUC M-20𝑖D/35 de 6 ejes que ofrece 35 kg de capacidad de carga y 1831 mm de Alcance.

El robot de 6 ejes FANUC M-20𝑖D/35 ofrece 35 kg de capacidad de carga y 1831 mm de Alcance.

Michael Studer, Green Services
Testimonios

Michael Studer

Director General de TwinAutomation GmbH

"Preparamos el robot FANUC con la pinza en nuestras instalaciones, y el montaje y la puesta en marcha tuvieron lugar en las instalaciones de Green Services. Montamos el robot dentro de una cosechadora de césped existente y nos dispusimos a automatizar la operación de paletizado", explica el Sr. Studer.

TwinAutomation instaló varias opciones de seguridad en el vehículo, como una puerta de seguridad desplegable motorizada en la parte trasera del vehículo que se cierra cuando el robot FANUC está en funcionamiento. Además, el software DCS (Dual Check Safety) de FANUC contribuye a la seguridad, por lo que el personal puede trabajar con total tranquilidad.

Con el sistema de automatización totalmente operativo en Green Services, la capacidad de paletizado es de unos 500 rollos por hora, con un tiempo de ciclo de 7 segundos.

FANUC Robot M-20iD/35 palletising of turf rolls

"Gracias a este planteamiento innovador, hemos podido ahorrar en torno a un 45% de tiempo de trabajo y proporcionar un enorme alivio físico a nuestro personal", informa muy satisfecho el Sr. Brandenberger. "Además, hemos flexibilizado la producción".

El Sr. Brandenberger concluye añadiendo: "En nuestro sector, cuando decimos 'sobre el terreno' suele significar en funcionamiento en una planta de fabricación o de proceso, pero en este proyecto ha adoptado un significado muy literal."

La empresa está muy satisfecha con el resultado.

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.