Skip to main content
Sopi

Leading OEM Drives Energy Efficiency With FANUC ROBOSHOT Machines

Although electricity prices levelled off across 2023 and 2024 following huge spikes in 2020 and 2022, they are still significantly higher than pre-pandemic levels, with many experts predicting they may remain high for the rest of this decade and potentially beyond. The way for beleaguered manufacturers to fight back is to invest in energy-efficient machinery, just like the FANUC ROBOSHOT injection moulding machine.
Radmot test for Drupal

De la tarea al resultado

Tarea

Para ayudar a combatir los crecientes costes energéticos, un fabricante líder de soluciones de dosificación automatizadas para la industria química puso en marcha una política de inversión en tecnología de fabricación centrada exclusivamente en máquinas de bajo consumo energético.

Solución:

La empresa eslovena Sopi d.o.o. recurrió a FANUC y a su gama totalmente eléctrica de máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT. Las Máquinas ROBOSHOT consumen un 50-70% menos de energía que las máquinas hidráulicas y un 5-10% menos que otras máquinas de moldeo por inyección eléctricas. Otras ventajas de sostenibilidad son la ausencia de costes de aceite o de reciclaje de aceite, las menores emisiones de calor a la atmósfera y el uso de menos componentes. Sopi cuenta ahora con ocho máquinas ROBOSHOT en sus instalaciones.

Resultado

En comparación con 2020, la astuta inversión de Sopi en máquinas de moldeo por inyección FANUC ROBOSHOT de bajo consumo ha reducido su consumo eléctrico en un 42%, a pesar de procesar casi el doble de granulado. Sin las máquinas FANUC ROBOSHOT, la empresa calcula que su consumo actual de electricidad (2025) sería un 77% superior a los niveles de 2020.

Acerca de Sopi d.o.o.

Sopi (Systematic Optimizations Packaging Industry) d.o.o. es un especialista en desarrollo y tecnología fundado en 2006 que se centra en el diseño y la fabricación de las soluciones de dosificación automatizada más inteligentes del mundo para la industria química. La empresa ofrece tecnologías modernas, materiales de alta calidad y productos bien diseñados que garantizan la facilidad de uso para los clientes. Con sede en Komenda (Eslovenia), casi el 100% de la producción de la empresa se destina a la exportación.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOPI
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Las máquinas ROBOSHOT duplican la producción y reducen el consumo eléctrico en Sopi

"Conocidos por nuestro servicio de gama alta y nuestra entrega global, somos expertos en la producción de aplicadores de adhesivo para la industria química", afirma Blaž Hostnik, fundador, CEO y director de Sopi. "La inversión en las últimas tecnologías de fabricación es fundamental en Sopi, ya que la empresa sabe que las soluciones inteligentes, precisas y fiables garantizan un rendimiento óptimo y la satisfacción del cliente en todos los sectores. Sin embargo, todas las nuevas inversiones tienen una salvedad: la necesidad de una eficiencia energética líder en su clase.

"Los drásticos aumentos del coste de la electricidad en los últimos años han supuesto un desafío especial", afirma. "Junto con nuestros continuos requisitos de estabilidad y repetibilidad de los procesos, teníamos que encontrar una solución. El enfoque de FANUC con sus máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT dio respuesta a estos desafíos. De hecho, las máquinas ROBOSHOT nos sorprendieron -de forma muy positiva- con su eficiencia energética".

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

En total, Sopi cuenta con ocho máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT en su vanguardista instalación de producción de Eslovenia. La larga tradición de FANUC en el diseño y la fabricación de máquinas totalmente eléctricas como la ROBOSHOT ayuda a los fabricantes a cumplir con sus responsabilidades medioambientales y sus objetivos de reducción de emisiones.

 

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Testimonios

Blaž Hostnik

Fundador, Consejero Delegado y Director

Este resultado positivo es importante para Sopi, una empresa comprometida con la conservación de los recursos naturales y la reducción del impacto medioambiental. A través de prácticas sostenibles y el uso de materiales ecológicos, la empresa contribuye a un futuro más sostenible.

Sopi está integrando actualmente ROBOSHOT-LINKi2 en su MES (Manufacturing Execution System), lo que ofrecerá un mejor control de los procesos y protección contra errores. ROBOSHOT-LINK𝑖2, que mejora la eficiencia global mediante la supervisión, el análisis y la optimización de las máquinas ROBOSHOT, también respaldará las estrategias de mantenimiento preventivo de Sopi y ayudará a la empresa a tomar decisiones más sencillas sobre futuras inversiones.

Sopi está actualmente integrando ROBOSHOT-LINKi2 en su MES (Manufacturing Execution System), lo que proporcionará un mejor control de los procesos y protegerá contra los errores.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Otras tecnologías de FANUC presentes en Sopi incluyen centros de mecanizado CNC ROBODRILL y varios robots industriales y colaborativos.

Dice Hostnik: "Conseguimos nuestros mayores ahorros con el desarrollo de una unidad de Packaging para el montaje de cajas de cartón, en la que utilizamos un robot industrial FANUC de 6 ejes y obtuvimos un ROI [retorno de la inversión] en tan solo dos años."

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.