inviato 02.04.2026

Macchine ad iniezione efficienti stanno diventando cruciali

L'industria europea delle materie plastiche può ottenere sostanziali risparmi sui costi e guadagni di efficienza passando alle macchine ad iniezione completamente elettriche FANUC ROBOSHOT.
Virtual show 2021. ROBOSHOT α-S50iA LSR clamping unit and injection unit

I produttori europei stanno lottando contro le crescenti pressioni sui costi. I prezzi dell'energia costantemente elevati, la feroce concorrenza delle regioni a basso costo e i crescenti requisiti di sostenibilità sono aggravati dal conflitto in Medio Oriente. Garantire la redditività economica della produzione è fondamentale per la sopravvivenza di interi settori, in particolare quelli ad alta intensità energetica come l'industria della lavorazione delle materie plastiche.

Il passaggio da macchine ad iniezione idrauliche a macchine completamente elettriche (IMM) offre una soluzione in questo caso. Anche rispetto ai moderni sistemi idraulici, le macchine completamente elettriche possono ridurre il consumo energetico di percentuali a due cifre, eliminando al contempo il significativo fabbisogno di acqua della tecnologia idraulica, un fattore di costo importante per l'industria.

"Ma non si tratta solo di efficienza energetica", afferma David Pinter, esperto IMM di FANUC Europe. "È altrettanto importante migliorare la precisione, la ripetibilità e i tempi di ciclo delle macchine, nonché ridurre gli scarti e lo spazio a terra". Questo aiuterebbe a ridurre al minimo l'utilizzo di materie prime, risparmiando al tempo stesso sui costi superflui dello spazio in fabbrica, dice Pinter. Inoltre, l'automazione di macchine più piccole è spesso più conveniente.

"Le nostre macchine ROBOSHOT soddisfano tutti questi requisiti, dalla tecnologia CNC e servo ad alta precisione ed efficienza energetica - che sviluppiamo e produciamo noi stessi - alla rapidità di impostazione e regolazione della macchina, fino all'ingombro eccezionalmente ridotto". Una minore usura meccanica, requisiti minimi di manutenzione e un valore residuo più elevato contribuiscono ulteriormente a ridurre il costo totale di proprietà (TCO). Una macchina FANUC IMM rimane tipicamente in funzione per 15-20 anni, mantenendo un'elevata efficienza del servo.

Visto il perdurare dell'incertezza globale, è probabile che la transizione verso macchine ad iniezione completamente elettriche in Europa acceleri ulteriormente. In qualità di fornitore con 40 anni di esperienza nella tecnologia di stampaggio a iniezione completamente elettrica, FANUC combina una costante spinta all'innovazione con una forte attenzione alla sostenibilità. Ciò si riflette in valutazioni indipendenti come lo status di "A-List" nelle valutazioni del CDP sul cambiamento climatico e sulla sicurezza idrica, nonché la valutazione Platinum di EcoVadis. "Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare le aziende di stampaggio a iniezione a superare le attuali sfide economiche e geopolitiche", afferma Pinter.