inviato 04.09.2023

FANUC spedisce il suo milionesimo robot

L'azienda di automazione industriale rafforza la propria leadership globale.
Robots in a car plant
Stock image

La FANUC Corporation ha recentemente celebrato un'importante pietra miliare nel settore dell'automazione, producendo il suo milionesimo robot industriale. L'azienda, che fornisce ai clienti di tutto il mondo sistemi CNC, robot e macchine utensili, è un pioniere dell'automazione di fabbrica e ha installato il suo primo robot nella propria linea di produzione già nel 1974. Oggi, migliaia di robot costruiscono nuovi robot nelle fabbriche dell'azienda in Giappone. "La richiesta dei nostri robot è attualmente ai massimi storici", afferma Marco Ghirardello, Presidente e CEO di FANUC Europe.

Sebbene i robot industriali siano stati tradizionalmente utilizzati soprattutto nei settori automobilistico ed elettronico, ora sono diventati prevalenti in molti altri settori e attività, tra cui quello alimentare e farmaceutico e persino l'artigianato. La crescente carenza di manodopera e la maggiore facilità d'uso sono alcune delle ragioni della diffusione della robotica in nuovi segmenti.

FANUC offre oltre 200 modelli di robot che svolgono diverse prestazioni nel settore manifatturiero, come saldatura, verniciatura, assemblaggio e confezionamento. I robot collaborativi (cobot) stanno guadagnando popolarità perché possono lavorare a fianco dei dipendenti senza recinzioni di sicurezza esterne. Tuttavia, i robot di produzione tradizionali dominano ancora nel settore e il loro utilizzo, ad esempio nel settore automobilistico, accelera il passaggio all'elettromobilità.

"Le applicazioni per i robot sono in espansione e si prevede che la richiesta continuerà a crescere in modo significativo in futuro. Per supportare le esigenze di automazione dei nostri clienti, FANUC si impegnerà a migliorare ulteriormente la qualità, le prestazioni e le capacità di fornitura", afferma il Presidente e CEO di FANUC Europe Ghirardello.

Nel 1977 FANUC ha sviluppato e avviato la produzione del robot a coordinate cilindriche "FANUC ROBOT MODEL 1". Da allora, si è evoluto nel "FANUC ROBOT S-MODEL 420", utilizzato in molte linee di assemblaggio di carrozzerie automobilistiche, e nel "FANUC Robot R-2000𝑖A", sviluppato nel 2000 con prestazioni di movimento, affidabilità e costi notevolmente migliorati.

In questo periodo, l'espansione dell'automazione in un'ampia gamma di applicazioni ha portato allo sviluppo di diverse serie di modelli, come la serie ARC Mate di piccole e medie dimensioni per la saldatura ad arco, la serie LR Mate di piccole dimensioni che può essere montata direttamente sulle macchine utensili per la manutenzione delle macchine, la serie M-710𝑖, M-410𝑖 e M-900𝑖 per la movimentazione dei materiali. Inoltre, FANUC ha ampliato la gamma sviluppando modelli in grado di soddisfare le richieste dei clienti, tra cui la serie M-2000𝑖A, il robot con la massima portata al mondo, e i robot SCARA e Delta per l'assemblaggio e il picking ad alta velocità. Nel 2017, a 40 anni dalla consegna del primo robot FANUC, il numero cumulativo di robot industriali prodotti ha raggiunto le 500.000 unità.

Negli ultimi anni, per rimanere al passo con la crescente richiesta di automazione, FANUC ha aggiunto alla sua gamma i robot collaborativi serie CR e serie CRX.