Skip to main content
Silverline

Producătorul de hote de gătit extrage avantajele roboților FANUC

Cooperarea dintre FANUC și producătorul de hote de aspirație Silverline, care a început cu un proiect special de lipire automată în 2015, a dus la un total de 17 roboți care lucrează în fabrica companiei din Turcia. FANUC observă în mod regulat acest tip de rezultat, în care saltul inițial în investițiile în roboți duce la realizarea aproape imediată a faptului că producția poate atinge niveluri de performanță complet noi.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Silverline is using FANUC robots for tasks such as chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer, and press feeding applications, which constitute 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Cu tendințele globale în materie de design de bucătării și aragaze care determină necesitatea unor procese de dezvoltare dinamice, Silverline are astăzi aproximativ 4.000 de modele diferite în portofoliul său de produse. Ca răspuns la cererea în creștere pentru aceste produse, compania a dorit să identifice un partener de automatizare adecvat.

Soluția

Ceea ce a început cu introducerea unui robot industrial FANUC pe șase axe pentru un proiect de lipire automată în 2015 a evoluat într-un total de 17 roboți FANUC care efectuează o gamă largă de operațiuni critice pentru proces. Printre cele mai recente modele sosite se numără un robot colaborativ (cobot) FANUC seria CRX.

Rezultate

Utilizarea roboților FANUC ajută Silverline să își mențină strategia de implementare a tehnologiilor de nouă generație în fabricarea hotelor sale de aspirație inovatoare. Prin automatizarea unor operațiuni precum lipirea, îndoirea tablelor metalice, sudarea, paletizarea, transferul produselor și alimentarea presei, roboții FANUC reprezintă în prezent 27% din capacitatea de producție a Silverline și aduc o contribuție semnificativă la planul de îmbunătățire continuă al companiei.

Silverline

Silverline, cu sediul în Turcia, și-a început activitatea în 1994, iar de atunci compania a produs milioane de hote de bucătărie. Astăzi, Silverline, acreditată ISO 9001, este unul dintre cei mai mari 10 producători de hote din lume, exportând în peste 70 de țări din fabrica sa ultramodernă de 103.000 m2. Cu peste 4 000 de modele de produse, compania cu peste 1850 de angajați a obținut peste 150 de premii internaționale pentru design de la cele mai prestigioase organizații din lume, inclusiv Red Dot Design Award, iF Design Award și European Product Design Award.

Aflați mai multe despre Silverline
mage related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Roboții FANUC ajută producția să meargă înainte cu viteză maximă

Cu tendințele globale în materie de design de bucătării și aragaze în continuă evoluție, Silverline este adeptul rămânerii înaintea curbei prin inovații continue care îmbină funcționalitatea și eleganța. În consecință, compania își fabrică hotele de aspirație pentru aragaze și alte produse folosind tehnologii de nouă generație.

Explică Murat Koç, director general al Silverline: "În ciuda succesului nostru, acordăm o mare importanță tehnologiilor viitoare, deoarece căutăm îmbunătățirea continuă și producția sustenabilă. Ne străduim întotdeauna să investim în operațiunile noastre și suntem mândri să fim printre primele 250 de companii din Turcia care fac investiții în cercetare și dezvoltare."

Cooperarea dintre Silverline și FANUC a început în 2015, cu introducerea unui robot industrial FANUC pe șase axe într-un proiect de lipire automată.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Testimonial of Suat Çetin.
Citat declarație

Suat Çetin

Director de inginerie de producție

În prezent, Silverline realizează 27% din producția sa cu ajutorul roboților FANUC, modele precum M-710𝑖C/70, R-2000𝑖C/165F, ARC Mate 120𝑖C, M-10𝑖A și M-20𝑖A asigurând o producție neîntreruptă.

"Suntem foarte încântați să colaborăm cu FANUC. FANUC contribuie la strategia noastră de îmbunătățire constantă a producției; la reînnoirea noastră tehnologică", afirmă Çetin.

Exemplificarea acestei strategii este robotul colaborativ (cobot) FANUC CRX-10𝑖A/L recent instalat de Silverline, care lucrează alături de angajații companiei pentru a spori eficiența producției fără constrângerile grilajelor de protecție.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

"Tehnologiile dezvoltate de FANUC în acest domeniu oferă operațiunilor noastre de producție flexibilitate și productivitate. În continuare, parteneriatul nostru cu FANUC în ceea ce privește îmbunătățirea tehnologiei și a capacității noastre de producție nu va face decât să se consolideze", subliniază Çetin.

Transformarea industrială a fabricii Silverline, alături de formarea continuă a forței sale de muncă calificate, va spori și mai mult flexibilitatea proceselor de producție ale companiei.

Conclude Çetin: "În calitate de partener de încredere, vom continua să colaborăm cu FANUC, o companie care oferă o calitate ridicată a produselor, în conformitate cu cerințele noastre, un comportament profesional orientat către soluții, precum și servicii globale și suport pentru piese de schimb."

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.