Skip to main content
Emerson

Omul și tehnologia în strânsă legătură

Cobotul CRX-10𝑖A/L de la FANUC facilitează producția fiabilă în cele mai înguste spații. Are un design compact și crește semnificativ disponibilitatea mașinii.
At Emerson Professional Tools AG, a FANUC CRX cobot operates efficiently even in confined production areas. The collaborative system ensures precise handling and smooth integration into the automated workflow, demonstrating how FANUC technology supports reliable and space‑optimized manufacturing environments.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Sarcina

Soluția de automatizare a portalului existent pe strungul CNC era defectă. Prin urmare, s-a căutat o soluție imediat disponibilă și simplu de instalat.

Soluție

Cu ajutorul Wick Slim Cell, care găzduiește un robot colaborativ (cobot) FANUC CRX, s-a găsit o soluție excelentă cu cerințe reduse de spațiu și efort de instalare. În plus, programarea simplă a noului CRX a convins clientul.

Rezultat

CRX automatizează descărcarea pieselor finite direct din strung și a pieselor reziduale din alimentatorul de bare. Disponibilitatea mașinii a crescut la 96% pe zi, iar productivitatea a crescut, deoarece acum poate fi executat un schimb fantomă complet.

Emerson

Cu aproximativ 80 de angajați, Emerson Professional Tools dezvoltă, produce și asamblează de decenii unelte de presare și fălci de presare pentru fitinguri de presare la sediul său elvețian din Sissach. Produsele de înaltă calitate ale companiei sunt utilizate în principal pentru conectarea conductelor sanitare, de apă și gaze din clădiri.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE EMERSON
Success story about automated part handling using FANUC robots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on the FANUC CRX collaborative robot to automate the unloading of finished parts directly from the lathe as well as remnants from the bar feeder. Thanks to its small footprint and easy installation, the CRX was the perfect replacement for the broken gantry system. Machine availability has increased to 96% per day, while productivity has been boosted by enabling a complete ghost shift.

Emerson utilizează automatizarea care economisește spațiu prin intermediul robotului FANUC colaborativ

În calitate de producător de top de unelte de presare pentru construirea tehnologiei sanitare, Emerson Professional Tools AG trebuie să producă fiabil și cu stabilitatea procesului. Din acest motiv - și din cauza spațiului limitat disponibil - cobotul CRX-10𝑖A/L de la FANUC a fost utilizat pe un strung din 2021. Acesta are un design compact și crește disponibilitatea mașinii până la 96%.

În căutarea unui furnizor adecvat, Stefan Rüdisühli, care este responsabil pentru gestionarea și dezvoltarea ulterioară a amplasamentului și, prin urmare, și pentru producție, a apelat la filiala elvețiană FANUC. Motivele au fost, pe de o parte, decenii de experiență bună cu controlerele FANUC și, pe de altă parte, doi roboți FANUC care erau deja utilizați în mod fiabil.

At Emerson Professional Tools AG, a FANUC cobot works safely alongside an operator, supporting smooth interaction between manual tasks and automated handling. The collaborative setup enhances process reliability and maintains high productivity, even in dynamic production environments.

Ca robot colaborativ, FANUC CRX-10𝑖A/L nu necesită dispozitive de siguranță elaborate, ceea ce, în cele din urmă, are un efect pozitiv asupra amprentei sale. Respectând pe deplin standardele de siguranță în conformitate cu ISO 10218-1, senzorii săi sensibili declanșează o oprire de siguranță imediată dacă atinge un obstacol. Protecția anti-capcană și pielea de cauciuc moale care acoperă parțial cobotul asigură, de asemenea, că operatorii mașinii se simt în siguranță și pot lucra fără teamă în contact strâns cu colegul lor robot.

Cobotul FANUC descarcă piesele finite de pe Nakamura WTS-150 și îndepărtează resturile din alimentatorul de bare. Acesta poate efectua chiar și o tură fantomă fără personal. Datorită stabilității ridicate a procesului, disponibilitatea zilnică a strungului a crescut până la 96%.

 

Emerson testimonial image. Website only!
Citat declarație

Stefan Rüdisühli

Director de fabrică la Emerson

Instalarea cobotului și programarea inițială a sarcinilor care urmează să fie efectuate au fost realizate de tehnicieni experimentați de la Wick AG. Casa de sisteme din Küssnacht, Elveția, dezvoltă de aproximativ 20 de ani soluții de automatizare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Finished parts for pressing tools, unloaded from the lathe with a FANUC CRX cobot at Emerson Professional Tools AG.

Guido Lüönd, CTO al Wick AG, este deosebit de entuziasmat de ușurința de instalare a noii serii CRX: "Datorită designului său ușor și compact, modelul FANUC CRX-10𝑖A/L poate fi ușor integrat în orice zonă de lucru sau în sistemele existente. Nu avem nevoie de o macara sau de orice alt dispozitiv de ridicare." Noul controler R-30𝑖B Mini Plus, deosebit de compact, se integrează de asemenea perfect.

Expertul în automatizări este impresionat și de opțiunile de programare convenabile: "FANUC CRX-10𝑖A/L permite MANUAL GUIDE Teaching. Aceasta înseamnă că robotul poate fi ușor ghidat manual către pozițiile dorite, care pot fi salvate pe tabletă folosind funcția drag & drop. În acest fel, o nouă aplicație este programată în doar câteva minute."

Inspirați-vă

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot ajută GER4TECH să-și facă mutarea

Dezvoltarea unui nou robot necesită expertiză, experiență și adesea colaborarea cu parteneri care au cunoștințe specializate în domenii tehnologice specifice. Astfel, când GER4TECH a dorit ca un specialist în roboți colaborativi să aducă capabilități avansate noului său robot mobil autonom (AMR), compania a apelat la FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboții FANUC permit prelucrarea CNC 24/7 la RADMOT

Celulele automatizate de prelucrare CNC, care cuprind diverse mașini-unelte și roboți, necesită o proiectare și o integrare iscusită. Deci, de ce să nu simplificați procesul apelând la cel mai important producător din lume de mașini-unelte CNC și roboți: FANUC. Aceasta a fost exact strategia RADMOT, un important furnizor de servicii de prelucrare cu sediul în Polonia, atunci când a dorit să implementeze o nouă celulă de frezare CNC care să includă trei centre de prelucrare și doi roboți care să poată funcționa fără personal 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână - fără coliziuni între roboți.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Cobotul CRX de la FANUC sporește flexibilitatea producției

Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.