Skip to main content
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Cobotul CRX de la FANUC sporește flexibilitatea producției

Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.
Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Provocare

În conformitate cu cererile clienților pentru niveluri și mai ridicate de flexibilitate, Bonvicini Carpenteria, specialist în sudură, a dorit să se bazeze pe moștenirea sa îndelungată de utilizare a automatizării pentru a rezolva provocări de producție solicitante. Pe lângă investițiile în noua tehnologie de roboți industriali, compania dorea, de asemenea, să introducă primul său robot colaborativ (cobot).

 

Soluție

Bonvicini Carpenteria utilizează roboți FANUC de peste 20 de ani, așa că știa la cine să apeleze pentru cele mai recente cerințe ale sale. Pe lângă noii roboți FANUC ARC Mate 100𝑖D/8L pentru sudarea cu arc electric, compania valorifică beneficiile primului său robot colaborativ, un FANUC CRX-10𝑖A/L, care acum sudează tuburi de umbrelă ca parte a unui sistem bazat pe celule furnizat de un integrator de sisteme de top, Tecnorobot.

 

Rezultat

Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate alterna între soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.

Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Cu sediul pe o suprafață de 2200 m2 în apropiere de Verona, Italia, Bonvicini Carpenteria și-a început activitatea în 1998. Compania deținută și administrată de o familie, care are în prezent 15 angajați, este specializată în producția sub contract, cu un accent deosebit pe sudură, inclusiv procesele MIG, MAG și TIG. Bonvicini Carpenteria are un puternic spirit antreprenorial care se traduce prin investiții continue în cele mai recente tehnologii de producție, contribuind la generarea unei reputații excelente în rândul clienților.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE BONVICINI CARPENTERIA S.R.L.
Building of Bonvicini. FIT success story

FANUC CRX sporește flexibilitatea producției

Cu un lung istoric de investiții în inovație și automatizare, Bonvicini Carpenteria a achiziționat primul său robot industrial FANUC în 2001. Acest robot harnic este încă în serviciu, înregistrând peste 60.000 de ore de operațiuni de sudură. Cu toate acestea, în ultimii ani, compania a observat o schimbare în cerințele clienților.

"Piața de astăzi ne cere să fim mult mai flexibili, așa că alegerea noastră pentru a răspunde acestei cerințe a fost robotul colaborativ FANUC CRX-10𝑖A/L", afirmă Alessandro Bonvicini, șeful și directorul de producție al companiei. "În urma comenzii noastre, a fost nevoie de doar o lună pentru a ajunge ca parte a unei soluții integrate furnizate de Tecnorobot."

De la înființarea sa în 1993, Tecnorobot a instalat peste 2200 de roboți. Lucrând de la început cu FANUC, o mare parte dintre roboți sunt activi în aplicații de tăiere și sudură, precum cele de la Bonvicini Carpenteria.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

"La început, aplicația s-a bazat pe o singură masă de sprijin, dar în curând am adăugat o a doua pentru a suda piese mai mari, în conformitate cu cerințele clientului", spune Bonvicini.

Cu funcționalitatea drag and drop, programarea pentru piesele CRX-10𝑖A/L este ușoară pentru orice operator, sprijinită în continuare de capacitățile de ghidare manuală ale roboticii și de interfața simplă a tabletei.

 

Image related to the success story Bonvicini Carpenteria.
Citat declarație

Alessandro Bonvicini

Șef de producție

"Când trebuie să producem loturi de producție mai mari, ne bazăm pe roboții de sudură FANUC convenționali", adaugă Bonvicini. "Astăzi, avem o celulă care include un robot ARC Mate pe o șină. Este formată din patru stații în linie, ceea ce ne permite să producem patru tipuri diferite de produse."

În plus, compania are alte două celule de sudare gemene cu roboți pentru sudarea cu arc electric ARC Mate 100𝑖D/8L, care permit, de asemenea, Bonvicini Carpenteria să crească volumele de producție în funcție de necesități.

Următorul cuvânt îi revine Managerului Administrativ Chiara Bonvicini, care expune necesitatea de a continua să depășească provocările folosind cele mai recente tehnologii de automatizare: "Piața de astăzi ne cere să oferim din ce în ce mai multă flexibilitate și calitate a produselor, așa că misiunea noastră este să continuăm cu automatizarea și instalarea produselor FANUC."

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Inspirați-vă

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Unirea forțelor: coboții FANUC ca alegere optimă pentru AS Adhesive Solutions

Automatizarea nu este doar pentru aplicațiile cu volume mari. AS Adhesive Solutions, un consultant specializat și partener pentru industria adezivilor, recunoaște că multe IMM-uri care prelucrează cantități mici pot beneficia de procese complet sau parțial automatizate. În astfel de cazuri, un robot colaborativ (cobot) oferă adesea soluția optimă.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Ridicări de greutăți pentru construcția de camioane

NTM a reușit să crească capacitatea de producție pentru vehiculele sale de colectare a deșeurilor optând pentru automatizarea schimbului de noapte. Prin utilizarea unui robot de mare putere care poate ridica până la două tone și a unei soluții de sudură robotică, fabrica finlandeză a companiei poate lucra acum fără personal noaptea sau în weekend.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.