Los fabricantes europeos se enfrentan a una creciente presión de costes. La persistencia de los elevados precios de la energía, la feroz competencia de las regiones de bajo coste y las crecientes exigencias de sostenibilidad se ven agravadas por el conflicto de Oriente Próximo. Garantizar la viabilidad económica de la producción es crucial para la supervivencia de sectores enteros, especialmente los que consumen mucha energía, como la industria de transformación de plásticos.
El cambio de máquinas de moldeo por inyección (IMM) hidráulicas a totalmente eléctricas ofrece una solución en este caso. Incluso en comparación con los sistemas hidráulicos modernos, las máquinas totalmente eléctricas pueden reducir el consumo de energía en porcentajes de dos dígitos, al tiempo que eliminan los importantes requisitos de agua de la tecnología hidráulica, un factor de coste importante para la industria.
"Pero no se trata sólo de la eficiencia energética", afirma David Pinter, experto en IMM de FANUC Europe. "Es igual de importante mejorar la precisión, la repetibilidad y los tiempos de ciclo de las máquinas, así como reducir las tasas de piezas desechadas y el espacio de suelo". Esto ayudaría a minimizar el uso de materias primas, al tiempo que se ahorrarían costes innecesarios de espacio en la fábrica, afirma Pinter. Además, la automatización de máquinas más pequeñas suele ser más rentable.
"Nuestras máquinas ROBOSHOT cumplen todos estos requisitos, desde la tecnología servo y CNC de alta precisión y eficiencia energética -que desarrollamos y fabricamos nosotros mismos- hasta la rápida configuración y ajuste de la máquina, pasando por una huella excepcionalmente pequeña." Un menor desgaste mecánico, unos requisitos de mantenimiento mínimos y un mayor valor residual contribuyen además a reducir el coste total de propiedad (TCO). Una IMM de FANUC Europe suele estar en funcionamiento entre 15 y 20 años, manteniendo una alta eficiencia de servo.
Dada la actual incertidumbre mundial, es probable que la transición a máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas en Europa se acelere aún más. Como proveedor con 40 años de experiencia en la tecnología de moldeo por inyección totalmente eléctrica, FANUC combina un constante impulso innovador con un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Esto se refleja en evaluaciones independientes como el estatus 'A-List' en las evaluaciones CDP sobre cambio climático y seguridad del agua, así como la calificación Platinum de EcoVadis. "Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a las empresas de moldeo por inyección a superar los actuales desafíos económicos y geopolíticos", afirma Pinter.