Simon

Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON

Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video about ROBOSHOT with the Hungarian company Simon. English version Duration 2:34

De la tarea al resultado

Tarea

SIMON, un proveedor húngaro de piezas de plástico de gran volumen, principalmente para la industria del automóvil, tiene como objetivo producir sus componentes de forma eficiente, sostenible, puntual y sin defectos. La empresa sabía que sólo podría alcanzar estos exigentes objetivos asociándose con un proveedor líder de Máquinas de moldeo por inyección.

Solución

Con la capacidad de entregar la primera máquina de moldeo por inyección ROBOSHOT de la empresa en tan solo dos semanas, FANUC consiguió una ventaja clave sobre los proveedores de la competencia. En la actualidad, SIMON Plastics cuenta con 11 modelos ROBOSHOT en sus instalaciones, que abarcan los modelos 𝛼-S100𝑖A y 𝛼-S150𝑖A.

Resultado

SIMON utiliza sus máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas para fabricar una amplia gama de piezas de plástico, a menudo con paredes finas. La producción rápida llega gracias a los servomotores FANUC, que alcanzan la velocidad ideal de moldeo por inyección con gran rapidez.

Simon

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.

Creada en 1985 como empresa privada unipersonal, SIMON Plastics ha evolucionado hasta convertirse en una empresa de 400 empleados que opera desde tres plantas de fabricación en Hungría. La empresa fabrica una amplia gama de componentes de plástico para la industria de la automoción, y un automóvil medio en todo el mundo suele contener tres o cuatro de sus piezas. Esta empresa familiar se compromete a producir componentes de forma eficiente, sostenible, puntual y sin defectos. También presta servicio a la industria médica y produce más de 20 millones de piezas de volumen medio y alto al mes.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Simon

La eficiencia energética, líder del mercado, impulsa la elección de ROBOSHOT

Cumplir las demandas de las industrias médica y del automóvil exige una habilidad extraordinaria y un desarrollo continuo. Conectores de hasta 100 pines y 0,4 mm de grosor de pared requieren máquinas, dispositivos, instrumentos y tecnologías de vanguardia. Por este motivo, SIMON Plastics opta por invertir en máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT.

"Llevamos tiempo trabajando con FANUC", afirma Péter Simon, director general de segunda generación de la empresa.

Con sus ejes totalmente eléctricos, las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT consumen entre un 10 y un 15% menos de energía que las máquinas eléctricas comparables y hasta un 70% menos que las máquinas hidráulicas comparables, gracias en gran medida a la recuperación inteligente de energía y a la tecnología servo superior de FANUC. Además, las máquinas CNC de ROBOSHOT combinan la última tecnología CNC con una gran rigidez, lo que las hace ideales para el moldeo de alta precisión de piezas como conectores.

FANUC Success Story ROBOSHOT - Testimonial Simon
Testimonios

Péter Simon

Director General

Tal fue el éxito de la primera máquina de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC en SIMON Plastics que la empresa cuenta ahora con 11, una selección de modelos 𝛼-S100𝑖A y 𝛼-S150𝑖A con diámetros de husillo de 18-32 mm.

El Director de Tecnología, Erik Galaczi, afirma: "A menudo utilizamos nuestras máquinas FANUC para fabricar productos de paredes finas, para los que los accionamientos eléctricos de ROBOSHOT suponen una clara ventaja. Otra característica principal de las máquinas totalmente eléctricas es que los servomotores pueden arrancar con su par máximo y alcanzar la velocidad de moldeo por inyección ideal muy rápidamente."

FANUC Sucess Story Roboshot - Simon

La empresa utiliza actualmente robots lineales de tres ejes de terceros (con un único eje giratorio neumático) para sus máquinas ROBOSHOT. Sin embargo, tal es la flexibilidad y compatibilidad de la tecnología ROBOSHOT que SIMON Plastics describe la comunicación máquina-robot como "extraordinariamente buena".

La última palabra la tiene Péter Simon: "Seguiremos contando con la actitud flexible de FANUC en el futuro y estoy seguro de que seguiremos trabajando juntos en nuevos proyectos a largo plazo."

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.