FANUC si assicura un importante ordine di robotica
FANUC, leader mondiale nella produzione di robot, ha ricevuto un importante ordine per la fornitura di un sistema di verniciatura all'avanguardia, comprendente robot per la verniciatura e tecnologie di applicazione avanzate. Quasi 50 robot saranno consegnati a una casa automobilistica di lusso europea.
"Stiamo gestendo l'intero progetto, compresa l'installazione", afferma Jan Kamenicky, responsabile del settore verniciatura di FANUC Europe. I robot FANUC verniceranno sia le carrozzerie che le parti aggiuntive in plastica come i paraurti. "La nostra tecnologia di applicazione garantisce tempi di cambio rapidi e perdite minime di vernice."
FANUC ha impressionato il cliente con un concetto innovativo di verniciatura delle cabine che richiede meno cabine e robot. Anche il laboratorio di verniciatura FANUC nelle vicinanze di Stoccarda, in Germania, ha svolto un ruolo cruciale. I robot apriranno automaticamente il cofano e il bagagliaio e applicheranno più strati di vernice, grazie alla tecnologia fornita dal partner FANUC Sames Kremlin.
"Come i nostri robot standard, i nostri robot per la verniciatura sono estremamente durevoli e beneficiano della manutenzione illimitata da parte di FANUC", aggiunge Kamenicky. "Questo ci rende un partner interessante per le aziende che puntano a operazioni sostenibili". I robot per la verniciatura sono essenziali per ottenere superfici di alta qualità. Applicano la vernice in modo uniforme ed efficiente, proteggendo i dipendenti dai rischi per la salute. FANUC, con sede in Giappone, offre circa 200 modelli di robot, tra cui un'ampia gamma di robot per la verniciatura e di soluzioni per sistemi di verniciatura.ster e più semplici.