Skip to main content
Gevorkyan

Lo specialista della metallurgia delle polveri gode di una spolverata di eccellenza FANUC

Quando un nuovo produttore raggiunge rapidamente il successo, diventa necessario trovare un partner adeguato per l'automazione di fabbrica. La scelta del fornitore ottimale aiuterà il produttore a crescere rapidamente in linea con la crescente richiesta dei clienti, facilitando al contempo livelli più elevati di produttività ed efficienza.
FANUC Success Story video featuring Slovakian customer Gevorkyan with a ROBODRILL, a ROBOCUT and LR Mate 200iD robot in use.

Approfondimenti chiave dalla richiesta al risultato

Richiesta

Quando lo specialista della metallurgia delle polveri Gevorkyan ha iniziato la sua attività nel 1996, la richiesta dei clienti e la produzione produttivita' hanno iniziato a crescere rapidamente. L'azienda si rese presto conto che l'automazione era l'unico modo per sostenere la crescita e garantire un'offerta competitiva sul mercato.

La soluzione

Gevorkyan ha inizialmente installato macchine FANUC ROBOCUT per l'elettroerosione a filo nella sua sala utensili, prima di aggiungere centri di lavoro FANUC ROBODRILL a un'altra divisione. Oggi, questa azienda all'avanguardia dispone anche di 30 robot FANUC in tutte le aree di produzione.

Risultato

Sfruttando i vantaggi dei prodotti FANUC e del servizio clienti, Gevorkyan ha visto diminuire i costi grazie a un significativo aumento della produttività (+30% in una particolare divisione). In particolare, grazie alle soluzioni di automazione FANUC, l'azienda è ora in grado di produrre 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Gevorkyan

Gevorkyan è un'azienda a conduzione familiare - fondata e di proprietà di Artur Gevorkyan - specializzata nella metallurgia delle polveri. Fondata nel 1996, Gevorkyan è oggi un leader di mercato in Europa e una delle aziende più innovative del settore a livello mondiale, che serve grandi multinazionali in oltre 30 Paesi. Il core business non è solo la sinterizzazione convenzionale, ma anche lo stampaggio a iniezione di polveri metalliche, la pressatura isostatica a caldo e la produzione additiva. Gevorkyan è membro delle associazioni europee (EPMA) e internazionali (AMPI) di metallurgia delle polveri e possiede numerosi accreditamenti di qualità riconosciuti a livello mondiale. L'azienda dispone di un laboratorio all'avanguardia e di un centro di sviluppo R&S presso la sede centrale di Vlkanová.

SCOPRI DI PIÙ SU Gevorkyan
Images for Gervokyan success story

FANUC punta sul pedale del gas

Gevorkyan produce componenti per settori automobilistici, di sicurezza, agricoli, edili, petrolchimici, tessili, medici, cosmetici e della moda. Producendo più di 5 milioni di pezzi al mese, l'azienda fa grande affidamento sui prodotti di automazione FANUC.

"Collaboriamo con FANUC da 25 anni", afferma il fondatore e proprietario Artur Gevorkyan. "Abbiamo iniziato investendo in macchine FANUC ROBOCUT per l'elettroerosione a filo per la nostra sala utensili, perché sviluppiamo oltre 150 nuovi prodotti ogni anno. Abbiamo continuato questa strategia installando centri di lavoro FANUC ROBODRILL per la nostra divisione di trattamento meccanico. Oggi abbiamo anche 30 robot FANUC, tra cui LR Mate 200𝑖D, che svolgono un'ampia varietà di compiti all'interno della nostra struttura".

Images for Gervokyan success story

Il principale vantaggio della collaborazione di Gevorkyan con FANUC è la riduzione dei costi. Inoltre, l'uso di macchine CNC FANUC semplifica la formazione degli operatori e fornisce un controllo comune in tutta la fabbrica.

"Utilizzando le tecnologie FANUC, una particolare divisione ha visto un aumento della produttività complessiva di circa il 30%", rivela Gevorkyan. "Le macchine e i robot FANUC facilitano anche il nostro lavoro ed espandono la nostra capacità. Ad esempio, grazie all'uso dei robot industriali FANUC nel nostro capannone di produzione siamo in grado di operare 24 ore al giorno, sette giorni su sette".

Images for Gervokyan success story
Testimonianze

Arthur Gevorkyan

Proprietario dell'azienda

Non sono solo i prodotti FANUC a facilitare la lavorazione produttiva ed efficiente del lavoro a Gevorkyan, ma anche il competente team di assistenza FANUC, che reagisce immediatamente nel raro caso di un'interruzione della produzione continua dell'azienda.

"Il servizio clienti di FANUC è perfetto", afferma Gevorkyan. "È per questo che rimaniamo fedeli al marchio FANUC e anche perché nessun'altra azienda può offrirci una combinazione di soluzioni hardware e software di così alto livello".

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.