Skip to main content
Laboratorio Phentagon

Lavorazione flessibile e di alta precisione per la produzione di dispositivi dentali

Phentagon Lab Srl, azienda italiana specializzata in implantologia dentale, ha potenziato le proprie capacità di lavorazione con la tecnologia di lavorazione CNC ROBODRILL di FANUC. L'investimento sta consentendo all'azienda di ottenere una produzione più rapida, una maggiore flessibilità e una qualità costantemente elevata nella produzione di soluzioni dentali complesse con materiali impegnativi.
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Piccola ma ambiziosa azienda, Phentagon Lab ha cercato di elevare le proprie capacità di lavorazione in linea con la crescente richiesta del settore dentale. Rafforzare la competitività, migliorare la reattività alle richieste dei clienti e garantire una precisione costantemente elevata erano obiettivi chiave.

Soluzione

Phentagon Lab ha scelto un centro di lavoro CNC FANUC ROBODRILL 𝛼D21L𝑖B5 Plus. Dotato di tavola rotante e tastatore in macchina, ROBODRILL offre all'azienda capacità di lavorazione multiasse di alta precisione e un controllo di processo migliorato. In particolare, offre un'adattabilità ottimale a un ampio spettro di lavorazioni.

Risultato

Il FANUC ROBODRILL 𝛼D21L𝑖B5 Plus ha ottimizzato la produzione di dispositivi dentali presso Phentagon Lab, garantendo tempi di ciclo più rapidi, maggiore flessibilità e standard qualitativi costantemente elevati durante la lavorazione di geometrie complesse in materiali avanzati. A sua volta, l'operazione ha rafforzato la competitività dell'azienda e la capacità di rispondere alle richieste del mercato.

Phentagon Lab Srl

Phentagon Lab Srl è un produttore di alta tecnologia con sede a Rieti, nell'Italia centrale. L'azienda è specializzata in impianti e protesi professionali per dentisti e odontotecnici. Fondata da Riccardo Loreti, Phentagon Lab si avvale di oltre 30 anni di esperienza nella micromeccanica di precisione. I continui investimenti in macchinari avanzati e il monitoraggio dei processi assicurano la piena conformità agli standard ISO 9001 e ISO 13485, garantendo una qualità costante e la tracciabilità della produzione.

SCOPRI DI PIÙ SU Phentagon Lab
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Macchine per dispositivi dentali più competitive e reattive

Per Phentagon Lab la precisione è al centro della sua filosofia produttiva. Operando nell'esigente settore degli impianti e delle protesi dentali, l'azienda deve soddisfare le richieste di qualità più esigenti, mantenendo allo stesso tempo una flessibilità sufficiente per soddisfare le esigenze dei clienti.

"Siamo specializzati nel progetto e nella produzione di dispositivi medici per l'odontoiatria, tutti caratterizzati da tolleranze molto ristrette", spiega Riccardo Loreti, fondatore e amministratore unico di Phentagon Lab. "Per sostenere la prossima fase di crescita, l'azienda ha investito in un centro di lavoro CNC FANUC ROBODRILL 𝛼D21L𝑖B5 Plus. La decisione è stata dettata dalla necessità di combinare la lavorazione ad alta velocità con l'affidabilita' e la scalabilità a lungo termine.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab case study picture for quote element on the website

"Abbiamo individuato in FANUC ROBODRILL D21 Plus un'eccellente piattaforma per supportare la produzione di questi dispositivi, che avrebbe dato grande soddisfazione ai nostri clienti. Ero sicuro che avrebbe garantito la flessibilità, i tempi di esecuzione rapidi e la scalabilità futura di cui abbiamo bisogno".

Testimonianze

Riccardo Loreti

Fondatore e direttore

Configurato con una tavola rotante e tastatori in macchina, il ROBODRILL consente a Phentagon Lab di lavorare componenti dentali complessi come barre, ponti e corone da materiali avanzati che includono il titanio e il cobalto-cromo.

"La configurazione selezionata ci permette di soddisfare tutti i requisiti di lavorazione complessi associati a questi prodotti", afferma. "Ci offre la precisione e il controllo del processo necessari per le applicazioni altamente specializzate."

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Un vantaggio fondamentale dell'investimento è la capacità di internalizzare la produzione di utensili. Utilizzando la ROBODRILL, Phentagon Lab è in grado di progettare e produrre gli utensili necessari per i propri processi, aumentando ulteriormente l'efficienza e riducendo i tempi di consegna.

"Grazie a questa configurazione, possiamo lavorare tutti gli utensili necessari per le nostre protesi dentali direttamente sulla FANUC ROBODRILL", spiega Loreti. "

I vantaggi sono tangibili e misurabili. Phentagon Lab riferisce di miglioramenti in termini di efficienza, qualità costante dei prodotti e maggiore soddisfazione dei suoi clienti.

"Questi risultati rafforzano la nostra competitività e migliorano la nostra capacità di soddisfare le richieste del mercato in tempi brevi", aggiunge.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

La collaborazione con FANUC fornisce anche una solida piattaforma per lo sviluppo futuro.

"La nostra partnership con FANUC rappresenta un'importante risorsa per il supporto tecnologico e una solida base per una crescita continua", conclude Loreti.

Lasciati ispirare

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos raggiunge la precisione con FANUC ROBODRILL

Quando si tratta di trovare il giusto equilibrio tra alta precisione, efficienza e costi, il produttore di componenti di precisione Vedos si affida ai centri di fresatura FANUC ROBODRILL.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Handhabungstechnik

Una buona presa sulle macchine: ROBODRILL aumenta di sei volte la capacità produttiva

Con la crescente richiesta di robotica a livello mondiale, Grip GmbH aveva bisogno di una maggiore capacità di centri di lavoro per aumentare la produttività e ridurre i costi. Ha scelto le avanzate macchine FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, note per la velocità, la precisione, l'affidabilita' e la flessibilità, anche per lotti di singoli componenti. Queste macchine, dotate di robot FANUC e di un innovativo sistema di manipolazione di utensili e pezzi, consentono la produzione non presidiata di piccole serie e di singoli pezzi. Questa soluzione ha aumentato la capacità di lavorazione di Grip GmbH di quasi sei volte.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.