Skip to main content
Cosmetici Erkul

Il produttore di cosmetici vede la bellezza dell'automazione FANUC

Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video of FANUC Turkey with customer Erkul cosmetics. The company has production lines with ROBOSHOT and robot integration. Duration 02:26. Turkish with English subtitles.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Come uno dei produttori di cosmetici in più rapida crescita al mondo, Erkul Cosmetics voleva trovare un partner per la tecnologia di automazione che portasse le sue operazioni di produzione all'avanguardia del settore.

Soluzione

Erkul Cosmetics ha oggi un'ampia gamma di prodotti FANUC presso la sua sede in Turchia, tra cui macchine ad iniezione completamente elettriche ROBOSHOT e robot industriali LR Mate 200𝑖D/7L. Queste soluzioni sono al centro di un'etica di miglioramento continuo, mentre l'azienda cerca di conquistare ancora più quote di mercato.

Risultato

I prodotti di automazione FANUC stanno oggi migliorando la qualità e l'efficienza di questa azienda manifatturiera all'avanguardia. Inoltre, le tecnologie FANUC Industry 4.0 offrono capacità di accesso remoto e una notevole flessibilità, mentre i prodotti contribuiscono anche a risparmiare fino al 70% sul consumo energetico.

Cosmetici Erkul

L'azienda turca Erkul Cosmetics è un produttore leader di fondotinta in crema, fard in polvere compatta, ombretti, mascara, rossetti, lucidalabbra e lacche per unghie. Fondata nel 1983, l'azienda esporta oggi in più di 90 Paesi nei cinque continenti ed è uno dei primi cinque produttori al mondo di lacche per unghie. Erkul Cosmetics produce i suoi cosmetici, insieme ai confezionamenti in plastica, negli impianti di produzione integrati di 70.000 m2 a Istanbul. Tecnologie avanzate e processi moderni sono la premessa centrale del successo dell'azienda, in conformità con gli accreditamenti di qualità riconosciuti a livello internazionale.

SCOPRI DI PIÙ SU Erkul Cosmetics
FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Migliorare la composizione della produzione di cosmetici

Erkul Cosmetics ha una visione chiara: diventare sempre più brava nella produzione, soddisfacendo le esigenze di un'infinita varietà di prodotti in diversi mercati.

Mesut Erkul, membro del consiglio di amministrazione di Erkul Cosmetics, afferma: "Ogni singolo giorno, dall'inizio del nostro percorso, ci siamo posti la domanda: come possiamo migliorare la qualità e l'efficienza?"."

Per aiutare l'azienda a migliorare continuamente, Erkul Cosmetics si affida alle soluzioni FANUC per macchine utensili e robot, tra cui le macchine ad iniezione ROBOSHOT completamente elettriche e i robot industriali LR Mate 200𝑖D/7L. Perché FANUC?

"Il motivo principale è la capacità di FANUC di fornire diversi prodotti in grado di comunicare tra loro senza bisogno di attrezzature aggiuntive. Si tratta di ONE FANUC: un unico partner per le soluzioni FANUC", afferma Erkul.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

FANUC risponde alle esigenze della nostra produzione con una grande varietà di prodotti. In particolare, le soluzioni FANUC per l'Industria 4.0 e le loro capacità di accesso remoto offrono una flessibilità unica che consente di ottenere un risparmio energetico di circa il 70%.

Testimonianze

Yavuz Zorlular

Responsabile tecnico presso Erkul Cosmetics

Il responsabile tecnico, Yavuz Zorlular, prosegue: "Inoltre, l'assistenza fornita da FANUC rappresenta il concetto di essere un vero partner nell'automazione per gli impianti di produzione. Approfittiamo anche della garanzia a vita di FANUC per l'assistenza ai pezzi di ricambio."

Erkul Cosmetics applica operazioni semplici e veloci in tutto il suo processo di produzione, grazie soprattutto ai robot FANUC facili da programmare e a varie soluzioni software che offrono una notevole adattabilità a tutte le operazioni dello stabilimento. In pochissimo tempo, l'azienda è in grado di assegnare ai robot FANUC compiti diversi e di farli lavorare senza problemi per una produzione senza interruzioni.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

"Il tasso di affidabilita' dei prodotti FANUC del 99,9% si traduce nella massima efficienza, con una produzione ininterrotta e bassi costi di manutenzione che garantiscono un ritorno sugli investimenti [ROI] senza pari", spiega Zorlular. "Con l'integrazione delle soluzioni tecnologiche a 360° di FANUC, possiamo concentrarci sul progetto di prodotti più sofisticati e fornire 'meglio' ai nostri clienti".

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

I robot FANUC che utilizziamo con le nostre macchine di produzione offrono grandi vantaggi in termini di tempo e di budget grazie alla loro flessibilità. Possiamo coinvolgerli in qualsiasi processo con modifiche e configurazioni molto limitate.

Testimonianze

Mesut Erkul

Membro del consiglio di amministrazione di Erkul Cosmetics

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.