Skip to main content
Apulum

I robot FANUC conquistano un’azienda ceramica con le loro performance

Quando una fabbrica installa il suo primo robot FANUC, i vantaggi che ne derivano sono tali che di solito ne seguono presto altri. Tra coloro che testimoniano questo fatto c'è il produttore leader di ceramiche Apulum. Dopo l'installazione del suo primo robot FANUC nel 2014, molti altri hanno preso posto nel processo di finitura dell'azienda. Apulum sta ora cercando di migliorare le sue operazioni di confezionamento con i robot FANUC.
Machine tending of Ceramic Ware 
FANUC automation solutions and service support the porcelain quality 
Finishing processes of high quality products in large porcelain manufacturing factory are possible with fine support from FANUC industrial robots. Wide range of FANUC customer service support is available (spare parts, repairs, trainings) and further applications for robots are in plan (e.g. packaging). 
Duration: 2:38
Romanian with subtitles

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Task

Spinto da un'etica di miglioramento continuo, un importante produttore di stoviglie in ceramica - tra cui ciotole, piatti, stoviglie e piattini - voleva portare il proprio processo di finitura a un livello superiore introducendo l'automazione. Tuttavia, la fornitura di 50 milioni di pezzi di ceramica all'anno, provenienti da oltre 2000 tipi di prodotti diversi, significava che Apulum doveva scegliere un fornitore di automazione con robot ad alte prestazioni e capacità di assistenza eccellenti.

Soluzione

In linea con la sua posizione di leader di mercato, che le consente di fornire prodotti ai principali rivenditori come IKEA e Villeroy & Boch, Apulum ha installato il suo primo robot FANUC nel 2014.

Risultato

Apulum oggi utilizza una selezione di robot FANUC in tutto il suo processo di finitura veloce ma di alta qualità, compresi i modelli M-10𝑖A/12. Con richieste di produzione così elevate, l'azienda si affida molto al servizio e all'assistenza di robot FANUC per massimizzare i tempi di attività dei robot e i tassi di produttività.

Apulum

Apulum è un'azienda di produzione di ceramiche con oltre 50 anni di storia. Con sede in uno stabilimento di 160.000 m2 ad Alba Iulia, in Romania, Apulum ha una forza lavoro di circa 1.100 persone. L'azienda, accreditata ISO9001, produce ogni anno 50 milioni di pezzi in ceramica per nomi noti come IKEA, Villeroy & Boch, Fiskars Italia, Rosendahl e Posgrund.

SCOPRI DI PIÙ SU Apulum
Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

I robot FANUC portano efficienza e vantaggi a un produttore di articoli per la tavola.

“La qualità è un aspetto fondamentale per i clienti di Apulum,” racconta Dan Dorogan di Apulum. “Attualmente, riusciamo a garantire prodotti di altissima qualità su circa il 94% della nostra produzione.”

Apulum sa bene che per soddisfare le richieste di clienti importanti — tra cui alcuni dei più grandi nomi della distribuzione — deve puntare al massimo livello di qualità. Tra i vantaggi dell’automazione c’è proprio la capacità di incidere concretamente sulla qualità del prodotto.

“L’automazione può fare la differenza sulla qualità,” spiega Dorogan. “Ci permette infatti di mantenere standard elevati e costanti in tutte le fasi della produzione. In più, possiamo individuare tempestivamente eventuali difetti legati a regolazioni non corrette del processo.”

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum ha introdotto il suo primo robot FANUC nel 2014. Oggi, diversi robot FANUC, tra cui i modelli M-10𝑖A/12, sono impiegati nel processo di finitura dei prodotti dell'azienda. Con una portata massima di 12 kg e uno sbraccio di 1420 mm, l'M-10𝑖A/12 garantisce una movimentazione dei prodotti ad alta velocità e senza vibrazioni, contribuendo ad aumentare la produttività e la qualità.

"In futuro vogliamo introdurre dei robot nella nostra area di confezionamento, che consentiranno di migliorare ulteriormente le nostre operazioni", afferma Dorogan. "Riteniamo di avere ancora molto da imparare, soprattutto nel campo dell'ottimizzazione dei programmi di lavoro per i robot."

I tempi e la produttività sono di fondamentale importanza in questo impianto di ceramica incredibilmente trafficato. Qui, l'azienda sfrutta le capacità del supporto tecnico FANUC per aiutare a identificare e risolvere i difetti.

"Il servizio di riparazione e di sostituzione dei pezzi fornito da FANUC è di livello elevato e professionale", riferisce Dorogan.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Testimonianze

Dan Dorogan

Ingegnere, Dipartimento tecnico

In collaborazione con l'integratore di sistemi Inno Robotics, Apulum sta studiando la possibilità di aggiungere robot FANUC alle sue operazioni di confezionamento. Inoltre, in un altro nuovo sviluppo, l'azienda vuole iniziare una collaborazione di formazione con FANUC, concentrandosi su un forte contenuto pratico presso il suo stabilimento in Romania.

Dietro la tecnologia: Scopri i prodotti correlati

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.