Skip to main content
EUROEDIL

Spoločnosť EUROEDIL dosiahla vyššie rezné rýchlosti a výrobnú kapacitu so strojmi FANUC

S novými strojmi FANUC v areáli spoločnosti EUROEDIL sa zvýšila rýchlosť rezania a výrobná kapacita, aby sa splnili rastúci dopyt zákazníkov. Okrem toho sa výrazne zvýšila presnosť a precíznosť výroby výsekových nástrojov.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Aj keď spoločnosť EUROEDIL dosahovala dobrú výkonnosť s viacerými staršími strojmi FANUC, rastúci dopyt zákazníkov ju prinútil začať program modernizácie v závode v Skopje. Na podporu tejto iniciatívy spoločnosť potrebovala nový CNC stroj a elektroerozívne obrábanie drôtom (EDM), aby dosiahla požadované prírastky na svojej výrobnej linke na vysekávanie.

Riešenie
Na základe skúseností spoločnosti EUROEDIL s existujúcimi strojmi FANUC, ktoré počas mnohých rokov preukázali nízke náklady na vlastníctvo, sa spoločnosť rozhodla pri nových investíciách opäť osloviť spoločnosť FANUC a vybrala si stroj ROBODRILL [fanuc_tokens:alfa]-D14L𝑖B CNC vertikálne obrábacie centrum a ROBOCUT [fanuc_tokens:alfa]-C400𝑖B elektroerozívne obrábanie drôtom.

Výsledok
S novými strojmi FANUC v prevádzke spoločnosť EUROEDIL zvýšila rýchlosť rezania a priepustnosť, aby splnila rastúci dopyt zákazníkov. Okrem toho sa výrazne zvýšila presnosť a precíznosť vysekávacích nástrojov spoločnosti.

EUROEDIL Holding

Spoločnosť EUROEDIL Holding Macedonia začala obchodovať v roku 2004 po založení generálnym riaditeľom Rakipom Ramadanoskim. V roku 2015 spoločnosť otvorila nový závod v hlavnom a najväčšom meste krajiny, v Skopje. Tu sa v dielni EUROEDIL vyrábajú nástroje pre stavebníctvo. Medzi špecializácie patria progresívne vysekávacie nástroje na lisovanie plechov, ako aj nástroje na lisovanie a ohýbanie. Spoločnosť je držiteľom viacerých dôležitých akreditácií vrátane noriem ISO 9001 pre manažérstvo kvality, ISO 14001 pre environmentálne manažérstvo a ISO 45001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Zistite viac o spoločnosti EUROEDIL
Building of Euroedil. Success story FBG.

Rýchlejšia a presnejšia výroba nástrojov na lisovanie so spoločnosťou FANUC

Od nápadu k hotovému výrobku: to je étos, na ktorom EUROEDIL stavia svoj úspech. Inovácie a neustále zlepšovanie sú v tejto progresívnej výrobnej spoločnosti ústredným bodom obchodného rastu.

S týmito myšlienkami - a vzhľadom na rastúci počet objednávok a stále kratšie dodacie lehoty zo strany zákazníkov - sa spoločnosť EUROEDIL rozhodla, že nastal čas na ďalšie investície do svojej nástrojárskej dielne. Najmä výrobná linka spoločnosti na progresívne lisovacie nástroje potrebovala obnovu, aby sa zvýšila úroveň výroby.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

"Pred takmer 20 rokmi, v roku 2003, sme zakúpili náš prvý stroj FANUC, použitý elektroerozívne obrábanie drôtom vyrobené v roku 1981," vysvetľuje Toni Dimitrievski, vedúci nástrojárskej dielne v spoločnosti EUROEDIL Holding. "Počas celej doby svojho pôsobenia na pracovisku zabezpečoval bezproblémovú prevádzku."

Tieto stroje, čoskoro posilnené zavedením ďalších modelov FANUC, zabezpečili spoločnosti EUROEDIL mnoho rokov efektívnej a účinnej výroby. S pribúdajúcimi rokmi však spoločnosť považovala za rozumné investovať do nových strojov, čo by zároveň znamenalo veľmi potrebné zvýšenie produktivity v súlade s rozširujúcim sa objemom zákaziek.

"S nedávnym nárastom objemu práce a plánovaným rozširovaním našej spoločnosti bola jasná potreba investovať do nových obrábacích strojov," potvrdzuje pán Dimitrievski. "Na základe našich pozitívnych skúseností so strojmi FANUC sme sa rozhodli pre novú investíciu: elektroerozívne obrábanie drôtom FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B a vertikálne obrábacie centrum FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B."

EUROEDIL testimonial image for the website
Citácia z recenzií

Toni Dimitrievski

Vedúci dielne na výrobu náradia

Ďalšou významnou výhodou pre spoločnosť EUROEDIL sú povestné nízke náklady na vlastníctvo, ktoré poskytujú všetky stroje FANUC.

"Naše staršie modely FANUC sa ukázali ako nákladovo efektívne, pretože sú pomerne robustné a zriedkavo potrebujú opravy, vďaka čomu sú náklady na údržbu nízke," vysvetľuje pán Dimitrievski. "Pri našich nových strojoch FANUC môžem povedať, že za dva roky od inštalácie sme nemali žiadne výdavky na údržbu."

Dodáva, že modely FANUC sa odlišujú od ostatných strojov v nástrojárni tým, že ponúkajú jednoduchšiu obsluhu a údržbu, ktorú v prípade potreby podporuje miestna reakcia spoločnosti FANUC v oblasti servisu a náhradných dielov.

"Vďaka modernizácii a inštalácii našich dvoch nových strojov FANUC sme výrazne zlepšili náš výrobný proces výsekových nástrojov," uzatvára pán Dimitrievski.

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.