Skip to main content
Brunos

Robotul FANUC pune capăt blocajului de ambalare la o fabrică alimentară

Atunci când se implementează îmbunătățiri la un proces cu blocaj, rezultatul obișnuit este apariția unui nou blocaj în altă parte în fabrică. În timp ce, în anii trecuți, această situație ar fi necesitat recrutarea de forță de muncă suplimentară, automatizarea a devenit astăzi soluția preferată a industriei pentru eliminarea blocajelor. Întrebați-l pe Brunos, unul dintre principalii producători de sosuri pentru salate, care știe totul despre beneficiile pe care le poate aduce un robot.
FANUC success story about how to speed up the packing process for cooled foods with the Swiss company Bruno's Best AG

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Sarcina

Funcția manuală de ambalare și paletizare de la Brunos, unul dintre principalii specialiști în sosuri pentru salate îmbuteliate, se străduia să țină pasul cu linia de producție automatizată a companiei. Aflată la limita capacităților sale, Brunos știa că automatizarea procesului ar fi soluția, presupunând că ar putea găsi un robot suficient de rapid și compact.

Soluție

Brunos a apelat la Robotec Solutions, un furnizor cu experiență în automatizarea asistată de roboți. Robotec a recomandat un robot industrial cu 6 axe M-710𝑖C/50 de la partenerul de lungă durată FANUC, elaborând un model inovator de paletizare bazat pe pregruparea ambalajelor de sticle și pe rotația pieselor.

Rezultat

Cu raza sa de acțiune mare și capacitatea de a transporta sarcini grele, robotul industrial FANUC M-710𝑖C/50 permite prelucrarea optimă a modelului de paletizare. Funcționând întotdeauna la viteză maximă, robotul asigură timpi de ciclu rapizi pentru Brunos, asigurându-se că firma ține pasul cu linia sa de producție și cu registrul de comenzi în creștere.

Despre Brunos

Fondată în 2001 de cuplul Bruno și Hildegard Arnold, Bruno's Best AG este un producător de sosuri răcite pentru salate și unturi gourmet cu sediul în Sarnen, Elveția centrală. Din acele zile de început, cererea și vânzările au crescut constant, ceea ce a condus la o producție mai profesionistă. Această afacere progresivă, numită acum pur și simplu Brunos, a devenit o întreprindere cu 45 de angajați care produce 4 milioane de produse în fiecare an la unitatea sa de producție de 3500 m2, din ce în ce mai automatizată. Copiii lui Bruno și Hildegard - Rony, Michael, Evelyne și Daniel - continuă astăzi moștenirea de familie a companiei.

Aflați mai multe despre Brunos
Image related to the success story as Brunos

Brunos se dotează pentru a impresiona cu robotul FANUC

Producând și distribuind sosuri răcite pentru salate, unt cu ierburi și unt cu usturoi sălbatic, Brunos a realizat recent că ar avea nevoie de ajutor pentru a ține pasul cu cererea din perspectiva ambalării și paletizării.

"Ne atinsesem limitele, deoarece până în acest moment aveam 2-3 angajați care ambalau manual sticlele în cutii de carton și cu greu puteau ține pasul cu viteza liniei noastre de producție", explică directorul general Michael Arnold. "Am început să ne gândim la o soluție de automatizare pentru procesul de paletizare, dar spațiul nostru era destul de restrâns. Prin urmare, aveam nevoie de o soluție cu o amprentă compactă care să se potrivească cu procesele noastre automatizate existente în ceea ce privește calitatea și productivitatea."

Image related to the success story as Brunos
Citat declarație

Michael Arnold

Director general, Brunos

Brunos a apelat la expertiza Robotec Solutions AG, un furnizor local de automatizare asistată de roboți cu peste 800 de instalații de succes într-o gamă variată de sectoare. Pentru a implementa în mod fiabil soluțiile clienților, Robotec se bazează pe calitatea roboților industriali FANUC și a coboturilor (roboți colaborativi).

Jörg Lanz, șeful departamentului de vânzări al Robotec Solutions AG, spune: "Lucrând împreună cu clienții noștri, sarcina noastră cea mai importantă este să găsim cea mai bună soluție de automatizare pentru aplicație. În acest proiect de paletizare a sosurilor de salată îmbuteliate, principalele noastre provocări au fost timpul de ciclu, constrângerile de spațiu și modelele de paletizare."

M-710iD/50 palletising bottles.

Linia de producție de la Brunos umple sticlele individual înainte de a le pune împreună în grupuri de 6, 10 și 12. Aceste grupuri sunt apoi împachetate în folie.

"A trebuit să grupăm ambalajele în prealabil și să efectuăm rotația parțială pentru a crea modelul de paletizare dorit", dezvăluie Lanz. "După fiecare strat, robotul plasează un strat intermediar suplimentar deasupra. Această operațiune are loc fără a schimba dispozitivul de prindere pentru a ajuta la minimizarea timpului de ciclu."

Roboticul ideal pentru sarcina de paletizare? Un robot industrial FANUC M-710𝑖C/50 puternic, dar ușor și compact, cu 6 axe, cu o sarcină utilă de 50 kg și o rază de acțiune de 2050 mm.

Image related to the success story as Brunos
Citat declarație

Jörg Lanz

Director de vânzări la Robotec Solutions AG

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.