Skip to main content
Pewag

Producătorul de soluții de ridicare își leagă succesul de soluțiile de automatizare FANUC

Automatizarea inspecției și prelucrării semifabricatelor forjate la unul dintre cei mai importanți producători de lanțuri din lume a prezentat o serie de provocări dificile, printre care: disponibilitatea limitată a spațiului, o gamă largă de piese diferite și un proces complex de selectare a pubelelor. Cu toate acestea, cu ajutorul produselor FANUC și a unui pic de ingeniozitate, a fost posibil să se ajungă la soluția optimă, oferind o serie de avantaje notabile pentru acest producător avangardist.
Teaser video PEWAG case study - 16x9

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Inspecția și prelucrarea semifabricatelor forjate la o fabrică de producție a producătorului de lanțuri Pewag se bazau anterior pe lucrători umani, o strategie care introducea discrepanțe nedorite în controlul calității. În încercarea de a rămâne în frunte pe o piață competitivă la nivel global, compania a apelat la serviciile Pewag Engineering, specialistul în automatizare al grupului.

Soluție

Pewag Engineering a început să proiecteze și să dezvolte o soluție de automatizare proprie care implică sistemul de detecție vizuală 3D complet integrat 𝑖RVision de la FANUC pentru a efectua o inspecție 100% a blanchetelor forjate. Robotul industrial cu 6 axe FANUC M-710𝑖C/50 al sistemului de automatizare transferă apoi piesele forjate inspectate la un centru de prelucrare CNC.

Rezultat

Sistemul automatizat a rezolvat toate provocările Pewag, oferind astăzi o inspecție de 100% cu niveluri ridicate de precizie și repetabilitate. În special, creșterea preciziei QC înseamnă că costul calității pentru Pewag este acum considerabil mai mic.

Pewag

Unul dintre cei mai importanți producători de lanțuri din lume, Pewag își poate urmări originile înapoi la o fabrică de forjare în 1479. Astăzi, cu peste 1 000 de angajați în întreaga lume, compania își bazează succesul pe produse de ultimă generație bine proiectate și de înaltă calitate. Domeniile de activitate ale Pewag includ lanțuri de zăpadă, lanțuri forestiere, lanțuri de ridicare/transportoare și lanțuri de protecție a anvelopelor. Una dintre cele mai mari fabrici de producție ale companiei din Europe este fabrica cu 185 de angajați de la Vamberk, în Republica Cehă, unde compania independentă a grupului Pewag Engineering a implementat recent o soluție avansată de automatizare care profită de tehnologia FANUC.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE PEWAG
Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

FANUC și o fabrică majoră de producție în lanțuri își unesc forțele

Unitatea de producție din Vamberk, Republica Cehă, a celui mai important producător de lanțuri Pewag, produce multe dintre produsele pe care le vinde în întreaga lume, ceea ce o face esențială pentru succesul afacerii. Cu toate acestea, numai printr-un proces de îmbunătățire continuă și de investiții poate compania să continue să concureze pe scena globală.

"Am implementat recent o soluție avansată de automatizare, în colaborare cu FANUC, pentru a asigura inspecția calității la cel mai înalt nivel", explică Peter Hopfer, director general la Pewag Engineering, un grup independent de companii specializate în soluții de automatizare personalizate în ultimii peste 30 de ani. "Soluția implică inspectarea și evaluarea semifabricatelor forjate pe baza unor caracteristici de calitate specifice. Pentru a realiza acest lucru, utilizăm camere FANUC de înaltă rezoluție și soluții sofisticate de imagistică care asigură o inspecție de 100%, cu acuratețe și consecvență ridicate."

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

Blanșele forjate ajung la un punct desemnat în sistem, unde Pewag instalează o "cutie neagră" pentru a minimiza influența luminii externe. O soluție avansată de selectare a pubelelor implică o clemă robotică specială care ajunge în cutie pentru a recupera o anumită componentă. Primul proces de control al calității are loc aici și implică tehnologia integrată de detectare vizuală FANUC 𝑖RVision.

FANUC 𝑖RVision permite roboților să "vadă". La Pewag, această capacitate asigură că fiecare piesă brută forjată îndeplinește standardele de calitate exigente ale companiei. După inspecție, robotul industrial multifuncțional FANUC M-710𝑖C/50 al sistemului transferă piesele forjate la un centru de prelucrare CNC. Tiparul forjat este considerat finalizat odată ce prelucrarea este terminată. 

Principalele provocări pe care Pewag Engineering a trebuit să le depășească în acest proiect au inclus disponibilitatea limitată a spațiului, varietatea mare de piese și complexitatea procesului de selectare a pubelelor.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

"Înainte de instalarea sistemului, Pewag efectua toate aceste procese manual, ceea ce înseamnă că existau diferențe de calitate", spune Gerhard Edinger, director de vânzări pentru roboți la FANUC Austria. "Sistemul automatizat conceput de Pewag Engineering în colaborare cu FANUC a rezolvat toate aceste provocări. Chiar și cu constrângerile de spațiu și complexitatea ridicată a procesului, am reușit să obținem soluția optimă."

Astăzi, creșterea preciziei QC conduce la scăderea costurilor calității la Pewag. În plus, trecerea de la o piesă la alta este rapidă și ușoară.

"Acest sistem extrem de adaptabil este potrivit pentru o gamă largă de industrii, ceea ce îl face deosebit de interesant pentru alți clienți care se confruntă cu provocări în operațiunile lor de inspecție și prelucrare", spune Edinger. 

Asistența completă și receptivă din partea FANUC a fost de o importanță capitală pentru succesul acestui proiect provocator, lucru care continuă și după implementare.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

FANUC ne oferă asistență foarte bună din Austria, Germania și de aici, din Republica Cehă. Asistența imediată din partea FANUC ne asigură o rezolvare rapidă a problemelor și operațiuni fără întreruperi.

Citat declarație

Machal Syrovy

Manager de producție

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.