Skip to main content
Deplast

Mașinile FANUC sunt foarte performante la firma de turnare prin injecție

Industria maselor plastice este sub presiune pentru a-și îmbunătăți sustenabilitatea. Aici, mașinile de turnare prin injecție complet electrice FANUC ROBOSHOT se dovedesc a fi o modalitate din ce în ce mai populară și proactivă pentru OEM-urile de produse din plastic și fabricile de turnare sub contract de a-și reduce consumul de energie, de a reduce facturile și de a minimiza amprenta de carbon.
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Specialistul de top în turnare prin injecție Deplast dorea să sporească capacitatea fabricii sale din ce în ce mai automatizate din Ungaria, stimulând în același timp acreditările de mediu ale activității sale de producție acreditate ISO14001.

Soluție

Din 2017, Deplast a instalat cinci mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC, care consumă cu până la 70% mai puțină energie decât mașinile de turnare prin injecție hidraulice comparabile. Mașinile ROBOSHOT de la fața locului includ modele 𝛼-S50𝑖A (două), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A și 𝛼-S220𝑖A.

Rezultate

Măsurătorile și analizele proprii ale Deplast demonstrează că mașinile de turnare prin injecție complet electrice FANUC sunt mult mai eficiente din punct de vedere energetic decât modelele hidraulice ale companiei. În prezent, cele cinci mașini ROBOSHOT ajută această întreprindere de producție progresivă să facă față cerințelor tot mai mari ale clienților, inclusiv comenzilor de ultim moment pentru livrarea în ziua următoare.

Deplast

Cu sediul în Tatabánya, la aproximativ 50 km vest de Budapesta, Ungaria, Deplast are 30 de ani de experiență în turnarea prin injecție a materialelor plastice tehnice. Aproximativ 60% din producția companiei este reprezentată de producția sub contract, iar alți 40% sunt reprezentați de gama proprie de produse din plastic pentru industria alimentară și pentru uz casnic. Deplast dispune în prezent de 11 mașini de turnare prin injecție, dintre care cinci sunt acum modele FANUC ROBOSHOT. În prezent, compania poate gestiona forțe de prindere de la 35 la 220 de tone și greutăți de injecție de la 0,5 la 330 de grame. Datorită unei rețele puternice de contacte construite de-a lungul multor ani, Deplast oferă un serviciu complet, de la proiectare la implementare.

Aflați mai multe despre Deplast
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Mașinile ROBOSHOT contribuie la modelarea viitorului la specialistul în turnare

În calitate de furnizor experimentat și respectat de piese din plastic turnate prin injecție, Deplast deține acreditări atât pentru MSZ RO ISO 9001:2009, cât și pentru MSZ RO ISO 14001:2005, asigurând un serviciu de înaltă calitate, rapid și flexibil, bazat pe o abordare eco-conștientă. Alegerea de către companie a mașinii de turnare prin injecție reflectă această strategie.

"Întotdeauna punem mare accent pe sustenabilitate și pe eficiența energetică atunci când alegem tehnologiile noastre de turnare prin injecție", confirmă Dettre Kadosa, director executiv la Deplast.

Astăzi, un număr tot mai mare (cinci) din cele 11 mașini de turnare prin injecție de la Deplast sunt modele ROBOSHOT complet electrice de la FANUC. Toate cele cinci au sosit din 2017, oferind stabilitate producției și turnare prin injecție pregătită pentru viitor în viitor. Compania are la dispoziție modele ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (două), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A și 𝛼-S220𝑖A.

Cu axele lor complet electrice, mașinile ROBOSHOT utilizează cu 10-15% mai puțină energie decât mașinile electrice comparabile și cu până la 70% mai puțină decât mașinile hidraulice comparabile, datorită în mare parte recuperării inteligente a energiei și tehnologiei superioare FANUC servo.

FANUC ROBOSHOT success story - Dettre Kadosa testimonial

Măsurătorile interne arată că mașinile noastre de turnare prin injecție complet electrice FANUC sunt mult mai eficiente energetic decât modelele noastre hidraulice.

Citat declarație

Detre Kadosa

Director executiv la Deplast

"De asemenea, în opinia mea, câștigurile de eficiență se multiplică atunci când se ia în considerare o perioadă mai lungă, de exemplu 15 ani. Un avantaj major al FANUC este experiența lor de zeci de ani în fabricarea mașinilor de turnare prin injecție electrice și a componentelor asociate. Ei nu își externalizează producția către furnizori externi, ceea ce înseamnă că au acumulat o mare expertiză în domeniul mașinilor complet electrice. În plus, atitudinea proactivă a FANUC înseamnă că sunt întotdeauna acolo pentru a ne ajuta în orice fel."

Ca o companie relativ mică, Deplast consideră că dimensiunea sa este un avantaj, ajutând-o să reacționeze rapid în cazul comenzilor de ultim moment. În astfel de cazuri, Deplast spune că clienții vor primi piesele a doua zi, de fiecare dată, susținuți de o configurație de producție foarte automatizată și de funcționarea în două schimburi. Această structură înseamnă, de asemenea, că veniturile din vânzări ale companiei cresc continuu, în timp ce numărul de angajați rămâne neschimbat.

"Sper că vom continua să avem relații bune cu FANUC și sunt sigur că vom fi parteneri în viitoarele proiecte de automatizare", conchide acesta.

Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.