Skip to main content
FAMAR

Cobot FANUC aduce flexibilitate operațiunilor de strung vertical

Famar, un constructor italian de strunguri verticale, a integrat un sistem de preluare a pieselor de la pubele, activat de un robot FANUC colaborativ (cobot), în mașina sa Ciao 6, recent dezvoltată. Sistemul facilitează recunoașterea, preluarea și manipularea pieselor din containere către și de pe banda transportoare a mașinii, făcând aplicația flexibilă și adaptabilă la diferite componente.
Success Story video featuring Italian customer Famar. CNC and CRX in use. Italian language with EN subtitles. Duration: 4:35

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Deși strunjirea verticală este un proces matur, constructorii progresivi ai acestor mașini caută constant modalități de a avansa tehnologia. Producătorul italian de strunguri verticale Famar, de exemplu, a dorit să introducă mai multă flexibilitate prin intermediul unui sistem de automatizare special dezvoltat pentru noul său strung vertical Ciao 6. Succesul acestei idei a depins de proiectarea unei soluții speciale de ridicare a pubelelor cu un robot colaborativ (cobot). În calitate de utilizator al sistemelor CNC FANUC de peste 25 de ani, Famar a apelat la sfatul specialistului mondial în automatizare.

Soluție

FANUC a recomandat cobotul CRX-10𝑖A. Cântărind doar 39 kg, agilitatea CRX-10𝑖A înseamnă că acesta poate efectua o mișcare extrem de funcțională de răsucire pe dedesubt (under-flip) pentru a ridica o piesă dintr-un coș de gunoi amplasat în față și a o plasa pe o bandă transportoare poziționată în spate într-o singură mișcare lină. De asemenea, Famar montează sistemul CNC FANUC 0𝑖-TF pe noul său strung vertical Ciao 6.

Rezultat

Prin adoptarea cobotului FANUC CRX-10𝑖A, Famar a introdus cu succes automatizarea flexibilă în procesul de strung vertical. În plus, CNC-ul FANUC 0𝑖-TF pentru strunguri oferă fiabilitate dovedită și un raport preț/performanță competitiv. Probabil cel mai important dintre toate, FANUC oferă companiei Famar (care exportă 80% din utilajele sale) servicii și asistență fiabile în întreaga lume, chiar și în țările în care Famar nu este prezentă.

Despre Famar

Famar construiește strunguri verticale pentru industria auto, precum și pentru sectoare complementare, cum ar fi camioanele, tractoarele și utilajele de terasament. Înființată în 1973, unitatea de producție avansată din punct de vedere tehnologic de 27 000 m² a companiei se află pe pantele muntelui Pirchiriano, în umbra impunătoarei Sacra di San Michele de lângă Torino, Italia. În total, Famar a construit mai mult de 6 000 de mașini pentru clienți din întreaga lume. Compania cu aproximativ 210 angajați generează o cifră de afaceri anuală de aproximativ 70 de milioane de euro.

Aflați mai multe despre Famar
FAMAR success story

FANUC ajută Famar să adauge o nouă dimensiune strungurilor verticale

Fausto Marinello este CEO al Famar Srl, o companie cu o istorie lungă și de succes în construirea de strunguri verticale pentru sectorul auto. Pentru cea mai recentă mașină a sa, Famar a dorit să dea o nouă notă operațiunilor de strung vertical prin introducerea automatizării flexibile a procesului.

Pentru a concretiza acest concept, compania a început să dezvolte un sistem special de preluare a produselor pentru Ciao 6, care poate strunji piese cu diametrul de până la 260 mm. În centrul sistemului de preluare a cutiilor, Famar a ales un robot FANUC CRX-10𝑖A colaborativ (cobot), oferind o inovație reală în lumea strunjirilor verticale.

FAMAR success story

Utilizatorii noștri finali apreciază simplitatea comenzilor FANUC și sprijinul acestora pentru pornirea rapidă a mașinilor. Majoritatea clienților noștri au deja comenzi din familia FANUC, astfel încât se simt confortabil cu tehnologia.

Citat declarație

Maruo Martin

Director tehnic la Famar

Ciao 6 combină performanța ridicată, automatizarea și stabilitatea într-o singură soluție. Acesta oferă utilizatorilor finali echilibrul optim Famar de productivitate și flexibilitate, care devine din ce în ce mai important în sectorul auto. Adoptarea unui cobot FANUC oferă, de asemenea, o diferențiere pe piață, permițând operatorilor de mașini să lucreze alături de CRX-10𝑖A fără gărzi sau bariere.

Famar a selectat cobotul FANUC datorită ușurinței sale de programare. CRX-10𝑖A recunoaște, preia și transportă componente între un coș de gunoi și banda transportoare a mașinii, făcând aplicația adaptabilă la diferite piese.

Asocierea noii mașini cu tehnologia FANUC nu se încheie cu CRX-10𝑖A, după cum explică directorul general al companiei, Fausto Marinello: "Modelul nostru modern și flexibil Ciao 6 a evoluat de la modelele anterioare. Mașina are acum un CNC FANUC pentru a susține acest strung vertical flexibil, rapid și suplu. CNC-ul oferă satisfacție clienților în ceea ce privește fiabilitatea, productivitatea și precizia."

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Mauro Martin, director tehnic la Famar, adaugă: "Folosim CNC-uri FANUC de peste 25 de ani. Pentru Ciao 6 am optat pentru FANUC 0𝑖-TF, un CNC standard pentru strunguri care oferă un raport preț/performanță foarte bun. În plus, FANUC are un sistem deschis care ne permite să personalizăm interfața om-mașină [HMI]."

Asistența globală este un alt aspect al ofertei FANUC pe care Famar și clienții săi îl apreciază foarte mult. Compania exportă aproximativ 80% din utilajele sale.

"Tehnologia demonstrează o fiabilitate excelentă, dar în cazul rar al unei defecțiuni, FANUC ne garantează un serviciu global", explică Martin. "A avea această siguranță a asistenței FANUC, în special în țările în care nu suntem prezenți, este foarte benefic."

 

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.