Skip to main content
TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

Beneficiile robotului FANUC sunt numeroase la TBT

Atunci când un constructor de mașini-unelte cu zeci de ani de experiență ajunge la statutul de lider al sectorului, bunul simț al afacerilor dictează necesitatea de a continua inovarea pentru a-și menține poziția pe piață. În multe cazuri, îngrijirea mașinilor cu ajutorul unui robot oferă impulsul pentru a ajunge la nivelul următor. Cu toate acestea, după cum poate dovedi producătorul de mașini de găurit adânc TBT, selectarea inteligentă a partenerului robot optim este esențială.
Success story TBT

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocarea

TBT, lider în sectorul proiectării și fabricării de mașini de găurit adânc, dorea să creeze o celulă robotică care să ducă acest proces inovator la un nou nivel de capacitate. Cu toate acestea, având în vedere că precizia, calitatea și fiabilitatea se află în centrul tuturor soluțiilor TBT, alegerea robotului optim se va dovedi esențială pentru succesul proiectului.

Soluție

Bazându-se pe experiența sa îndelungată de utilizare a diferitelor tehnologii FANUC pentru mașinile sale de găurit adânc - inclusiv motoare cu arbore, motoare cu arbore și sisteme CNC - TBT a optat pentru un robot industrial FANUC M-20𝑖D/25 cu șase axe, cu o rază de acțiune de 1 831 mm și o capacitate de încărcare de 25 kg.

Rezultat

FANUC M-20𝑖D/25 asigură acum încărcarea și descărcarea automată a pieselor în noua celulă robotică, unde deservește o mașină de găurit adânc TBT cu două axe. Proiectul marchează o "premieră" de succes pentru TBT în automatizarea internă a acestui proces tehnic dificil.

TBT Tiefbohrtechnik

Fondată în 1966, TBT Tiefbohrtechnik este astăzi lider de piață în industria sa. Cu sediul în Dettingen an der Erms, lângă Stuttgart, Germania, compania este specializată în fabricarea de mașini și unelte de forare a găurilor adânci. TBT efectuează, de asemenea, lucrări de găurire în adâncime pe bază de contract, folosind peste 30 de utilaje. Cu aproximativ 230 de angajați care contribuie la generarea unei cifre de afaceri anuale de aproximativ 40 de milioane de euro, această întreprindere de familie face parte din grupul Nagel, activ la nivel internațional. Întreaga companie se concentrează pe dezvoltarea și fabricarea de produse realizate la cea mai înaltă calitate posibilă.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE TBT
Success story TBT

Programarea roboticii prin intermediul controlerului mașinii

TBT are o reputație excelentă în ceea ce privește precizia și fiabilitatea, factori care susțin statutul companiei de lider al industriei. Calitatea de construcție a mașinilor de găurit adânc produse de TBT este de neegalat. Aceste mașini avansate valorifică avantajele diverselor tehnologii FANUC, inclusiv motoarele cu arbore din seria αi, motoarele cu arbore din seria αil și sistemele CNC precum 0𝑖-Modelul F Plus cu ecran Panel 𝑖H Pro 15.0".

Cu obiective ambițioase, TBT caută îmbunătățirea continuă a performanțelor sale, concentrându-se pe utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile. Astfel, atunci când compania a dorit să creeze o întreagă celulă automatizată de găurire adâncă TBT, a apelat la FANUC pentru robotul însoțitor.

În interiorul celulei automatizate, un robot industrial FANUC M-20𝑖D/25 pe șase axe ține o mașină de găurire adâncă TBT cu două axe. Manipularea pieselor în afara mașinii are loc cu paleți care pot fi încărcați individual.

Success story TBT

"Pentru prima dată avem o celulă robotică realizată în întregime de TBT", spune Philipp Sigler, Inginerie electrică, TBT. "Aceasta înseamnă că noi realizăm toată planificarea, programarea și punerea în funcțiune a proiectului. În mod important, am profitat de o soluție "robot-ready" de la FANUC, ceea ce înseamnă că nu a trebuit să învățăm un limbaj suplimentar de programare robotică. Ca programatori CN experimentați, suntem familiarizați cu codul G. Folosind FANUC M-20𝑖D/25 putem programa totul în cod G pe unitate."

Success story TBT

Potrivit lui Sigler, colaborarea cu FANUC a fost bună, cu soluții găsite rapid ca răspuns la orice întrebare. TBT spune, de asemenea, că a primit asistență completă din partea echipei FANUC la fața locului.

Provocarea în ceea ce privește automatizarea mașinilor este obținerea rezultatului dorit cu un efort redus, spune Florian Görl, Division Manager Sales/Director Global Sales la TBT. Prin urmare, este important să avem un partener cu un nivel ridicat de expertiză, mai ales când vine vorba de planificare și execuție. Acesta este motivul pentru care am ales FANUC.

Success story TBT
Citat declarație

Florian Görl

Manager divizie vânzări/Director vânzări globale la TBT

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.