Skip to main content
AKE

AKE implementează roboți FANUC pentru a conduce succesul la Nexteer

Nexteer Automotive profită de nouă roboți industriali de înaltă performanță de la FANUC pentru a automatiza fabricarea componentelor mecanismelor de direcție necesare pentru BMW. Instalată de specialistul în automatizarea proceselor AKE Robotics, fabrica înregistrează noi niveluri de productivitate și fiabilitate a proceselor.
FPL success story featuring AKE Robotics, which offers robotics solutions for automotive companies. Here you can see which FANUC robots are used at the car parts supplier Nexteer Automotive.
Duration 3:20

USAGE RIGHTS??

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Specialistul în automatizarea proceselor AKE Robotics a avut nevoie de un număr de roboți industriali pentru a-și ajuta clientul, Nexteer Automotive Poland, să automatizeze preluarea, plasarea și manipularea componentelor mecanismelor de direcție pentru automobilele BMW Seria 3 de dimensiuni medii, berlină și break. Viteza, precizia și fiabilitatea au fost principalele cerințe ale roboților pentru fabrica Nexteer, specializată în sisteme avansate de direcție și transmisie.

Soluție

AKE Robotics a instalat nouă roboți FANUC: șase roboți industriali cu brațe scurte, subțiri, rapizi și preciși, din seria M-10; și trei mini roboți compacți, de mare capacitate și multifuncționali, LR Mate 200𝑖D. Roboții au fost instalați la Nexteer Automotive Polonia ca parte a unui pachet la cheie cu integrare completă a sistemului.

Rezultat

Cu ajutorul roboților de mare capacitate de la FANUC și al expertizei în integrarea sistemului furnizate de AKE Robotics, Nexteer Automotive a reușit să își automatizeze operațiunile de producție a componentelor mecanismelor de direcție. Sistemul ultra-eficient și productiv realizează un timp de ciclu scurt, de numai 16 secunde, și un takt time foarte stabil și echilibrat, ceea ce este imperativ în aplicațiile de volum mare din industria auto.

AKE

AKE Robotics este un specialist în automatizarea proceselor cu aproximativ 100 de angajați, dintre care aproximativ 80% sunt absolvenți cu profil tehnic ai universităților poloneze. Compania, care are propriul departament de cercetare și dezvoltare, are o vastă experiență în implementarea roboților industriali. De la înființarea sa în 2010, AKE Robotics a finalizat sute de proiecte de automatizare în numeroase sectoare industriale.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE AKE
Success Story AKE pictures and media

Intrarea în Top Gear

Nexteer Automotive este o companie de tehnologie intuitivă de control al mișcării care contribuie la accelerarea mobilității către un viitor sigur, ecologic și interesant. Compania are 27 de unități de producție în întreaga lume, inclusiv Nexteer Automotive Polonia. Deservind clienți globali cu așchii mari din industria auto, Nexteer trebuie să selecteze furnizori de tehnologie capabili să reflecte etosul industriei de înaltă productivitate și calitate. Din acest motiv, compania utilizează produsele FANUC și serviciile de integrare a sistemelor ale AKE Robotics.

"Ne completăm serviciile de automatizare cu construcții mecanice și electrice, software și simulări pe calculator pentru a le oferi clienților noștri din industria auto și de producție o soluție la cheie gata de utilizare", explică Jacek Wylężek, manager al departamentului de construcții electrice din cadrul AKE Robotics.

Success Story AKE pictures and media

"Completăm serviciile noastre de automatizare cu construcții mecanice și electrice, software și simulări pe calculator, pentru a le oferi clienților noștri din sectorul auto și al producției o soluție la cheie, gata de utilizare", explică Jacek Wylężek, manager al departamentului de construcții electrice din cadrul AKE Robotics.

Într-o eră care se îndreaptă spre digitalizarea producției și dificultăți continue în recrutarea de angajați calificați, tot mai mulți producători, în special cei din sectorul auto, caută soluții bazate pe robotizare.

"În prezent, evitarea roboticii în producția industrială pare a fi imposibilă", afirmă Piotr Dembiński, Communications Manager, la Nexteer Automotive Poland. "Odată cu apariția Industriei 4.0, în care optimizarea proceselor este esențială, roboții sunt printre cele mai importante soluții. În plus, aceștia reprezintă răspunsul perfect pentru problemele curente pe care le vedem în Polonia, cum ar fi lipsa de lucrători calificați, în special în industria auto."

Aceste probleme se evaporă odată cu introducerea roboților, după cum se exemplifică la Nexteer Automotive, care utilizează în prezent șase roboți FANUC M-10 și trei roboți FANUC LR Mate 200𝑖D pentru a preleva, plasa și manipula componente ale mecanismului de direcție pentru BMW Seria 3.

 

Manager of Electrical Construction Department AKE
Citat declarație

Jacek Wylężek

Manager al departamentului de construcții electrice

Adaugă Dembiński: "Economisirea timpului și a banilor sunt cei mai importanți factori pentru noi. Automatizarea oferă, de asemenea, un flux mai bun al materialelor de proces, precum și repetabilitate în transport și timp de execuție stabil. În plus, operatorii noștri se pot concentra pe calitate, ceea ce este esențial."

Noua linie automatizată de la Nexteer Automotive a permis companiei să mute operatorii într-o altă zonă a fabricii, unde pot adăuga mai multă valoare.

Success Story AKE pictures and media
Citat declarație

Piotr Dembiński

Manager de comunicare

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.