Skip to main content
FAMAR

El cobot de FANUC aporta flexibilidad a las operaciones de torneado vertical

Famar, fabricante italiano de tornos verticales, ha integrado en su máquina Ciao 6, de reciente desarrollo, un sistema de picking de contenedores habilitado por un robot colaborativo (cobot) de FANUC. El sistema facilita el reconocimiento, la recogida y la manipulación de las piezas desde los contenedores hasta la cinta transportadora de la máquina y viceversa, lo que hace que la aplicación sea flexible y adaptable a distintos componentes.
Success Story video featuring Italian customer Famar. CNC and CRX in use. Italian language with EN subtitles. Duration: 4:35

De la tarea al resultado

Tarea

Aunque el torneado vertical es un proceso maduro, los fabricantes progresistas de estas Máquinas buscan constantemente formas de hacer avanzar la tecnología. El fabricante italiano de tornos verticales Famar, por ejemplo, quería introducir más flexibilidad a través de un sistema de automatización especialmente desarrollado para su nuevo torno vertical Ciao 6. El éxito de esta idea dependía del diseño de una solución especial de recogida de contenedores con un robot colaborativo (cobot). Como usuario de los sistemas CNC de FANUC desde hace más de 25 años, Famar acudió al especialista mundial en automatización en busca de asesoramiento.

Solución

FANUC recomendó su cobot CRX-10𝑖A. Con un peso de sólo 39 kg, la agilidad del CRX-10𝑖A le permite realizar un movimiento de volteo hacia abajo muy funcional para recoger una pieza de un contenedor situado en la parte delantera y colocarla en una cinta transportadora situada detrás en un solo movimiento suave. Además, Famar también instala el sistema CNC FANUC 0𝑖-TF en su nuevo torno vertical Ciao 6.

Resultado

Al adoptar el cobot FANUC CRX-10𝑖A, Famar ha introducido con éxito la automatización flexible en el proceso de torneado vertical. Además, el CNC FANUC 0𝑖-TF para tornos ofrece una fiabilidad probada y una relación precio-rendimiento competitiva. Y lo que es más importante, FANUC proporciona a Famar (que exporta el 80% de sus Máquinas) un servicio y una asistencia fiables en todo el mundo, incluso en los países en los que Famar no está presente.

FANUC proporciona a Famar (que exporta el 80% de sus Máquinas) un servicio y una asistencia fiables en todo el mundo, incluso en los países en los que Famar no está presente.

Acerca de Famar

Famar fabrica tornos verticales para la industria del automóvil, así como para sectores complementarios como camiones, tractores y maquinaria de movimiento de tierras. Fundada en 1973, la empresa cuenta con una instalación de producción tecnológicamente avanzada de 27.000 m² situada en las laderas del monte Pirchiriano, a la sombra de la imponente Sacra di San Michele, cerca de Turín (Italia). En total, Famar ha construido más de 6.000 Máquinas para clientes de todo el mundo. La empresa, que cuenta con unos 210 empleados, genera un volumen de negocio anual de unos 70 millones de euros.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Famar
FAMAR success story

FANUC ayuda a Famar a añadir una nueva dimensión a los tornos verticales

Fausto Marinello es el director general de Famar Srl, una empresa con una larga y exitosa trayectoria en la fabricación de tornos verticales para el sector de la automoción. Para su última máquina, Famar quería dar un nuevo giro a las operaciones de torneado vertical introduciendo una automatización flexible en el proceso.

Para llevar este concepto a buen término, la empresa se puso a desarrollar un sistema especial de recogida de contenedores para la Ciao 6, que puede tornear piezas de hasta 260 mm de diámetro. En el corazón del sistema de bin picking, Famar seleccionó un robot colaborativo (cobot) CRX FANUC-10𝑖A, que supone una auténtica innovación en el mundo del torneado vertical.

Para llevar a cabo este concepto, la empresa desarrolló un sistema especial de bin picking para la Ciao 6, que puede tornear piezas de hasta 1,5 mm de diámetro.

FAMAR success story
Testimonios

Maruo Martin

Director técnico de Famar

El Ciao 6 combina alto Rendimiento, automatización y estabilidad en una única solución. Ofrece a los usuarios finales el equilibrio óptimo Famar de productividad y flexibilidad, cada vez más importante en el sector de la automoción. La adopción de un cobot de FANUC también aporta diferenciación en el mercado, ya que permite a los operarios de máquina trabajar junto al CRX-10𝑖A sin protecciones ni barreras.

Famar seleccionó el cobot de FANUC por su facilidad de programación. El CRX-10𝑖A reconoce, recoge y transporta componentes entre un contenedor y el transportador de la máquina, lo que hace que la aplicación se adapte a diferentes piezas.

La asociación de la nueva máquina con la tecnología de FANUC no termina con el CRX-10𝑖A, como explica Fausto Marinello, CEO de la empresa: "Nuestra moderna y flexible Ciao 6 ha evolucionado a partir de los modelos anteriores. La máquina cuenta ahora con un CNC de FANUC para dar soporte a este torno vertical flexible, rápido y delgado. El CNC proporciona satisfacción al cliente en cuanto a fiabilidad, productividad y precisión".

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Mauro Martín, director técnico de Famar, añade: "Llevamos más de 25 años utilizando los CNC de FANUC. Para el Ciao 6 optamos por el FANUC 0𝑖-TF, un CNC estándar para tornos que ofrece una relación calidad-precio realmente buena. Además, FANUC cuenta con un sistema abierto que nos permite personalizar la interfaz hombre-máquina [HMI]"

El soporte global es otro aspecto de la oferta de FANUC que Famar y sus clientes aprecian enormemente. La empresa exporta alrededor del 80% de sus Máquinas.

"La tecnología demuestra una fiabilidad excelente, pero en el raro caso de que se produzca una avería, FANUC nos garantiza un servicio global", explica Martin. "Contar con esa seguridad de la asistencia de FANUC, sobre todo en países en los que no estamos presentes, es muy beneficioso".

 

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Inspírate

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.