Skip to main content
Služba Nitra

Produzione ad alte prestazioni: Più parti, meno energia

Služba Nitra, un produttore slovacco che rifornisce soprattutto il settore automobilistico, ha trasformato la sua produzione grazie a un'ampia automazione con macchine CNC FANUC ad iniezione e robot industriali ad alte prestazioni. Grazie all'ammodernamento delle linee di assemblaggio e di stampaggio, l'azienda ha aumentato in modo significativo la produttività, riducendo al contempo il consumo di energia e i tassi di errore. Il risultato è un ambiente di produzione altamente efficiente, affidabile e sostenibile che supporta i principali OEM del settore automobilistico e i fornitori di primo livello.
Služba Nitra case study video - English

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Služba Nitra voleva aggiornare i propri processi produttivi alla ricerca di una produttività, una qualità e una competitività ancora migliori. L'attenzione si è concentrata sulle linee di assemblaggio e sulle operazioni di stampaggio a iniezione dello stabilimento. Ottenere processi coerenti e stabili in queste aree, garantendo al contempo l'efficienza dei costi, era essenziale, in particolare nel richiesto settore delle forniture automobilistiche.

Soluzione

L'azienda ha implementato sette macchine CNC FANUC ROBOSHOT ad iniezione, con capacità da 130 a 500 tonnellate. Inoltre, Služba Nitra ha adottato diversi robot industriali FANUC sulle sue linee di produzione, tra cui i modelli M-20𝑖D/25, LR Mate 200𝑖D/7L e SR-6𝑖A per le attività di manipolazione e assemblaggio.

Risultato

La tecnologia di automazione FANUC ha aumentato la produttività del 30-40% grazie a tempi di ciclo più rapidi e cambi di produzione semplificati, mentre il consumo di energia nell'officina di stampaggio è diminuito di circa il 50%, contribuendo a un significativo risparmio a livello di fabbrica. Allo stesso tempo, il miglioramento della stabilità e della precisione del processo ha ridotto i tassi di scarto quasi a zero, favorendo una qualità costante per i clienti.

Služba Nitra

Služba Nitra è un fornitore automobilistico con sede in Slovacchia che impiega oltre 200 persone. La sua gamma di prodotti comprende scatole di fusibili, PCB, componenti di illuminazione e parti stampate per i principali OEM come Audi, Škoda, Opel, Ford e Volkswagen, solo per citarne alcuni. Fondata nel 1955, l'azienda si è trasformata da fornitore di servizi a moderno partner di produzione, con certificazioni quali IATF 16949 e ISO 14001:2015.

SCOPRI DI PIÙ SU Služba Nitra
Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

FANUC aumenta la produttività e l'efficienza del fornitore di autoveicoli

Per Služba Nitra, il passaggio alla produzione automatizzata segna un passo decisivo nella sua evoluzione come fornitore automobilistico moderno. L'azienda ha investito molto nella tecnologia FANUC per migliorare le prestazioni di tutte le sue operazioni di produzione, dallo stampaggio a iniezione all'assemblaggio finale.

"Posso dire che scegliere di collaborare con FANUC è stata una delle decisioni chiave della mia carriera fino ad oggi", afferma Miroslav Fülöp, Amministratore Delegato/CEO di Služba Nitra. "La forza del marchio e la comprovata affidabilità e stabilità delle soluzioni FANUC sono stati fattori decisivi per la scelta."

Dalla posizione di semplice officina che effettuava prevalentemente assemblaggi manuali, Služba Nitra ha quasi completamente automatizzato sia la produzione finale che la fabbricazione di semilavorati, diventando uno dei principali portabandiera dell'automazione e della robotica nella sua regione.

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

"FANUC ha contribuito pienamente al raggiungimento dei nostri obiettivi con le sue macchine ad iniezione e i suoi robot industriali", afferma Fülöp. "I robot assicurano processi coerenti e ripetibili sulle nostre linee di produzione, riducendo la nostra dipendenza dal lavoro manuale."

Operando in un ambiente automobilistico altamente competitivo, Služba Nitra ha identificato tre metriche chiave per valutare il successo del suo progetto di automazione: produttività del lavoro, consumo energetico e qualità del prodotto.

Služba Nitra case study picture for quote element
Testimonianze

Miroslav Fülöp

Amministratore delegato/CEO

Per quanto riguarda il risparmio energetico, poiché l'officina stampi è uno dei centri economici dello stabilimento, Služba Nitra ha sostituito sette delle 14 macchine di stampaggio a iniezione con modelli FANUC ROBOSHOT ad alta efficienza e completamente elettrici, con capacità da 130 a 500 tonnellate.

"Di conseguenza, abbiamo ridotto il consumo energetico dell'intero reparto stampi di circa il 50%", rivela Fülöp. "Dal punto di vista dell'intero stabilimento, ciò ha contribuito a una riduzione complessiva di circa il 30%".

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

Parimenti importante è l'impatto dell'automazione sulla qualità. Grazie a processi stabili e controllati con precisione, l'azienda ha ridotto drasticamente i tassi di difettosità.

"Grazie all'affidabilita' delle apparecchiature FANUC e alla precisione che offrono, abbiamo ridotto il nostro tasso di errore interno a un minimo assoluto", afferma. "Ora operiamo a un livello di difetti prossimo allo zero, nell'ordine delle decine per milione."

Anche il supporto locale ha giocato un ruolo chiave nel successo del progetto, come conferma Fülöp: "Il supporto del centro di assistenza FANUC qui a Nitra è stato eccellente e ci ha dato la certezza di poter mantenere prestazioni elevate a lungo termine."

Oggi, Služba Nitra è un ottimo esempio di come le PMI possano adottare con successo l'automazione per migliorare la competitività, la sostenibilità e la qualità.

"Siamo molto soddisfatti dell'implementazione dell'automazione nel suo complesso e nel contesto delle apparecchiature FANUC", conclude. "L'unica cosa che faremmo in modo diverso è iniziare prima."

Lasciati ispirare

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON

Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

Un importante produttore OEM promuove l'efficienza energetica con le macchine ROBOSHOT di FANUC

Sebbene i prezzi dell’elettricità si siano stabilizzati nel corso del 2023 e del 2024, dopo i forti picchi registrati nel 2020 e nel 2022, rimangono comunque significativamente più alti rispetto ai livelli pre-pandemia, e molti esperti prevedono che potrebbero rimanere elevati per il resto di questo decennio e potenzialmente anche oltre. L’unica via di riscatto per i produttori in difficoltà è investire in macchinari ad alta efficienza energe-
tica, proprio come la macchina per lo stampaggio a iniezione ROBOSHOT di FANUC.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

I robot FANUC automatizzano un processo automobilistico di precisione

Le applicazioni automobilistiche sono tra le attività di automazione più richieste in tutto il settore industriale. Certo, la velocità degli assi e l'alta produttività sono parametri chiave, ma in questo particolare progetto anche la precisione e la ripetibilità erano tra le priorità. A fronte di tali richieste, i robot industriali FANUC sono stati all'altezza della situazione.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.