inviato 14.05.2025

FANUC supporta il progetto della Deutsche Bahn

Robot per la verniciatura nel nuovo stabilimento di manutenzione DB di Cottbus.
Deutsche Bahn press release visual

Immagine: Deutsche Bahn AG

Il produttore di automazione di fabbrica e robot FANUC sta supportando le operazioni di manutenzione di Deutsche Bahn AG nel suo nuovo stabilimento di Cottbus: la pista di verniciatura del padiglione 1 del nuovo impianto di manutenzione ferroviaria, attualmente in costruzione, sarà dotata di robot per la rettifica e la verniciatura di FANUC. In collaborazione con SLF Oberflächentechnik GmbH, specialista della tecnologia di cabina, FANUC fornirà una linea completamente automatizzata per la riverniciatura delle carrozze ICE 4. 
 

In totale, dieci robot FANUC accelereranno le attività di manutenzione a Cottbus e solleveranno i dipendenti da compiti fisicamente impegnativi. Inoltre, la rettifica e la verniciatura sono tra le competenze del settore che devono affrontare una grave carenza di lavoratori. L'uso dei robot non solo colma eventuali carenze di competenze, ma aiuta anche le aziende interessate a mantenere la produzione in paesi ad alto salario come la Germania.


"I robot sono già saldamente radicati in molti settori industriali e siamo molto lieti di fornire un'altra azienda leader nel campo della mobilità verde: Deutsche Bahn", afferma Jan Kamenicky, responsabile del settore verniciatura di FANUC Europe. "I nostri clienti possono scegliere tra oltre 200 modelli di robot, tutti conformi ai più elevati standard di qualità, tra cui un'ampia gamma di robot per la verniciatura."


In futuro, i robot FANUC saranno utilizzati a Cottbus per smerigliare la vecchia vernice in cinque celle robotizzate completamente automatiche, per poi applicare primer, top coat, vernice di contrasto e vernice trasparente in più fasi. Il processo utilizzerà anche vernici ecologiche a base d'acqua.