Sitech

I robot FANUC mettono Brose Sitech al posto di guida

Il settore automobilistico è noto per le sue richieste di alta produttività, i margini di profitto ridotti e i rigorosi standard di qualità. L'automazione è essenziale per garantire una produzione affidabile, ripetibile ed economica, con il massimo tempo di attività. La scelta del fornitore di robotica, quindi, è fondamentale.
FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Lo stabilimento di Polkowice di Brose Sitech, nella Polonia occidentale, produce ogni giorno 49.000 strutture complete di sedili per auto. Con processi di produzione ad alto volume che includono lo stampaggio, la saldatura e l'assemblaggio, l'impianto richiedeva un partner per l'automazione in grado di offrire robot altamente affidabili supportati da un'assistenza tecnica esperta e completa.

Soluzione

Nel 2002, Brose Sitech ha avviato una partnership con FANUC, specialista leader nel settore dei robot, un accordo che continua tuttora. Tra i numerosi modelli FANUC presenti in loco vi sono il versatile robot industriale R-2000𝑖C/165F ad alto carico e il robot di saldatura ad arco Arc Mate 100𝑖D.

Risultato

In quanto fornitore del settore automobilistico con esigenze di volumi elevati, Brose Sitech gode di un vantaggio molto importante grazie alla collaborazione con FANUC. L'azienda beneficia anche dell'assistenza tecnica esperta di FANUC, dell'elevata disponibilità di ricambi e della formazione qualificata dei suoi dipendenti attraverso la FANUC Academy.

Informazioni su Brose Sitech

Sitech success story images for automotive industry

Fondata nel 1998 come Sitech, l'azienda è oggi una joint venture appartenente in parti uguali (50/50) al Gruppo VW e a Brose. Specializzata nella produzione di set completi di sedili per auto e di componenti per la struttura dei sedili, Brose Sitech ha la sua sede e il suo stabilimento principale a Polkowice, in Polonia. Fornendo marchi come Volkswagen, AUDI, Volkswagen Veicoli Commerciali, SKODA, SEAT e Porsche, i kit di pezzi arrivano alle linee di produzione al momento giusto e nella sequenza ottimale. In totale, l'azienda ha più di 5.000 dipendenti nelle sedi in Polonia, Germania, Cina e Repubblica Ceca.

SCOPRI DI PIÙ SU Sitech

Il produttore di seggiolini per auto si mette comodo con i robot FANUC

Tendenze attuali come la mobilità elettrica, la connettività tra sistemi e la guida autonoma stanno cambiando i requisiti per gli interni dei veicoli di domani. Gli interni delle auto si stanno trasformando in spazi abitativi mobili che combinano le esigenze convenzionali di comfort e sicurezza con nuove opzioni di progetto flessibili e personalizzate.

Con tante nuove richieste ai suoi impianti di produzione sia in termini di produttività che di flessibilità, Brose Sitech si affida fortemente alla sua vasta gamma di lavoratori robotici. Lo stabilimento di Polkowice produce 49.000 strutture di sedili complete ogni giorno per soddisfare le richieste dei suoi clienti.

"La nostra collaborazione con FANUC è iniziata nel 2002", rivela Jarosław Junak, ingegnere specializzato in elettricità con la responsabilità di mantenere l'efficienza tecnica delle attrezzature di produzione. "Da allora, abbiamo sfruttato le possibilità offerte da robot FANUC e il loro supporto tecnico completo che ci permette di mantenere i nostri robot in condizioni impeccabili".

Sitech success story images for automotive industry
Testimonianze

Jarosław Junak

Ingegnere specializzato in elettricità presso Sitech

Il robot industriale versatile FANUC R-2000𝑖C/165F e il robot di saldatura ad arco Arc Mate 100𝑖D sono tra i modelli più recenti presenti presso Brose Sitech.

"Lo stesso vale per i ricambi. FANUC ha sempre un'elevata disponibilità di ricambi e, ordinando direttamente dall'ufficio centrale, godiamo di tempi di consegna brevi. La risposta rapida che riceviamo da FANUC accelera notevolmente le prestazioni del nostro personale addetto alla manutenzione".

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

La formazione e lo sviluppo del personale sono una funzione fondamentale per Brose Sitech, che cerca di tenere il passo con l'evoluzione delle richieste dei clienti nel settore automobilistico.

"Attribuiamo grande importanza alla formazione perché sappiamo che le competenze dei dipendenti si traducono in vantaggi per la produzione", afferma Junak. "Grazie al fatto che i nostri dipendenti frequentano spesso la FANUC Academy, possiamo vantare un team eccezionale. I nostri dipendenti hanno conoscenze sulla robotizzazione e un'elevata consapevolezza dei vantaggi offerti dai robot di produzione. Questo si converte in efficienza del lavoro quotidiano e soddisfazione del cliente, oltre che in un successo di produzione misurabile".

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Lasciati ispirare

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

I robot FANUC automatizzano un processo automobilistico di precisione

Le applicazioni automobilistiche sono tra le attività di automazione più richieste in tutto il settore industriale. Certo, la velocità degli assi e l'alta produttività sono parametri chiave, ma in questo particolare progetto anche la precisione e la ripetibilità erano tra le priorità. A fronte di tali richieste, i robot industriali FANUC sono stati all'altezza della situazione.

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE impiega i robot FANUC per guidare il successo di Nexteer

Nexteer Automotive sta sfruttando nove robot industriali ad alte prestazioni di FANUC per automatizzare la produzione di componenti di sterzo richiesti da BMW. Installati dallo specialista dell'automazione di processo AKE Robotics, l'impianto sta raggiungendo nuovi livelli di produttività e affidabilita'.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Il cobot CRX di FANUC aumenta la flessibilità della produzione

Oggi Bonvicini Carpenteria gode di livelli di qualità e flessibilità ancora più elevati. L'azienda può scegliere tra le soluzioni di automazione quando i volumi di produzione lo richiedono. In particolare, Bonvicini Carpenteria si avvale di una programmazione robotica facile e veloce, grazie a funzionalità come il drag and drop e una semplice interfaccia tablet.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.