Skip to main content
Sopi

Un fabricante OEM líder mejora la eficiencia energética gracias a las máquinas FANUC ROBOSHOT

Aunque los precios de la electricidad se estabilizaron a lo largo de 2023 y 2024 tras los enormes picos registrados en 2020 y 2022, siguen siendo considerablemente más altos que los niveles previos a la pandemia, y muchos expertos prevén que puedan mantenerse altos durante el resto de esta década y, posiblemente, más allá. La forma en que los fabricantes, que se encuentran en una situación difícil, pueden contraatacar es invirtiendo en maquinaria energéticamente eficiente, como la máquina de moldeo por inyección FANUC ROBOSHOT.
Radmot test for Drupal

Conclusiones clave de «De la tarea al resultado»

Tarea

Para ayudar a combatir el aumento de los costes energéticos, un fabricante líder de soluciones de dosificación automatizada para la industria química se propuso implementar una política de inversión en tecnología de fabricación centrada exclusivamente en máquinas energéticamente eficientes.

Solución:

La empresa eslovena Sopi d.o.o. recurrió a FANUC y a su gama totalmente eléctrica de máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT. Las máquinas ROBOSHOT consumen entre un 50 % y un 70 % menos de energía que las máquinas hidráulicas y entre un 5 % y un 10 % menos que otras máquinas de moldeo por inyección eléctricas. Otras ventajas en materia de sostenibilidad son la ausencia de costes de aceite o de reciclaje de aceite, menores emisiones de calor a la atmósfera y el uso de menos componentes. Sopi cuenta ahora con ocho máquinas ROBOSHOT en sus instalaciones.

Resultado

En comparación con 2020, la acertada inversión de Sopi en máquinas de moldeo por inyección FANUC ROBOSHOT de alta eficiencia energética ha reducido su consumo eléctrico en un 42 %, a pesar de procesar casi el doble de granulado. Sin las máquinas FANUC ROBOSHOT, la empresa estima que su consumo eléctrico actual (2025) sería un 77 % superior a los niveles de 2020.

Acerca de Sopi d.o.o.

Sopi (Systematic Optimizations Packaging Industry) d.o.o. es una empresa especializada en desarrollo y tecnología fundada en 2006 que se dedica al diseño y la fabricación de las soluciones de dosificación automatizada más avanzadas del mundo para la industria química. La empresa ofrece tecnologías modernas, materiales de alta calidad y productos bien diseñados que garantizan la facilidad de uso para los clientes. Con sede en Komenda, Eslovenia, casi el 100 % de la producción de la empresa se destina a la exportación.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOPI
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Las máquinas ROBOSHOT duplican la producción y reducen el consumo eléctrico en Sopi

«Conocidos por nuestro servicio de alta gama y nuestras entregas a nivel mundial, somos expertos en la fabricación de aplicadores de adhesivos para la industria química», afirma Blaž Hostnik, fundador, director ejecutivo y consejero delegado de Sopi. «Es importante destacar que ponemos especial énfasis en el uso ecológico y racional de los materiales plásticos».

La inversión en las últimas tecnologías de fabricación es fundamental en Sopi, ya que la empresa es consciente de que las soluciones inteligentes, precisas y fiables garantizan un rendimiento óptimo y la satisfacción del cliente en todos los sectores. Sin embargo, todas las nuevas inversiones conllevan una salvedad: la necesidad de una eficiencia energética líder en su clase.

«El drástico aumento de los costes de la electricidad en los últimos años ha supuesto un desafío especialmente difícil», afirma. «Junto con nuestros requisitos constantes de estabilidad y repetibilidad de los procesos, teníamos que encontrar una solución. El enfoque de FANUC con sus máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT respondió a estos desafíos. De hecho, las máquinas ROBOSHOT nos sorprendieron —de manera muy positiva— por su eficiencia energética.»

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

En total, Sopi cuenta con ocho máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT en su instalación de producción de última generación situada en Eslovenia. La filosofía de larga trayectoria de FANUC de diseñar y fabricar máquinas totalmente eléctricas, como la ROBOSHOT, ayuda a los fabricantes a cumplir con sus responsabilidades medioambientales y sus objetivos de reducción de emisiones.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

«En 2020, consumimos 790 MWh de electricidad para procesar 240 toneladas de granulado, principalmente de polietileno. Hoy, en 2025, procesamos 550 toneladas y consumimos solo 460 MWh, lo que supone una reducción del 42 % a pesar de procesar más del doble de granulado. Sin las máquinas FANUC ROBOSHOT, estimamos que nuestro consumo eléctrico habría alcanzado casi los 1 400 MWh este año, un 77 % más que en 2020.
FANUC afirma que sus máquinas FANUC ROBOSHOT ofrecen una alta eficiencia energética...

Testimonios

Blaž Hostnik

Fundador, director ejecutivo y consejero

Este resultado positivo es importante para Sopi, una empresa comprometida con la conservación de los recursos naturales y la reducción del impacto medioambiental. A través de prácticas sostenibles y el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente, la empresa contribuye a un futuro más sostenible.

Actualmente, Sopi está integrando ROBOSHOT-Linki2 en su MES (Sistema de Ejecución de la Fabricación), lo que permitirá un mejor control de los procesos y protegerá contra los errores. ROBOSHOT-LINK𝑖2 —que mejora la eficiencia general mediante la supervisión, el análisis y la optimización de las máquinas ROBOSHOT— también respaldará las estrategias de mantenimiento preventivo de Sopi y ayudará a la empresa a tomar decisiones más fácilmente sobre futuras inversiones.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Otras tecnologías de FANUC presentes en las instalaciones de Sopi incluyen los centros de mecanizado CNC ROBODRILL y diversos robots industriales y colaborativos.

Hostnik afirma: «Logramos nuestro mayor ahorro con el desarrollo de una unidad de embalaje para el montaje de cajas de cartón, en la que utilizamos un robot industrial de 6 ejes de FANUC y obtuvimos el retorno de la inversión (ROI) en tan solo dos años».

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Descubra nuestra amplia gama de soluciones de automatización industrial, presentadas en casos prácticos detallados y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.