Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Otomotiv Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon

Otomotivde mükemmellik: FANUC'un çok yönlü otomasyon çözümleri.

Otomotiv Süreçlerinin Robotlarla Otomatikleştirilmesi

FANUC, otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan standart süreçler için çok çeşitli otomotiv üretim çözümleri sunar. Bu çözümler, gelişmiş görüntü ve hareket kontrol sistemleriyle donatılmış özel robotlardan montaj, kaynak, taşıma, işleme, denetim veya boyama için özel çözümlere kadar uzanır. Bu çözümler genellikle, yüksek verim gerektiren ve insan sağlığı için risk oluşturabilecek tekrarlayan görevleri yerine getirmek için idealdir. Her durumda, FANUC, döngü sürenizi iyileştirmek ve verimi artırmak için bir çözüme sahiptir.

3D simulation of an Automotive Line. Low resolution.

Verimli Kaynak

Hızlı Punta Kaynağı

Hassas Taşıma, Yükleme, Boşaltma

Çok Yönlü Montaj

Hassas Boyama

Verimli Dağıtım

Malzeme Kaldırma / İşleme / Son İşlem

Parça Algılama

Verimli Kaynak

FANUC, direnç, MIG/MAG, MIG darbe, TIG ve plazma kaynağını otomatikleştirmek için özelleştirilmiş ürünler ve arayüzler sunar. Geliştirilmiş kalite ve döngü süreleri ile tutarlı nokta ve kaynaklar sunmak, maliyetleri düşürmek için otomasyona geçmek isteyen işletmeler için özellikle cazip bir seçenektir.

Hızlı Punta Kaynağı

Tamamen entegre proses kabloları, proses kablolarının korunmasını sağlar ve sistem ekipmanlarıyla paraziti önler. FANUC Learning Vibration Control, robotunuzun spot kaynak ve delme uygulamalarını %15'e kadar hızlandıran yumuşak bir yüksek hız hareketini otomatik olarak öğrenmesini sağlar.

Hassas Taşıma, Yükleme, Boşaltma

Otomotiv parçalarını taşımak mı gerekiyor? En küçük parçadan tüm otomotiv gövdesine kadar, FANUC 2300 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip geniş bir parça transfer robotu yelpazesi sunar. Bu robotlar iRVision ve kuvvet sensörü ile uyumludur ve optimize edilmiş bir sistemde yüksek hızlı transfer yapabilir.

Çok Yönlü Montaj

FANUC, becerikli, tekrarlanabilir, kompakt ve hızlı olan çeşitli yüksek güvenilirlikli montaj robotları sunar. 5 ila 6 eksenli mafsallı robotlardan, 3 ila 6 eksenli Delta robotlara, SCARA robotlarımıza ve İşbirlikçi robotlarımıza kadar, üretim hedeflerinizi yolunda tutmak için gereken montaj robotlarına ve akıllı özelliklere sahibiz.

Hassas Boyama

FANUC boya robotları, kolay erişim, optimum çalışma alanları ve maksimum verimlilik sunarak çok çeşitli otomotiv boyama ve kaplama uygulamaları için uygundur. Tehlikeli ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış bazı modeller ve geniş erişim ve taşıma kapasiteleri ile boyama veya dağıtım gereksinimleriniz ne olursa olsun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir model bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Verimli Dağıtım

FANUC robotları ile yapıştırıcılarınızı daha hassas, doğru ve verimli bir şekilde uygulayın. Sızdırmazlık uygulamaları için dağıtım robotları kullanmak, daha iyi tutarlılık, daha yüksek hızlar ve verimlilik ile sistem çalışma süresinin artması gibi çeşitli avantajlar sağlar.

Malzeme Kaldırma / İşleme / Son İşlem

FANUC görüntüleme sistemleri, hassas kusur tespitiyle kalite güvencesi sağlayarak, konveyör veya haznede güvenilir parça tanımlama ile kesintisiz otomasyonu kolaylaştırarak ve gerçek zamanlı görsel verilere dayalı uyarlanabilir süreçleri mümkün kılarak üretim verimliliğini optimize ederek rekabet avantajı sunar.

Parça Tespiti

FANUC görüntüleme sistemleri, hassas kusur tespitiyle kalite güvencesi sağlayarak, konveyör veya haznede güvenilir parça tanımlama ile sorunsuz otomasyonu kolaylaştırarak ve gerçek zamanlı görsel verilere dayalı uyarlanabilir süreçleri mümkün kılarak üretim verimliliğini optimize ederek rekabet avantajı sunar.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

FANUC Robotları Hassas Otomotiv Süreçlerini Otomatikleştiriyor

Otomotiv uygulamaları, tüm endüstriler arasında en titiz otomasyon görevleri arasındadır. Hızlı eksen hızları ve yüksek verimlilik elbette önemli ölçütlerdir, ancak bu özel projede hassasiyet ve tekrarlanabilirlik de öncelikler listesinin üst sıralarında yer almaktaydı. Bu kadar çok talebin olduğu bir durumda, FANUC endüstriyel robotları bu görevi başarıyla yerine getirdi.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Robotlarla Büyük Halka Şeklindeki Rulmanların İşlenmesinin Otomasyonu

Büyük halka şeklindeki rulmanları işlemek için bir robotik hücre oluşturuldu. 210 kg kapasiteli ve 3D Görüş Sensörlü bir FANUC R-2000𝑖C/210L robot, halkaları dikey bir CNC torna tezgahına yükler ve boşaltır. Mikron Plus, FANUC'un CNC Servo Öğrenme Salınımı özelliğini kullanarak uzun talaşları daha küçük parçalara ayırmaktadır. Bu çözüm, verimliliği artırmış, maliyetleri düşürmüş ve işgücü bağımlılığını en aza indirirken yüksek hassasiyet ve kalite sağlamıştır.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Kamyon Yapımı için Ağır Yük Kaldırma

NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.

Diğer Sektörler için Çözümlerimiz

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri

Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.