Skip to main content
NTM

Kamyon Yapımı için Ağır Yük Kaldırma

NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.
Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

NTM'nin Finlandiya'daki fabrikasında, tesisi genişletmeye veya mevcut üretimi aksatmaya gerek kalmadan çöp kamyonları ve sıkıştırıcıların üretim kapasitesini artırmasını sağlamak.

Çözüm

Entegre robot çözümü, iki tona kadar ağırlığa sahip FANUC M-2000𝑖A/2300 kaldırma ve döndürme sıkıştırıcı bölümleri ile FANUC ARC Mate robotunun gece insansız fabrikada bölümleri ustaca kaynaklamasını içermektedir.

Sonuç

NTM, gece vardiyasına gerek kalmadan ürünlerine yönelik artan talebi karşılayabilir. Ağır kaldırma işlerinin çoğu artık çalışanlar yerine robotlar tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

NTM

NTM, çöp toplama sektöründe önemli bir aktördür. Şirket, çeşitli atık ürünlerin geri dönüşümüne yönelik artan eğilime cevap vermek için yüzlerce farklı yapı spesifikasyonu sunmaktadır ve son dönemde yıllık satışlarında %10-15 oranında artış kaydetmiştir.

NTM HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Image related to the success story video featuring the Nordic customer NTM. 

NTM is one of Europe’s leading providers of refuse trucks and compactors. With its headquarters in Närpes in northern Finland, the company has over 400 employees and several subsidiaries across Europe.

A collaborative robot solution involves a FANUC M-2000iA/2300 lifting and rotating compacter sections, which weigh up to two tons, and a FANUC ARC Mate 100iD/8L expertly welding the sections in the unmanned factory at night.

Gece Vardiyasının Otomatikleştirilmesi

Üretim kapasitesini artırmak için NTM, FANUC'un Finlandiya'daki servis ortağı MTC Flextek'e başvurdu. Plan, ağır kaldırma işlerinin çoğunu ve kaynak işlerinin bir kısmını otomatikleştirmekti. “Otomasyona geçeceğimizi duyurduğumuzda, personel pek heyecanlanmadı, ancak robotların işlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ve gece vardiyasında çalışacaklarını, böylece onların çalışmak zorunda kalmayacaklarını öğrendiklerinde, yeni robotların getirilmesine olumlu yaklaştılar,” diyor NTM'den Simon Grönqvist.

Grönqvist, “FANUC'u tercih etmemizin birkaç nedeni vardı” diyor. "İlk olarak, MTC ihtiyaçlarımıza en uygun bütünsel çözümü sundu. İkincisi, FANUC M-2000𝑖A/2300, iki tona kadar ağır yükleri taşıyabilen tek robottur. Üçüncü olarak, bu çözümle FANUC ARC Mate'in gece boyunca çalışması için kolayca yeni kaynak programları oluşturabiliriz. Çözüm ayrıca kompakt, güvenlik odaklı ve mevcut üretim tesisimize uyuyor. Son olarak, fabrikamızda zaten bir FANUC robotu olduğu için ekibimiz işletim sistemine aşina."

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant

Gün boyunca robotlar gece vardiyası için hazırlanır. Bu işlem, ağır yüklerin güvenlik çukurunun etrafına yerleştirilmesini ve kaldırma ve kaynak gereksinimlerine göre işletim sisteminin kurulmasını içerir. Grönqvist şöyle devam ediyor: “Gündüzleri de robotların yeteneklerini deniyor ve test ediyoruz. Bu işlem, bir kontrol paneli ile gerçek zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Yazılım, simülasyonları kaydediyor ve biz istersek bunları gece çalıştırabiliyoruz.” Robotlar, gözetimsiz gece vardiyasında yaklaşık on tam bölüm tamamlar. FANUC M-2000𝑖A/2300, bir bölümü taban plakasından halka şeklinde güvenli bir bölgeye kaldırır ve FANUC ARC Mate'in bölümün tüm konturlarını ustaca kaynaklayabilmesi için doğru konuma döndürür. Sabah ilk vardiya geldiğinde kaynaklar elle kontrol edilir ve bölümler bir sonraki montaj aşamasına taşınır. Grönqvist, “Gece bir hata olursa, işletim sistemi bir alarm verir, robotlar otomatik olarak kapanır ve biz bir uyarı alırız” diyor.

“Ancak robotlar kurulduğundan beri her şey sorunsuz çalışıyor ve çok fazla uyarı almadık.” Robotlar, gerektiğinde hafta sonları da çalıştırılabilir. “FANUC ve MTC Flextek ile işbirliğimiz büyük bir başarı oldu. Şimdi, otomasyonun personelimize yardımcı olabileceği ve ürünlerimize olan artan talebi karşılayabileceği başka yollar arıyoruz,” diye ekliyor Grönqvist.

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.