Skip to main content
Mikron Plus

Robotlarla Büyük Halka Şeklindeki Rulmanların İşlenmesinin Otomasyonu

Büyük halka şeklindeki rulmanları işlemek için bir robotik hücre oluşturuldu. 210 kg kapasiteli ve 3D Görüş Sensörlü bir FANUC R-2000𝑖C/210L robot, halkaları dikey bir CNC torna tezgahına yükler ve boşaltır. Mikron Plus, FANUC'un CNC Servo Öğrenme Salınımı özelliğini kullanarak uzun talaşları daha küçük parçalara ayırmaktadır. Bu çözüm, verimliliği artırmış, maliyetleri düşürmüş ve işgücü bağımlılığını en aza indirirken yüksek hassasiyet ve kalite sağlamıştır.
Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Bu otomasyon görevi, daha büyük boyutlu halka şeklindeki yatakların işlenmesi için bir robot hücresi gerektiriyordu. İşlenmemiş halkalar bir palet üzerinde hücreye getirilir ve robot bunları dikey bir CNC torna tezgahına yükler. İşleme işlemi tamamlandığında, robot kolu parçayı boşaltır ve yerine başka bir işlenmemiş parça yerleştirir.

Çözüm

Sistem entegratörü Mikron Plus, 210 kilogram yük kapasiteli FANUC R-2000𝑖C/210L robot kullanarak bir hücre inşa ederek müşterisine bir çözüm sundu. Mikron, robotun hammadde halkalarını tanıyıp alabilmesi için FANUC'un 3D Görüş Sensörünü kullandı. İşleme sırasında oluşan uzun talaşlar, FANUC'un CNC Servo Öğrenme Salınım işlevi ile aşıldı. Bu işlev, işleme sırasında titreşim sağlayarak talaşları doğruluktan ödün vermeden daha küçük parçalara ayırır.

Sonuç

Müşteri, verimliliğini artırdı ve üretim maliyetlerini düşürdü. Robotik hücre, son derece otonom bir şekilde çalışarak işgücüne olan bağımlılığı azalttı. Doğruluk ve kalite garanti altına alındı.

Mikron Plus

20 yılı aşkın deneyime sahip bir sistem entegratörü olan Mikron Plus, Slovenya'nın Ljubljana şehrinde bulunmaktadır ve CNC makineleri ve üretim süreçlerinin otomasyonu konusunda uzmanlaşmıştır. Deneyimli mühendisleri, anahtar teslimi otomasyon çözümleri hazırlamaktadır. İlk konseptten başlayarak, Mikron sistemi tasarlar ve kurulum, devreye alma ve eğitim dahil olmak üzere, müşteri tarafından onaylanan nihai çözüme kadar tüm süreci gerçekleştirir.

Dünya çapında vasıflı işgücü sıkıntısı devam ederken, üreticiler süreçlerini otomatikleştirmenin yollarını aramaktadır. Mikron Plus, eksiksiz CNC işleme çözümleri sunar ve yalnızca FANUC robotları kullanır.

MIKRON HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Optimize Edilmiş Üretim için FANUC Robotik ve CNC Entegrasyonu

Mikron Plus CEO'su Franc Zajec, şirketinin FANUC ile olan ilişkisini şöyle anlatıyor.

“Biz, başından beri işbirliği yaptığımız FANUC Adria'nın sistem entegratörüyüz. Robotizasyon projelerinde, sağlamlığı, hassasiyeti ve yüksek güvenilirliği kanıtlanmış FANUC robotlarını kullanıyoruz. Ayrıca FANUC'un 2D ve 3D Görüş Sensörlerini kullanıyoruz ve CNC makinelerimizin çoğu FANUC kontrol sistemleriyle donatılmıştır.”

Satış Müdürü Tomaž Peterlin, Mikron'un müşterisi için oluşturduğu sistemi anlatıyor.

"Müşteri, daha büyük boyutlu rulman halkalarının işlenmesi için bir robot hücresi hazırlamamızı istedi. 210 kg yük kapasiteli FANUC'un R-2000𝑖C/210L robotunu merkezine alan bir çözüm hazırladık. Bu çözüm, operatörün palete yüklenen hammaddeleri hücreye getirmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. FANUC'un 3D Görüş Sensörü'nü kullanan robot, hammaddeleri tanır, çift tutucu ile alır ve iki CNC dikey torna tezgahı ile bir işleme merkezine yerleştirir. Hücre, %100 kontrol sağlayan ve tüm işlenmiş parçaların gereksinimleri karşıladığından emin olan bir ölçüm sistemi ile donatılmıştır."

Mikron Plus testimonial. Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Çözümün test edilmesi sırasında bir sorunla karşılaşıldı. Peterlin olayı şöyle anlatıyor.

“Teknolojiyi hazırlarken uzun talaşlarla ilgili bir sorunla karşılaştık. Bu sorunu FANUC'un Servo Öğrenme Salınım işlevini kullanarak çözdük ve bu işlevin çok etkili olduğunu gördük.”

Servo Öğrenme Salınımı işlevi, işleme sırasında iş parçasından çıkan daha büyük ve daha uzun metal parçalarının sorununu çözmek için FANUC'un CNC'si tarafından sağlanan bir özelliktir. Bu büyük talaşlar, makinenin durmasına neden olabilir ve bitmiş ürünün kalitesini etkileyebilir. Salınım işlevi, talaşları küçük parçalara ayırarak bu tür zorlukları önler ve bitmiş ürünün kalitesinden ödün vermeden atık bertarafını kolaylaştırır.

Peterlin, sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Robotik hücre çözümümüzle, müşteri üretkenliğini artırdı ve üretim maliyetlerini düşürdü. Yüksek operasyon özerkliği garanti altına alındı ve tüm bileşenler Endüstri 4.0'a uygun olarak bir bütün olarak birbirine bağlandı. Ayrıca, dahili FANUC bileşenleri ile kalite ve güvenilirlik garanti altına alındı.”

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.