Skip to main content
Sopi

Un importante produttore OEM promuove l'efficienza energetica con le macchine ROBOSHOT di FANUC

Sebbene i prezzi dell’elettricità si siano stabilizzati nel corso del 2023 e del 2024, dopo i forti picchi registrati nel 2020 e nel 2022, rimangono comunque significativamente più alti rispetto ai livelli pre-pandemia, e molti esperti prevedono che potrebbero rimanere elevati per il resto di questo decennio e potenzialmente anche oltre. L’unica via di riscatto per i produttori in difficoltà è investire in macchinari ad alta efficienza energe- tica, proprio come la macchina per lo stampaggio a iniezione ROBOSHOT di FANUC.
Radmot test for Drupal

Aspetti chiave: dal compito al risultato

Attività

Per contribuire a contrastare l’impennata dei costi energetici, un’azienda leader nella produzione di soluzioni di automazione per l’industria chimica ha deciso di attuare una politica di investimenti nelle tecnologie di produzione incentrata esclusivamente su macchinari ad alta efficienza energetica.

Soluzione:

L’azienda slovena Sopi d.o.o. si è rivolta a FANUC e alla sua gamma completamente elettrica di macchine per lo stampaggio a iniezione ROBOSHOT. Le macchine ROBOSHOT consumano il 50-70% di energia in meno rispetto alle macchine idrauliche e il 5-10% in meno rispetto ad altre macchine per lo stampaggio a iniezione elettriche. Ulteriori vantaggi in termini di sostenibilità includono l’assenza di costi legati all’olio o al suo riciclaggio, minori emissioni di calore nell’atmosfera e l’utilizzo di un numero ridotto di componenti. Sopi dispone ora di otto macchine ROBOSHOT presso il proprio stabilimento.

Risultato

Rispetto al 2020, l’investimento oculato di Sopi nelle macchine per lo stampaggio a iniezione FANUC ROBOSHOT ad alta efficienza energetica ha ridotto il consumo di energia elettrica del 42%, nonostante la lavorazione di una quantità di granulato quasi doppia. Senza le macchine FANUC ROBOSHOT, l’azienda stima che il proprio consumo attuale (2025) di energia elettrica sarebbe superiore del 77% rispetto ai livelli del 2020.

Informazioni su Sopi d.o.o.

Sopi (Systematic Optimizations Packaging Industry) d.o.o. è un’azienda specializzata in sviluppo e tecnologia, fondata nel 2006, che si concentra sulla progettazione e la produzione delle soluzioni di automazione più avanzate al mondo per l’industria chimica. L’azienda offre tecnologie all’avanguardia, materiali di alta qualità e prodotti ben progettati che garantiscono facilità d’uso ai clienti. Con sede a Komenda, in Slovenia, quasi il 100% della produzione dell’azienda viene esportato.

SCOPRI DI PIÙ SU SOPI
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Le macchine ROBOSHOT raddoppiano la produzione e riducono il consumo di energia elettrica presso Sopi

“Noti per il nostro servizio di alto livello e la distribuzione globale, siamo esperti nella produzione di applicatori di adesivi per l’industria chimica”, afferma Blaž Hostnik, fondatore, amministratore delegato e direttore di Sopi. «È importante sottolineare che poniamo particolare enfasi sull’uso ecologico e razionale dei materiali plastici.»

Investire nelle più recenti tecnologie di produzione è fondamentale per Sopi, poiché l’azienda è consapevole che soluzioni intelligenti, precise e affidabili garantiscono prestazioni ottimali e la soddisfazione dei clienti in tutti i settori. Tuttavia, c’è un aspetto da tenere presente per tutti i nuovi investimenti: la necessità di un’efficienza energetica ai vertici del settore.

«I drastici aumenti dei costi dell’elettricità negli ultimi anni si sono rivelati particolarmente impegnativi», afferma. “Insieme alle nostre esigenze costanti in termini di stabilità e ripetibilità dei processi, dovevamo trovare una soluzione. L’approccio di FANUC con le sue macchine per lo stampaggio a iniezione ROBOSHOT ha risposto a queste sfide. In effetti, le macchine ROBOSHOT ci hanno sorpreso – in modo molto positivo – per la loro efficienza energetica.”

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

In totale, Sopi dispone di otto macchine per lo stampaggio a iniezione completamente elettriche FANUC ROBOSHOT presso il proprio impianto di produzione all’avanguardia in Slovenia. La filosofia di lunga data di FANUC, incentrata sulla progettazione e la produzione di macchine completamente elettriche come la ROBOSHOT, aiuta i produttori ad adempiere alle proprie responsabilità ambientali e a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

“Nel 2020 abbiamo consumato 790 MWh di energia elettrica per lavorare 240 tonnellate di granulato, prevalentemente in polietilene. Oggi, nel 2025, lavoriamo 550 tonnellate e consumiamo solo 460 MWh, con una riduzione del 42% nonostante la quantità di granulato lavorata sia più che raddoppiata. Senza le macchine ROBOSHOT di FANUC, stimiamo che il nostro consumo di energia elettrica avrebbe raggiunto quest’anno quasi 1.400 MWh, il 77% in più rispetto al 2020.
FANUC sostiene che le sue macchine...

Testimonianze

Blaž Hostnik

Fondatore, amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione

Questo risultato positivo è importante per Sopi, un’azienda impegnata nella salvaguardia delle risorse naturali e nella riduzione dell’impatto ambientale. Attraverso pratiche sostenibili e l’uso di materiali ecocompatibili, l’azienda contribuisce a un futuro più sostenibile.

Sopi sta attualmente integrando ROBOSHOT-Linki2 nel proprio MES (Manufacturing Execution System), il che garantirà un migliore controllo dei processi e proteggerà dagli errori. ROBOSHOT-LINK𝑖2 – che migliora l’efficienza complessiva monitorando, analizzando e ottimizzando le macchine ROBOSHOT – sosterrà inoltre le strategie di manutenzione preventiva di Sopi e aiuterà l’azienda a prendere decisioni più agevoli sugli investimenti futuri.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Tra le altre tecnologie FANUC presenti presso lo stabilimento di Sopi figurano i centri di lavorazione CNC FANUC ROBODRILL e vari robot industriali e collaborativi.

Hostnik afferma: «Abbiamo ottenuto i risparmi maggiori grazie allo sviluppo di un’unità di imballaggio per l’assemblaggio di cartoni, dove abbiamo utilizzato un robot industriale FANUC a 6 assi e abbiamo raggiunto il ROI [ritorno sull’investimento] in soli due anni.»

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Scoprite la nostra gamma completa di soluzioni di automazione industriale, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo produttivo.