Elevata efficienza produttiva, bassi costi energetici ed emissioni acustiche, unitamente a un ottimo supporto tecnico e a un'ottima assistenza: questo è ciò che i clienti possono aspettarsi dalla macchina ad iniezione completamente elettrica ROBOSHOT di FANUC.
Ciclo di produzione più veloce per migliorare la capacità delle macchine.
L'efficienza energetica è migliorata di oltre il 70%.
Bassi livelli di rumore per migliorare l'ambiente di lavoro.
Ottimo supporto e servizio da parte di FANUC.
Approfondimenti
Azienda
La storia
Prodotti
Approfondimenti
Approfondimenti chiave dalla richiesta al risultato
Richiesta
Per espandere la propria capacità produttiva, TESY aveva bisogno di aumentare drasticamente la propria produzione di parti in plastica, incorporate nei propri prodotti finali.
Soluzione
TESY ha investito in due macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT completamente elettriche con forza di serraggio di 350 tonnellate.
Risultato
Con l'implementazione delle attrezzature industriali FANUC, il produttore bulgaro TESY è riuscito a ridurre i costi dei pezzi prodotti, a diminuire gli sprechi tecnologici e i costi energetici, a raggiungere un livello costantemente elevato di qualità e ripetibilità dei pezzi prodotti e, ultimo ma non meno importante, a migliorare l'ambiente di lavoro, grazie ai bassi livelli di rumore delle macchine.
Azienda
TESY
TESY è il più grande produttore bulgaro e uno dei principali produttori europei di scaldacqua elettrici ad accumulo, serbatoi d'acqua a riscaldamento indiretto e apparecchi di riscaldamento elettrici. L'azienda fa parte di Ficosota Holding e possiede 5 stabilimenti sul territorio della Bulgaria. L'azienda vende i suoi prodotti in più di 50 Paesi in 4 continenti.
Aumento della capacità nel settore del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione
TESY continua ad aumentare la propria capacità produttiva e a lanciare nuove linee di prodotti nel settore HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento). "Avevamo bisogno di una soluzione altamente efficiente per aumentare la nostra capacità di produzione di parti in plastica, incorporate nei nostri prodotti assemblati", ha dichiarato Desislav Dimitrov, Project Manager Strategic Investment and Development di TESY.
"Abbiamo scelto FANUC soprattutto per le sue macchine uniche, che non hanno analoghi tra gli altri produttori mondiali di questa classe di macchine. Una condizione molto importante per la nostra decisione finale è stato il fatto che ci è stata data l'opportunità di testare le macchine offerte con il nostro materiale e il nostro personale, il che ci ha praticamente convinto delle eccellenti qualità, della funzionalità e dell'efficienza delle macchine", afferma Dimitrov.
"La macchina FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖A, con una forza di serraggio di 350 tonnellate, è una macchina ad iniezione dotata di un azionamento completamente elettrico (servo) di tutti gli assi della macchina. Questo, unito a un preciso controllo della macchina CNC e a sistemi aggiuntivi FANUC, ci ha permesso di ottenere un'efficienza energetica superiore di oltre il 70% rispetto alle macchine idrauliche con cui abbiamo lavorato finora", afferma Dimitrov. I vantaggi per TESY nell'implementazione delle macchine FANUC ROBOSHOT non si limitano alla sostanziale riduzione dei costi dell'elettricità nel processo di produzione.
"Dopo l'implementazione delle macchine ROBOSHOT, abbiamo visto che i risultati raggiunti si sovrapponevano completamente ai dati dei colloqui preliminari e a quelli indicati nell'offerta"
.
Desislav Dimitrov
Responsabile del progetto Investimenti strategici e sviluppo presso TESY
"I livelli di rumorosità estremamente bassi delle macchine elettriche FANUC hanno portato a un significativo miglioramento dell'ambiente di lavoro nel capannone di produzione e a un eccezionale livello di soddisfazione sia degli addetti al processo di produzione che del personale direttivo", commenta Dimitrov.
TESY ha inoltre ampliato la sua partnership con FANUC nel campo della robotica, installando diversi modelli nella sua produzione. Per la formazione pratica dei dipendenti in loco, TESY ha dotato il suo ROBO Center di formazione di una speciale cella robotica FANUC Educational Package.
"Vorremmo anche sottolineare la collaborazione proattiva e vantaggiosa che abbiamo ricevuto dal team FANUC in tutte le fasi del progetto: test, installazione e assistenza post-vendita. Spero che FANUC Bulgaria sia un partner a lungo termine per i nostri progetti futuri", conclude Dimitrov.
Progettata per eccellere nella produzione automotive, nello stampaggio tecnico, nel packaging e nella produzione di componenti per il consumo, questa macchina è un vero esempio di ingegneria di pre...
Il R-2000𝑖C/165F è un robot a 6 assi progettato come un tuttofare per la gestione di carichi pesanti fino a 165 kg. Dotato di un polso sottile, garantisce tempi ciclo eccellenti per operazioni effi...
I professionisti della robotica di domani possono trarre vantaggio dalla cella didattica FANUC, una soluzione plug-and-play pronta all’uso appena estratta dalla confezione.
Se lavori nella produzi...
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Lo stampaggio a iniezione è un processo di produzione altamente efficiente che consente di produrre componenti in plastica complessi e di alta qualità con precisione e coerenza. Grazie all'utilizzo di soluzioni avanzate di automazione e robotica, questa tecnologia è essenziale per le industrie che richiedono una produzione su larga scala, garantendo soluzioni economicamente vantaggiose senza compromettere l'integrità o le prestazioni del prodotto finale.