Skip to main content
ITD EOOD

L'assistenza FANUC garantisce la massima tranquillità

Lo stampaggio a iniezione è solitamente associato a costi energetici elevati: non è così con le macchine ROBOSHOT completamente elettriche di FANUC, che hanno permesso a ITD di ottenere un risparmio energetico del 50%. Questo, insieme all'eccellente servizio di assistenza, ha convinto ITD ad automatizzare ulteriormente con FANUC.
Success story about successful implementation o FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Task

Per garantire un ciclo di produzione continuo, l'azienda ITD sta cercando di ottenere la massima manutenibilità e un funzionamento senza problemi con tutte le sue macchine.

Soluzione

Le macchine ad iniezione idrauliche esistenti sono state sostituite con macchine completamente elettriche. Gli impianti di produzione di ITD includono ora cinque macchine ROBOSHOT FANUC ad iniezione con un diverso livello di forza di serraggio. Inoltre, ITD ha implementato due centri di lavoro verticali FANUC ROBODRILL per coprire le esigenze di produzione di strumenti.

Risultato

ITD è riuscita a ridurre i costi di produzione e ha raggiunto un livello di qualità costantemente elevato. Durante il monitoraggio dei consumi energetici, è stato stabilito che le macchine FANUC consentono un risparmio energetico del 50%, rendendo i prodotti di ITD estremamente competitivi.

ITD EOOD

ITD EOOD è un'azienda bulgara fondata nel 1990 nella città di Saedinenie. ITD è specializzata nella produzione di stampi, preforme, bottiglie di plastica, fiale, tappi e altri tipi di confezionamento in plastica. Si occupa anche di riciclaggio di imballaggi in PET, svolgendo un ruolo di pioniere in Bulgaria in questo campo. L'azienda impiega circa 250 persone.

PER SAPERNE DI PIÙ SU ITD
Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

ITD raccomanda l'assistenza e le attrezzature FANUC per garantire un funzionamento senza problemi

Da oltre 30 anni, ITD si affida ai servizi di manutenzione di FANUC Bulgaria per garantire la massima assistenza e un funzionamento senza problemi delle sue apparecchiature FANUC. I servizi utilizzati da ITD comprendono contratti per l'assistenza alle macchine, la manutenzione, la formazione del personale e la riprogrammazione delle opzioni per soddisfare specifiche esigenze di produzione.

Testimonial of ITD. Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd.

"Ci sono molti altri fornitori di controlli e macchine CNC, ma abbiamo scelto FANUC per l'eccezionale affidabilita' delle loro apparecchiature e per l'eccellente servizio di manutenzione. I colleghi di FANUC sono sempre disponibili e rispondono in modo tempestivo e professionale".

Testimonianze

Ivan Daradjanski

Proprietario e manager di ITD.

"Solo raramente abbiamo dovuto chiedere il loro aiuto per le riparazioni, ma in quelle occasioni hanno risposto rapidamente. Siamo tranquilli. Siamo estremamente soddisfatti e se dovessimo valutare il servizio di FANUC, lo giudicheremmo eccellente", ha dichiarato il manager di ITD.

"Abbiamo scelto FANUC perché le sue macchine ci aiutano a ridurre i costi necessari per i nostri prodotti finiti. La macchina ROBOSHOT ad iniezione con controllo CNC è caratterizzata da una meccanica stabile, affidabilita' e facilita' di funzionamento, ed è in grado di produrre getti di alta precisione. Uno dei suoi vantaggi più importanti è il basso consumo di energia elettrica: quando abbiamo iniziato a lavorare con questa macchina, non abbiamo tardato a scoprire che avevamo ottenuto oltre il 50% di risparmio energetico. Rispetto alle macchine idrauliche, la nostra produzione con ROBOSHOT è rispettosa dell'ambiente, poiché non ci sono oli, filtri o pompe, né il riscaldamento di queste ultime", ha condiviso Daradjanski.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

"ROBODRILL, invece, è una macchina veloce e di alta qualità con tutte le opzioni di un centro macchina a 4 assi. Con i suoi 24.000 giri, possiamo ottenere una qualità eccezionale nei nostri prodotti fabbricati a un prezzo molto buono, grazie al bassissimo consumo di energia", ha aggiunto.

La prossima fase consiste nella robotizzazione della produzione sia nella costruzione di macchine che nella produzione di prodotti in plastica.

"Seguendo le tendenze del mercato, il futuro è rappresentato da un alto grado di automazione, robotica e intelligenza artificiale. È questo il nostro obiettivo. Come azienda, contiamo sulla lealtà dei nostri partner che hanno comprovato la loro affidabilita'. Per noi FANUC è sinonimo di fiducia e sicurezza e preferiamo lavorare con loro", ha concluso Daradjanski.

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.